即熱はんだこてのレビュー
増田電機 様2025-04-18
- 用途:
- 電線をコンネクターに取り付け
急速に半田コテに熱を上げ素早くコネクターに電線を付ける
1人が参考にしています
2023-08-19
- 用途:
- 出先や屋外のハンダ作業時に
- 対象商品:
- 39528632
細かい物の取付で無く、熱が必要な大物用として少し太めの小手先、3C型 TQ-77RT-3Cを取り付けて使用しています。ハイパワーボタン使うとあっという間に加熱できます。2.6mmの VVF線も簡単に半田付けできました
1人が参考にしています
2020-03-20
- 用途:
- 電気・電子工作に使用
- 対象商品:
- 39528632
今までは、20Wと60Wの半田ごてを使っていましたが、この商品のクイックスイッチのおかげで、半田ごてを2つ使わなくて済みました。
表面実装の豆粒部品は、今まで使っていた20Wとこの商品の二刀流で電子部品を外して再利用ように保存しています。
株式会社須藤オルガン工房 様2019-05-24
- 用途:
- オルガンパイプの半田付け、出張用に
- 対象商品:
- 39528632
オルガンパイプは錫鉛合金製。小さいパイプに作業する時にはダイオードで半波整流して電力を落とす。中くらいであれば通常の使用方法、大きなパイプには電力を強くして使用。
出張で調整器を持っていない時にはおおいに助かる。
2013-10-07
- 用途:
- 多対ケーブルを 余り間隔のない多対コネクターピンに 半田付けする為
- 対象商品:
- 39528632
クイックで速熱 この様なタイプの切り替えが出来る半田コテ 使用して見たが 其れなりで 良かったと思います。
アソー電機 様2013-02-18
- 用途:
- 主に放送中継所機器内配線、同軸ケーブル
- 対象商品:
- 39528632
以前同類を長い年月使用しましたが今回新しく購入しました
以前より全長も短くなって使用感は良いです
特に握り部は手にフィットするように形成されていました
(本体梱包紙の説明文で少し間違いがありました電源投入時150wとなっていますが15wの間違いでは無いでしょうか、多分印刷ミスと思います。*お知らせ*でした)
1人が参考にしています