3M スリーエム スコッチ スプレーのりのレビュー

平均満足度 4.45 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
1,098 / 税込 1,208
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。 【用途】やや厚い材料の接着に。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-12
用途:
子供部屋のコルクボードに

小さいサイズで丁度良い量でした。
90×120に吹きました。
弱粘着で貼ったり剥がしたりする月予定表やプリントなどに最適でした。

2025-11-19
用途:
ステッカー再使用

一度はがしたステッカーを再利用する際に使用しました。
粘着力があり問題なく貼り付けできました。

2025-04-26
用途:
天井面に貼り付けた壁紙の補修

出窓天井面に貼り付けた壁紙が端面から剥がれてきたので、水性ボンドで補修を試みましたが、貼付け面の奥まで接着剤を塗布することが出来なくて失敗。
今回の「スプレーのり」を購入して再トライしたところ、ほぼ満足できる状態への補修をすることが出来ました。
ただし、この「のり」は、水溶性ではないので、塗布作業&修正で手などに付着させてしまうと取り除くのに苦労します。
使い捨ての「保護手袋」を装着しての作業をお勧めします。

2人が参考にしています
建築模型工房・「たきやま」 様2025-07-04
用途:
模型製作に使用しています

図面を貼ったり、はがしたりする時にとても便利に使用しています。

2025-02-19
用途:
エンブレムの貼り付け
対象商品:
39534196

車のダッシュボードへ車名エンブレムなどを貼り付けるのに使用。
しっかりと貼り付けることができ満足。
厚塗りするとはみ出た接着剤を落とすのが面倒なので、薄塗りが良い。
はみ出たり余計なところについたものはパーツクリーナーで落ちました

1人が参考にしています
2024-01-03
用途:
ご朱印帳、薄い半紙を貼り付ける時等
対象商品:
76123844

最近紙に書いて用意してある御朱印を頂く事が多いので、ご朱印帳に貼り付ける為に使用。書道で使用する時薄い半紙でもシワ無く綺麗に貼れるので、必要不可欠な糊です。販売している所が少ないので配達してもらい助かります。

2人が参考にしています
2021-07-16
用途:
ドライフラワーの固定
対象商品:
76123844

特に柔らかい、タンポポのタネの羽毛に用いましたが、満足な結果が得られました。

1人が参考にしています
2022-08-19
用途:
ステンシルを洋服に貼る
対象商品:
76123844

洋服にお絵描きする際、切り抜いた図案をはりつけるために購入。
しっかり貼りついて、スプレーが滲むようなこともなかったです。
使う前にしっかり振らないと、ダマになったノリが出ます。
1度の洗濯でしっかり落ちました。

1人が参考にしています
2020-08-18
用途:
シートスポンジとビニールの固定
対象商品:
76123844

スポンジに噴霧した後、きちんとビニールを固定することができ、修正の為に剥がしても粘着力が落ちません。紙に噴霧してシールみたいに使用しても全く問題なくとても便利です。

2019-08-06
用途:
車の内装張り替え
対象商品:
39534196

軽のドアの内装張り替えに使用。
ちょうどいい量でコストに無駄がなくよかった。

2019-03-12
用途:
サーフボード製造修理
対象商品:
39534196

ポリッシングサンダーパッドへのペーパー貼り付けで使用しています。#120~#2000まで何度も貼り替えては作業していきます。高速回転に水研ぎもあるのでしっかりとくっつく77を選んでいます。55でもよっぽど良いのですが剥がれて飛んだ事がありとても危険だったため77にしています。何度も貼り替えて使用するのでもう少し価格が抑えられたらありがたいです。
以前は大きいサイズの方を使用していましたが、大容量の分使用回数が多くなるのでどうしても途中から先端が頻繁に詰まったり最後まで出なかったりしていたので、最近はこちらの小さいサイズを選んでいます。

3人が参考にしています
2025-06-26
用途:
車内張り張替

安形ので購入 しかし来てビックリめちゃ小さい
結局近くのホムセンで通常サイズ買いました
性能はしっかりしてます。
内容量を考えると割高。
説明文やタイトルにハッキリ明記した方が良いのでは?

MonotaROからの回答

サイト表記に関して改善を検討します。
貴重なご意見ありがとうございます。

オフィス ビジネス インスパイア 様2023-03-30
用途:
紙箱の製作
対象商品:
39534196

接着力はよいが、ノズルが非常に詰まりやすい。容量が小さくとも、交換用のノズルを最低一つは付属してほしい。

2022-10-13
用途:
粘着力は普通かと
対象商品:
39534196

スリッパの中敷きが取れて貼り付けようと入手し、マスキングしてノリをスプレーして貼り付けたら....残念な結果に

1人が参考にしています
こひつじ保育園 様2021-11-30
用途:
クラフトワーク
対象商品:
39534196

少し使っていないとスプレー口が詰まってしまうので、割高ですが小さい缶があって嬉しいです。しかしそれよりもスプレー口を有料でもいいので販売して欲しいです。大缶を何度無駄にしてしまった事か・・・

2018-12-06
用途:
バイクのシート張替え時に
対象商品:
39534196

バイクのシート表皮と本体スポンジの間に防水ビニールシートを貼るために使用した。
こういった広い面積を接着するにはスプレータイプじゃないと無理です。
強度もちょうど良かったと思います。

2014-03-09
用途:
ウレタンと布の接着
対象商品:
39534196

価格の隙間を埋める為に購入。商品自体は使用したことがある商品なので、標準品より小さく量が少ないこと以外は特に違和感なく利用できました。この手の商品は利用者のニーズが様々なので一概にはお勧めすることは出来ませんが、個人的な使用感としては使い易い商品でした。

1人が参考にしています
2018-06-01
用途:
ステンシル文字の塗装のマスキングフィルムの貼り付けに使用
対象商品:
76123844

以前に印刷の仕事でかなりお世話になった同型の小型版。今回は木工用に、OHPフィルムにレーザープリンタで印刷したステンシル・フォントの文字を切り抜いて作った型紙を、木工品へ貼り付けて文字塗装に使用。スプレー状態も接着状態も昔通りの納得の実力。使い慣れているため塗布のし過ぎもなく、下地の塗装にのりが残ることもなく良好。これも昔ながらだが、スプレーのりの飛散防止には段ボールの簡易ブースを作ったりしないと部屋が汚れることが面倒。塗布面積が小さくてもいいので、噴出圧を落としてものり成分が現状同等に分散するような改良を求む。

2018-02-10
用途:
車のドア内張りの張替え時
対象商品:
39534196

車のドア内張りの合皮シート張替えに使用しましたが、
接着力は強すぎず、弱すぎず、問題有りませんでした。
量についても、左右2枚のドアでも十分過ぎる程です。

2016-03-02
用途:
木工工作
対象商品:
76123887

木工工作で型紙の貼り付けに使用しましたがあまり強力で、次はスプレーのり55にします。