2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)のレビュー

平均満足度 4.35 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン
セメダイン
4,998 / 税込 5,498
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。 【用途】金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
登坂 建装 様2025-11-09
用途:
扱いやすい、定番商品

ボルト締め、溶接が厳しい箇所の溶着に定番品です
扱いやすい接着剤です
これが無いと仕事にならないくらい必須な定番品です
個人的には絶対におすすめです

イトウ工房 様2023-12-22
用途:
ゴルフクラブのリシャフト用に使用
対象商品:
39534722

ゴルフのリシャフト用に購入しています。個人での趣味で使っていて良いのですが、唯一残念なのは、2液で良いのですが黒の方が保管の仕方もあるのか?使い切る前に硬化してしまいます。なので今回再注文しました。

1人が参考にしています
アヌグランド 様2023-06-08
用途:
ゴルフクラブのリシャフト
対象商品:
39534722

10数年前から使用しています。スチールシャフト・カーボンシャフト両方に使用。おおよそで5:5で混ぜて使用していますが、今までにヘッドが抜ける・緩む事は無いので
愛用しています。

1人が参考にしています
2020-10-20
用途:
小さな金属の接着
対象商品:
39534722

幅2mmほどの細長い金属文字を接着するのに使いました。
細かい部品なので粘度と硬化時間が心配でしたが、AB液混合後は程よい粘度で、使いやすく、硬化開始も5分くらいあるので、特に焦りもなく作業をすることが出来ました。
硬化後はガッチリ固まります。

2人が参考にしています
2020-04-06
用途:
ゴルフクラブを組むのに使用してます。
対象商品:
39534722

乾燥速度粘度とも丁度良いです、(611は水ぽくて使いずらいです)

1人が参考にしています
2019-06-18
用途:
商品組み立て時
対象商品:
39534722

使いやすく、素早く接着できます。ただ冬場は接着時間が長くなる、夏場は気をつけないと商品のポジションを設定中に硬化が始まってしまいます。

1人が参考にしています
イーワークス 様2017-08-08
用途:
ゴルフクラブ組み立て
対象商品:
39534722

接着強度も問題なく、要望的には混ぜ合わせる容器、スクレーパー等が付属していてくれれば最高、、、

ゴルフ工房フィット 様2017-08-21
用途:
金属と金属の接着
対象商品:
39534722

黒いほうのB剤は夏場、冷蔵庫に保管すると自然硬化が防げるようですが正しい使い方であるかはわかりません。接着力はそこそこ強く粘度が低く使いやすいです。

瑞模空調 様2015-02-14
用途:
クラブの組立
対象商品:
39534722

定番の商品です。価格が割引になっていたのでゲットしました。

2020-06-16
用途:
ゴルフクラブ組み立てリシャフト

他の方も書いている様に、夏場B液だけが硬化してしまい半分も使わない内に使い物に為らなく成ってしまいます。
B液だけ小分けボトル数個に分けて冷蔵庫に入れておいた方が良さそう。
是非B液だけの販売をして欲しいです。
A液だけ2本有っても使い物に為らないw

2018-03-16
用途:
ゴルフクラブ作成
対象商品:
39534722

とても迅速な発送で助かりました!
どこよりも安かったです!
また無くなったら注文します!

2014-10-27
用途:
スケールスポーツ
対象商品:
39534722

硬度も良く、大変重宝な接着剤です。
ただ、日持ちは1年程度なので早めの使い切りが必要ですね!

2015-01-22
用途:
ゴルフクラブの修理
対象商品:
39534722

商品はいいのですが、もう少し量の少ないタイプがあればいいですね。せめて半分ぐらいのタイプがあればいいですね

イタカゴルフ工房 様2013-07-17
用途:
ゴルフクラブ組み立て
対象商品:
39534722

黒いB液は、時が経つにつれて徐々に固まって使い物にならなくなります。
今回からは冷蔵庫にて保存するようにしていますが、固まらないで長い期間使用できることを願いたいです。
B液の単体での販売を検討の程宜しくお願いします

1人が参考にしています
2013-11-20
用途:
ゴルフクラブのシャフト交換
対象商品:
39534722

非常に良い

1人が参考にしています
オカダ 様2013-11-18
用途:
強度の必要箇所の接着
対象商品:
39534722

値段も安くとても気に入っています。

特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様2013-07-24
用途:
1.6ミリ軟鉄の接着
対象商品:
39534722

予想以上に衝撃に弱い。瞬間接着剤のほうが良いかも。