LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)のレビュー
- 用途:
- 部品の仮どめ
- 対象商品:
- 39535097
この商品にaaセッターで瞬間接着させております。
価格が某瞬間接着剤と比べても安価なので、非常に助かります。
接着能力も当方で使用する感じでは特に問題ありません。
先端が詰まった際の押ピンみたいなのが付いてませんが、そこら辺は値段でカバーですね。
- 用途:
- 剥離した材料の接着や材料表面の硬化補強などの用途
- 対象商品:
- 39535072
この414タイプはすでに2年以上リピートを続けております。何と言っても20g容量でこの価格はとびきりの安さでしょう。ほとんどの材質に適合しますが、アロンαやセメダイン3000クラスよりも適さない材質が幾つかあります。しかし、そのクラスの半値で購入できる414は、使い分けを覚えてしまえば原価を下げるには十分に貢献する接着剤だと思います。
- 用途:
- バイクの外装修正等
- 対象商品:
- 39535097
以前から使用してる接着剤なので、同じものを購入しました。
くっ付けたい所を少し抑えているだけで、本当にすぐできるのでよく使っています。
ただ、慣れないと失敗することもあるので慎重に使ったほうがいいと思います。
- 用途:
- ゴムやプラスティク、皮革製品の接着に使っております。
- 対象商品:
- 39535072
何と言っても価格の安さはピカイチです。20gの容量でこの価格の製品は他には見当たりません。様々な瞬間接着剤を使っておりますが、接着力や材料を選ぶようなことはありません。どうしてこの414タイプが安いのかいまだその違いはわからずに使っております。
何度もリピートしております。
- 用途:
- ナイロンとゴムの接着に
- 対象商品:
- 39535072
ラジコンのゴムタイヤをこれで貼ります。リピート3回目。
キャップ精度が良いのか、使い終わった後にノズルを拭いてふたを閉めるだけで
2~3ヶ月のなくなるまでの間はサラサラのまま。水分を含むとドロッとして粘度が
高まり、接着能力がなくなります。
もう1cm容器の背が低いと、ポッカなどの飲み口が広い缶コーヒー空き缶に
先端ノズルもあわせて収納する事が出来たので、そこだけ惜しかったです。
- 用途:
- 生地のはがれ防止に
- 対象商品:
- 39535072
硬化状態になるまで時間がかかる、一流メーカー品とくらべれば性能は下です。
用途によってはアリの場合もあるとは思いますが、値段なりでした。
- 用途:
- 模型の修理、組み立て作業。
- 対象商品:
- 39535097
超低粘度を使っていますが、1年ほど常温の工具箱に入れてますが、変化が無く、普通は固まったり粘土が上がって使えなくなりますが、変わりなく使え、接着作業も難なく出来ます、吸い込まない材質用ですが、促進剤と併用すればしみこみやすい木材へも問題ありません、また価格も超低価格で1流接着剤メーカーの物がこの値段でお得です。
- 用途:
- コード類の接着と仮止め
- 対象商品:
- 39535072
ゴムとプラの多くを接着対象としている瞬間接着剤としては驚異的な安さ。
中粘度は通常の瞬間接着剤と同じ粘度ですので粘りはありません。
同社の高強度金属用のようなアルミパウチパッケージは付属しませんでした。
これがあれば全て使い切るまでの保管に便利だったのですが。
- 用途:
- ゴム製品やゴムと皮の接着に使用
- 対象商品:
- 39535072
20gで388円は同種の接着剤では最も廉価であり、使用感を確かめるために初めて注文致しました。
商品の粘度には4種ありこれまでの使用経験からやや粘度のある中粘度を注文しましたが、実際使ってみますとほとんど粘度が感じられず盛り肉状の使用はできないのがわかりました。逆に浸透接着も可能なくらい低粘度でありました。
次に接着時間ですが、10~20秒で接合が可能でした。ただ、量が多い場合は30秒以上の圧着が必要でしょう。
接着強度は感覚的な感想ではありますが、なんら問題はない接合力です。
硬化促進剤塗布による硬化速度と透明感も問題ありません、白化現象も見られませんでした。
総合評価は当店の常備品に合格の判定を出しました。
何と云っても低価格が大きく貢献しましたね。