- 用途:
- 農機具のグリスアップ
- 対象商品:
-
31243724
夏の暑い時に使用しました。
半固形のペースト状を想像しましたがかなり柔らかく、オイルがダクダクです。
多めに使用すると垂れて来ますけど、拭き取りは簡単でした。
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様2021-03-23
- 用途:
- オートバイの整備点検
- 対象商品:
-
58412645
コンパクトで小さいグリスガンに使ってます。
安価なのでどんどん使えて有難いです。手も汚れないので
使いやすいです。
- 用途:
- 機械メンテの時
- 対象商品:
-
58412645
いつも使うグリスガンにしっかりはまり問題なく使えました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
58412645
ハンドグリースガンにそのまま装着して使用しています。
扱いやすくて良いです。
またリピートします。
- 用途:
- 自動車の整備
- 対象商品:
-
58412645
当たり前ですが、普通のリチウムグリスです。何の問題もありません。(問題ない事がよい事だと思います。)
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
58412645
特に問題はありません。少量タイプですがしばらく使えそうです。
- 用途:
- ジャッキのメンテナンス
- 対象商品:
-
58412645
普通のリチウムグリスです
質も問題なく、文句なしです。
- 用途:
- ブーツ交換などに
- 対象商品:
-
58412645
少量ずつ使うのであまり減らないが
長持ちして良いです。
- 用途:
- バイクのスタンド
- 対象商品:
-
58412645
安定した品質でお値打ち価格です。ラベルか商品名がわかるパッケージ(容器)にすると良いと思います
- 用途:
- 旧車メンテ
- 対象商品:
-
58412645
以前はウレアグリス使ってましたが廃盤?より安価なリチウムを注脂しましたが問題無いでしょう。
- 用途:
- タイロッドエンドブーツ交換
- 対象商品:
-
58412645
軟らかいグリースで、塗りやすい。本来の硬さが分からないので、評価は出来ないが、私はもう少し固いほうが定着して、長持ちするのでは?
と考える。注意!水のようにゆるゆるではないです。
- 用途:
- 潤滑剤
- 対象商品:
-
58412645
安価な製品が入手出来、満足しております。
機械のメンテナンス作業に使っています。
- 用途:
- 各種ベアリンググリスアップ
- 対象商品:
-
58412645
AZさんのグリスはウレアにしてもリチウムにしても大変コスパがいいので
助かります。もちろん性能も問題ありません。
- 用途:
- エンジン分解時
- 対象商品:
-
58412645
分解して洗浄したら、グリスアップに使っています。場所によってはモリブデンを使っています。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
58412645
丁度いいサイズで、個人で使うには満足できる商品です。グリスの効果も良いと思います。
- 用途:
- 農機具整備
- 対象商品:
-
58412645
AZの「2ウェイ80グリースガン 片手タイプ」用として購入しました。普通に使えています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
58412645
値段も安く
そんなにしょっちゅう使うものじゃないので、量が適当で助かります。
- 用途:
- プレス機に注入
- 対象商品:
-
58412645
粘り加減が良く
なかなか品質の良いものだと思います。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス時
- 対象商品:
-
58412645
オートバイのグリスアップに使用。
400gサイズだと多すぎるため、当該商品である80gサイズを選択しました。
結果、オートバイ各部のグリスアップに最適な量であり、余ることなく使い切ることができ大変満足です。
- 用途:
- グリスアップに
- 対象商品:
-
58412645
車や電動工具などのグリスアップに使いました 小さいのでとても便利が良いです