貼る亜鉛防腐材 ZAPテープのレビュー
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
【用途】配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
2024-03-05
- 用途:
- 佐保出した物置のメンテに
- 対象商品:
- 39540304
鯖が出始めた40年程度使ってるヨド物置をまだまだ使いたかったので、犠牲電極として屋根部分に貼り付けました。
今後のサビ進行が遅くなってくれるといいな。
2021-05-03
- 用途:
- サイドカー錆び防止
- 対象商品:
- 39540313
見た感じはアルミテープみたいですが 使い勝手はいいです。効果は少し先になると思います。
満足度が普通なのは 価格が高すぎる
村秀丸 様2020-04-04
- 用途:
- 釣針の錆止めよう
- 対象商品:
- 39540304
キハダマグロの釣針の錆止めとして使用しました。ハサミで簡単にカット出来て使いやすいです。
1人が参考にしています
ル、レーヴ 様2018-04-28
- 用途:
- 船で使用する 小物に使用します。
- 対象商品:
- 39540304
船で使用する 薄物に使用しますが リールフットの裏側にも貼れて重宝しています。
2人が参考にしています
有限会社 そうめい 様2014-06-09
- 用途:
- 車のサビ止め
- 対象商品:
- 39540304
鉄板に亜鉛テープを貼ったものと貼らないものに、食塩水を噴霧後、数週間野外に放置してみました。テープを貼った所は全くサビが出ていませんでした。テープの周りのサビ止めも期待していたのですが、最初の3日程はテープの周りのサビが他の所より少なかったのですが、1週間程でテープの周りもサビだらけになりました。
結果、テープを貼った所に対しては、ほぼ完璧に錆止めの効果がありました。この効果が今後どのくらい持続するのか、実験を継続してみます。
15人が参考にしています
工房SUGIMURA 様2013-10-03
- 用途:
- 鉄製階段蹴上部分が錆の為劣化 SUS304PLを蹴上部分に当て板補修 ステンレスと異種金属接触 イオン化傾向の因る錆の発生を防ぐ為
- 対象商品:
- 39540313
時が経たないと判らない
1人が参考にしています