15Aハイスナップスイッチのレビュー

平均満足度 4.76 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
499 / 税込 549
71件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40164661

重機の作業灯に代用してます。
オン・オフの節度が良い。プッシュ型オルタネートに比べ安価。

1人が参考にしています
2024-08-13
用途:
制御盤
対象商品:
40164695

大電流の為、やむをえませんが、端子部分をもう少しコンパクトにしたい。

2024-06-25
用途:
非常灯点灯回路
対象商品:
40164731

私だけかもしれないが以前にもそうであったように、ネジのメッキがよすぎて返ってつまみ難い。

2016-09-30
用途:
swの取り替えに使用
対象商品:
40164652

防水キャップと組み合わせて使用します。
今後とも利用したい

2016-08-30
用途:
大容量スイッチ
対象商品:
40164695

ネジ止めなので作業性が良い。
絶縁は絶縁チューブを利用、モノタロウには多くの種類が選べて自分の欲しいスイッチは、
大体85%以上有るので選ぶのに十分吟味できる。

足立電気商会 様2023-01-29
用途:
電気工事の作業など
対象商品:
20558975

工場の機械の交換用に購入したのですが、機械が古く製造メーカーに問い合わせても型番が分からず姿だけで注文したら、ON、OFFでロックするタイプを頼んだつもりだったのですがONでロックされずにOFFに戻るタイプでした、早速ゴミになってしまいました、もう少し分かりやすい表記をお願いいたします。

1人が参考にしています
株式会社 アイベス 様2016-08-14
用途:
商品接続のSWに。
対象商品:
85936776

取付やすく頑丈そうで。よかつたーです

2016-02-23
用途:
製作中の機械のON OFFに使っています。
対象商品:
40164652

モーターの逆回転は必要ないので、シンプルなこのスイッチは値段的にも十分満足しています。

結城設計 様2016-10-12
用途:
家庭内での配電盤用
対象商品:
40164652

待機電力 0 を目指して随所に施工した。
スイッチング時の感触は、男心をくすぐる。
全てのスイッチをこれにしたいが...
金が掛かるので嫁は大反対している・( 一一)

有限会社 尾平電気 様2016-02-08
用途:
機器の修理に
対象商品:
40164652

既設のものと同じなのですぐに使えました

株式会社篠遠商店 様2015-11-09
用途:
商品を送る供給機のスイッチ
対象商品:
85936471

突然スイッチの接点が壊れ、こちらですぐに対応して頂き助かりました。

有限会社東海フィニッシャー 様2021-08-07
用途:
アスファルトフィニッシャーのスイッチ交換
対象商品:
20558975

片方がスナップ式、片方がオン式は
種類が無いでしょうか?
24Vの機械です。

2016-01-16
用途:
低圧大電流直流電源の出力切り替えスイッチと同一シリーズで使う、AC電源の入り切り用
対象商品:
40164652

通常は、NKK等のメーカーを使用しますが、今回は直流のスイッチが必要だったので、同一シリーズで揃えました。直流スイッチの適当なものがあったので、パナソニックを選定しました。機能的には問題ありません。ただ、まだ標準品ではないのか、入手に時間がかかるのが気になりました。
もっと在庫の用意があれば、標準品として使えると思います。同時に、表示板も在庫を確保しておいてほしい。

2019-12-20
用途:
制御BOXのメイン電源SWとして
対象商品:
85936471

修理対応として購入しました
只、ネジの取り付け方向が平行でない為、ちょっと使いずらかったです
他は、問題ありません

2015-09-17
用途:
予備用
対象商品:
40164661

予備用に在庫 キャップを付けたら防水になっていい。

津野電装整備 様2015-09-08
用途:
仕事
対象商品:
40164713

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

2016-04-11
用途:
電源遮断(弱電回路)スイッチ
対象商品:
40164713

満足しています

日本メックス株式会社ATRビルメックスセンタ 様2015-09-14
用途:
家のコンセント抜き差し用のスイッチ
対象商品:
40164652

今まで何カ所に飛んでいるコンセントまで行き抜き差ししていましたが座ったままで電源を切ることができます。スイッチとコンセントを一対に回路を組みました。

ケイレーシング 様2015-01-22
用途:
レーシングカーのイグニッションスイッチとして。
対象商品:
40164661

レーシングカー製作を行っていて、イグニッションスイッチ用として購入しました。スイッチの操作感が気持ちいいスイッチです。

2018-03-16
用途:
電装品の入り切りに。
対象商品:
85936776

何の問題も無く使えてますが、上向きに取付た時ほこりが入って接点の接触不良が有り。キャップを付けて対策してます。