ニュータイプリリーフバルブのレビュー

平均満足度 4.59 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所
近畿製作所
4,498 / 税込 4,948
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。 【用途】コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-15
用途:
エアーコンプレッサー用
対象商品:
40168414

以前の部品が壊れてしまってメーカーでも取り寄せだったので早く届いて助かりました。

2023-03-18
用途:
自動車関連
対象商品:
40168414

コンプレッサーの圧力弁よりエアーが漏れてましたので交換しました、特に問題なく
エアー漏れなく使用してます、商品そのものも丈夫そうで耐久性あるのではと
期待してます。

1人が参考にしています
株式会社エステー工業 様2023-04-27
用途:
機械の組付時
対象商品:
40168414

この商品はとてもコンパクトでいろいろな箇所に取り付けることが出来る為鍛編助かります。

2022-11-08
用途:
コンプレッサーの修理
対象商品:
40168414

元々ついてた物とは形状が違いますが安全弁としての機能に問題ないようです。

2022-05-27
用途:
ベビコンの交換修理
対象商品:
40168414

元から付いていたバルブが不調だったので交換しました。サイズ的に見た目がかなり違うので心配でしたが、問題なく取り付けもでき、動作も正常です。自分で修理できて良かったです。

1人が参考にしています
2021-09-22
用途:
コンプレッサーの安全弁として
対象商品:
40276031

コンプレッサーの安全弁が壊れたので、購入
口径を間違ったので、ブッシングを使用、特に問題はありません

2020-02-07
用途:
コンプレッサーの補修
対象商品:
40276031

作動圧力を自由に調節できるので便利です。作りもしっかりしています。

2人が参考にしています
2020-01-13
用途:
壊れたコンプレッサーの改修用に
対象商品:
40168414

壊れたコンプレッサーの改修用にこちらの商品を購入しました。
点検用のリングがあれば言うこと無しですが、満足しています。

2人が参考にしています
2019-12-09
用途:
加圧力がオーバーしたときの安全弁として使用。
対象商品:
40276013

設定されている圧力以下の細かい圧力調整ができる点が良い。

1人が参考にしています
2018-09-12
用途:
コンプレッサーメンテナンス
対象商品:
40168414

作りがしっかりしてます。
リリースから-1mpくらいでクローズ。
何度かテストしても安定してます。
どうせなら見た目良しのステンレスで作っても面白いかも。

1人が参考にしています
ノセ工芸 様2017-11-03
用途:
塗装用
対象商品:
40276022

小型ですけど普通に使えます。安くても機能は変わりません

1人が参考にしています
2018-11-04
用途:
ベビコンの補修用
対象商品:
40168414

純正品は頭の突起部分に横穴があいていて、リング等をつけておくと簡単に安全弁のテストができるようになっているのですが、本品には穴がありません。やはり、やはり純正品の方が便利かと思います。ただし。安全弁としての性能には全く問題はありません。

2人が参考にしています
2017-04-18
用途:
東芝製コンプレッサーに使用
対象商品:
40168414

今までコンプレッサーの修理の際は、東芝や日立の純正品しか扱ったことはなかったが、即納だったことと、価格が1/3程度と安価であったので初めて購入してみた。
純正品に比べてだいぶ小ぶりだが、ちゃんと機能は果たしているようだ。
耐久性がどの程度かが問題だが、今のところ概ね満足している。

1人が参考にしています
2016-03-25
用途:
エアタンク増設による安全装置
対象商品:
40276031

かなりしっかりとした製品で精密な作りです。
安全装置なだけに安心して使用できます。
空気圧も指定通りに起動しますので非常に扱いやすいです。

2016-06-28
用途:
エアサスコンプレッサーのタンク
対象商品:
40276031

信頼性の高い近畿製作所ですので問題なし

2019-10-28
用途:
各種メンテナンス
対象商品:
40276031

商品の使用感は良いです、この商品に先立って某ショップにて安価な商品を付けてみましたがバランスが悪く直ぐに動作不良になり検討していて当商品を見つけ交換し良好です。

2人が参考にしています
2015-10-26
用途:
コンプレッサーの安全弁
対象商品:
40276031

値段は少ししましたが、安心して使えるものを選びました。満足しています。

2人が参考にしています
2015-12-23
用途:
圧力タンク
対象商品:
40276013

良いです。

1人が参考にしています
2015-09-16
用途:
コンプレッサの安全弁として
対象商品:
40276022

動作不良になったものの交換部品として購入。動作安定して一安心。

2014-06-15
用途:
エアタンク用
対象商品:
40276031

しっかりした造りで安心です