防毒(塗装)マスクセット G-7のレビュー

平均満足度 4.61 (70件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研
興研
2,498 / 税込 2,748
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
70件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-16
用途:
塗装作業に使用

安いけど、空気モレチェック機能も付いており
安心して使えます
セットなので、防毒、防塵フィルターが
付属しており、すぐに使えます
使用する防毒カートリッジも安いのでお勧め

2人が参考にしています
2025-02-13
用途:
バイクの塗装作業

顔に触れる部分がとても柔らかく紐部も調節しやすい、ストレスなく使える、交換部品も手に入れやすい。

2024-10-19
用途:
自動車塗装用に購入
対象商品:
40179666

コーケンのおすすめセット。シンナー系有機溶剤使用時の必須アイテム。
臭いを感じ出したら吸収缶のみ交換して、息を吸い込みにくいと感じたらフィルター交換すればOK

2人が参考にしています
2024-02-06
用途:
塗装作業用

スプレー式ウレタン塗装作業で使用しています。
それまでは不織布製のマスクだったのですが、作業時間が長くなると溶剤による体調不良が出てしまい、有機ガス対応のこちらを導入。
作業中の溶剤の臭いも気にならず、体調も問題なし。
購入から10年ほどになるのですが、最近密着性が悪くなってしまいました。
ゴムが緩くなっているので締め付けを増してもダメ、陰圧チェックでは問題ないのに、なぜか漏れてきてしまうようです。
今は片手で押さえながら作業していますが、いいかげん買い直しします。

1人が参考にしています
2023-02-02
用途:
塗装の時など
対象商品:
40179666

以前購入していて、同じものが欲しいと、工場の作業員がいうので、同じものを購入。
付け心地も大丈夫みたいで、何事もなく使用してます。

2023-02-01
用途:
白蟻駆除剤散布
対象商品:
40179666

床下に白蟻駆除剤散布時に使用しましたが、防毒性抜群です。

1人が参考にしています
2022-02-08
用途:
ラジコン飛行機製作
対象商品:
40179666

一般的な日本人の顔にとてもフィットしていて、顔に隙間なくピッタリ張り付く感触が最高です。
フィットチェッカーは製品に対する自信の表れなんですね。
そして、本体の軽さ、プラスチック部分とシリコン部分の柔軟さ、紐の使い勝手、どれをとっても予想を超えていました。
プロユース製品を作り続けている興研の製品を選んで大正解でした。

3人が参考にしています
2021-12-07
用途:
香害対策に
対象商品:
40179666

最近の香害で喘息が出るようになり、化学物質過敏症になったようで、仕事の書類についた香害ほが酷くて、防毒マスクなどしないと仕事ができません。今まで他社の防毒マスクを使ってたのですが弁のゴムの匂いが気になりだし、こちらを試しに買ってみました。セット品はお試しにありがたいです。本体が他社に比べやや薄く、シリコンが柔らかめで、吸収缶の取り外しやバンドの取り外しが他社の方が少ししやすい気もしますが、こちらの方が顔の形が合うのかよくフィットしずれにくいし、軽いです。香害の吸収具合?も差はあまりない気もします。ニトリルゴムがだめなので、こちらは触れる部位にシリコンを使っててそれも助かりました。しばらくこちらを使ってみます。

1人が参考にしています
2022-01-05
用途:
塗装、有機溶剤を使用する作業用
対象商品:
40179666

塗装、有機溶剤を使用する作業用に購入。
興研のマスクの使用感は可もなく不可も無く普通に使用できます。
フィルターについては、使用期限が有るので定期的に交換しないとマスクの意味を
なさない、また大量にストックしても期限がある物なので切れる前に必要個数を仕入れる
と良いです。

3人が参考にしています
STYLE 様2022-03-22
用途:
塗装作業
対象商品:
40179666

塗装作業時に使ってます。着用時はシンナーの匂いは全くせず、呼吸も不織布マスクと変わらず呼吸しやすいです。

2022-02-22
用途:
毒性アルコールインクを使って絵を描く際に使用します。
対象商品:
40179666

低価格で軽量コンパクト、絵を描く作業では下部の視野が必要なので、
この製品は最適です。
吸収缶の寿命が短くランニングコストが高いのが残念ですが、
小型化のため止むを得ないですね。
密着テストレバーはとてもよく出来てます。

SportsGym 様2021-07-06
用途:
塗装作業に!
対象商品:
40179666

長年はつりや雑作業に使ってきたものがかなり汚くなったので新調しました!吸収缶は安くて重宝してます、塗装作業に使うのですが後はバンドのゴムが長持ちしてくれるとありがたいです!

2020-06-08
用途:
塗装や金属加工時
対象商品:
40179666

二度目の購入です。マスクのバンドの固定が引っ掛けるタイプなので使いやすいです。他社のつまんで押してパチンとロックするタイプは何回も使ってると割れてしまいます。次もこれを選ぶと思います。

1人が参考にしています
2019-12-03
用途:
黒耐熱塗料の塗装時
対象商品:
40179666

何種類か使用してこれが使い心地が良くて4度目の購入になります。

1人が参考にしています
2019-02-06
用途:
塗装
対象商品:
40179666

少し小さいです。そこが満足できない部分です。
能力は凄い。シンナーなどの嫌な臭い感じません。

1人が参考にしています
2018-10-17
用途:
優れものです
対象商品:
40179666

買ってよかったです。優れものです。
塗料、シンナーのにおいも全くしないので、時間を忘れて作業をし続けてしまいます。
防塵マスクにもなる様で、替えフィルタも付いています。

1人が参考にしています
2018-09-12
用途:
スプレイ缶にて塗装時
対象商品:
40179666

スプレイ缶にて塗装時に使用無くてはならない必需品です。

2018-02-01
用途:
液剤による剥離作業等
対象商品:
40179666

装着しやすく一般的な顔の形であればフィットします。
ただ若干頬骨が出てる方が装着すると
かなり強い力で密着させないと隙間ができます。
この場合長時間の使用は苦しいかと思います。
マスク自体の効果は文句無しといったところです。
揮発剤のニオイも完全に防げます。
作業員の健康を考えるのであればこのレベルのマスクは欲しいところ。

3人が参考にしています
2018-03-06
用途:
車の塗装
対象商品:
40179666

やっぱり、このメーカーですね!職場でも粉塵用を使ってます。ただ塗装用の吸収缶は状況にもよりますが使いきるのが早いです。一日塗装作業なら2つほど必要ですね。

2人が参考にしています
2018-04-01
用途:
缶スプレーでの塗装作業時
対象商品:
40179666

塗装時にはマスクをつける必要がありますが、面倒なため今まで使用していませんでした。この商品は取り付けがスムーズですので今後は毎回使用しようと思います。