水性コンクリート床のレビュー

平均満足度 4.60 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水性コンクリート床 ロックペイント
ロックペイント
1,998 / 税込 2,198
水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。 【用途】ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-26
用途:
ロックペイント、カーポート床塗装使用
対象商品:
40187174

6年前に塗ったカーポートの床の
塗り直しを行いました。
カーポートの為、3度塗りをしました。
乾きも早く、ムラがあっても乾くと、
ムラは無くなり綺麗になります。
使いやすいペイントだと思います。
塗る場所によりますが、少々厚めに塗るべし。

2023-12-11
用途:
屋根の雨漏り対策
対象商品:
40187174

コンクリート製平屋根の防水幕がはがれてしまい、雨漏りがするようになってしまい、修理のために購入しました。無事に作業は成果を挙げました。

2022-09-22
用途:
ガレージ内のコンクリート床塗装で使用
対象商品:
40187183

2.6M×5.0Mのコンクリート床を塗装しました。4リットル缶ひとつで少し余るくらいの量でした。1回目は約2倍で水で希釈して塗り、2回目はほぼ原液で塗りました。1時間くらいで塗った床は乾きます。まだ少し塗料が余っているので、塗りムラが目に付く箇所を上塗りする予定です。塗料の伸びがあり水性なので塗りやすいです。粘性もあるので刷毛やローラーからポタポタ垂れることもありませんでした。耐性はまだわかりませんが、床の見栄えはずいぶんよくなりました。

1人が参考にしています
2022-07-12
用途:
駐車場土間に線引き
対象商品:
40187174

駐車場土間の線引きで使いました。割とすぐ乾くし塗りやすかった。

2021-06-28
用途:
コンクリート床の補修をした後にペイントするのに使用
対象商品:
40187156

現状の床の色と同じで、とてもきれいな仕上がりになった。
もしまた床の修繕等が必要な場合は利用させて頂きます!

1人が参考にしています
2021-06-15
用途:
ガレージの床塗装
対象商品:
65095687

缶のへこみがあり訳ありということで定価の半額程度だったが、缶のへこみは大したことなく中身も特に問題なかった。

2020-01-23
用途:
コンクリート土間の防塵
対象商品:
40187235

1度目はある程度希釈して、2度目はほぼ原液のままと記載されていたのでその通りに施工しました。塗りやすい塗料だと感じました。防塵の他、簡易防水とのことで効果に期待しましたが、水を弾くような感じではないですね。塗料を小分けする前に缶を振っていたら突然蓋が外れ右足が塗料まみれになったのは御愛嬌。

1人が参考にしています
2019-08-07
用途:
玄関床の塗装
対象商品:
40187174

最近の水性塗料はバカにできませんね。今は暑い日が続いていますので、塗装してからすぐに乾きましたが、用心して丸一日乾かしました。翌日みてみると塗装面もかなりしっかりしていて当分持ちそうです。塗料は用途を間違えると失敗する場合があるので、塗装する場所に適合したものを選ぶのがコツです。

2人が参考にしています
2018-05-08
用途:
犬走りと袴の補修。
対象商品:
40187201

コンクリート色とマッチし見た目も良く、塗りやすく、堅牢?(まだ数日で不明だが)とおすすめ商品です。にわか職人

2017-08-24
用途:
ガレージコンクリート床塗装
対象商品:
40187235

少し青味掛ったグレーでイメージとは違ったが、なかなか良い雰囲気に塗れた。滑り止め材を混ぜてローラー塗りをしたが、二度塗り目は原液のままでも塗り易かった。

ミヤオカ模型 様2017-06-16
用途:
ベランダ等のコンクリートを塗装
対象商品:
40187174

ベランダの塗装用に購入。
刷毛塗りだが伸びも良く塗りやすい。
難点はフラットすぎて刷毛ムラが目立つのと、色味に種類が無い事
(コンクリー色が有れば良いのかも?)

飯塚事務所 様2017-02-01
用途:
屋上の雨漏り
対象商品:
40187156

地震から雨漏りしていて職人に何人も見てもらいましたが止まらず
近所に物知りの人がいて聞きこれと防水スプレー、コーキングで今止まっています。エヤコン、ヘーベル原因さがしで大変な事でした。

2017-05-04
用途:
外構コンクリート基礎部分の保護。
対象商品:
40187174

色が少し濃い(暗い)。もう少し白い方が、実際のコンクリートに近く見えるので良い。

2016-05-30
用途:
外階段モルタル入りの塗りなおし
対象商品:
40187201

1日がかりで天気の良い日を選んで、8mの外階段にマスクをして、2度塗り作業した。モルタルと鉄の部分が混じった構造だが、見違えるようにきれいにぬれた。ローラーと刷毛を使用。水性なので希釈も後掃除も楽。

1人が参考にしています
2016-06-08
用途:
工場の床塗装
対象商品:
40187183

容器にペイントを注ぐ時に缶溝に垂れてしまい溜まる

2015-09-15
用途:
カーポート
対象商品:
40187235

塗りやすく仕上がりも綺麗で、大変満足しています。青みがかったグレーで、上品な色です。

2015-05-29
用途:
厨房コンクリート床の塗装(ドライ使用)
対象商品:
40187226

素人ですが、キレイにぬれました。塗料の量も、規定に対して余裕がありました。
下塗り塗装が必要か迷いましたが、結局ホームセンターで別メーカーの物を買うことになってしまいました。新規でコンクリート床に塗る場合、下塗りはした方が良さそうです。下塗り材も一緒に買えば良かった。

2人が参考にしています
2014-10-07
用途:
倉庫のコンクリート床の塗装
対象商品:
40187174

水性なので水で薄められ、ラッカー系ではないのでにおいもなく気密性が悪い場所でも隣人からのクレームになりにくいと思います。
乾きも早く、被膜もかたいので箱モノを引きずっても簡単にはがれることなく、長持ちするのではないかと感じました。

2014-09-25
用途:
コンクリート床・階段の塗装
対象商品:
40187226

コンクリート床・階段の塗装を初めて行いましたが、水性なので取り扱いも簡単で色ムラもなく綺麗に仕上がりました。要望として、別の容器に塗料を移し替える際に注ぎ口の周囲に塗料が付着するため、注ぎ口に取り付けるガイドプレートが付属されていると有り難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックいたします。

2014-06-02
用途:
床の補修塗装に
対象商品:
40187165

ホームセンターで買うよりも安くて問題ないです。