ステンレス製ローターボルトのレビュー

平均満足度 3.68 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)
239 / 税込 263
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TRIP-FACTORY 様2026-03-05
用途:
オートバイ・整備

キタコさんのローターボルトは様々なサイズがあり、取り付けたいローターに合わせて購入出来ます。 モノタロウさんのページでも寸法が見れて確認しながら買えるので間違わず良い物が買えます。

2023-04-24
用途:
スクーター部品の交換時
対象商品:
40275331

ブレーキローターといっしょに交換しました。ステンレス製なので錆びにくく、丈夫さだけでなく見た目にもとても綺麗で大満足です。

2022-08-01
用途:
スズキバイクのフロントブレーキローター交換に合わせて
対象商品:
40275496

奇麗ですね。なかなか他製品は無さそう。通販で簡単に買えるのが嬉しい。

2022-05-07
用途:
マジェスティ125のフロントディスクブレーキローター取り付け用
対象商品:
40275453

フロントディスクローター取付ボルトが錆びてきたのでステンレスの本品に交換。精度、品質共に問題ないと思います。ただ、探せば既製品で安いものはあるかもしれないです。

2022-03-09
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
40275347

ブレーキローター交換に併せて交換しました。新しい部品は気分がイイ

2022-01-25
用途:
バイク整備
対象商品:
40275426

精度はとても良かったです。
高級感も有り錆びないのでおすすめです。

2022-03-16
用途:
XJR400R フロントブレーキローターの取付に使用
対象商品:
40275453

ステンレスなので錆の心配がありません。
閉める時に少し舐めました。

2021-04-04
用途:
YAMAHA R1-Z ブレーキディスクのボルト交換
対象商品:
40275523

錆で見た目が悪かったので買ってみました。
綺麗になって見た目が変わりました!

2020-11-24
用途:
旧部品と交換
対象商品:
40275444

これは純正ではありませんが。他の純正部品と共に種類をたくさん、個数は少なく。それでもしっかり購入させていただけて本当に助かります。土日の割引も活用させてもらっています。
☆10個付けたいです。

2021-12-07
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
40275331

他社には同じボルトがありましたが、モノタロウさんだけ細かく寸法が記載されてあったので本当に良かったです

1人が参考にしています
2020-06-27
用途:
SUZUKIアドレスV100nフロントブレーキディスク用
対象商品:
40275347

元々付いていたボルノの六角ボルト孔をなめしてしまったのと、錆びてきたのでステンレスのボルトに交換したく購入しました。
とにかくステンレスのボルトなので、自分の使用環境では錆びないと思っています。

2人が参考にしています
2020-08-26
用途:
バイクの改造
対象商品:
40275331

ズーマーのディスクブレーキ化に使用。
ノーマルは錆が酷かったので廃却。
使用感良好

1人が参考にしています
2020-03-20
用途:
ローターとセットで交換
対象商品:
40275514

純正品は錆やすいのでステンレス製の物に変えました。

2019-09-22
用途:
ローターボルトの交換
対象商品:
40275331

ステンレスで錆にも強く、ドレスアップもでき問題なしです。

2019-08-20
用途:
ローター交換メンテ
対象商品:
40275331

リード110のフロントローター交換時に使用したら、締め付け時少しなめてしまいました、PB六角レンチを使用奥まで入れ使用しました。
次回取り外し時に取れなくなると嫌なので、純正純ボルトに戻しました。
少し素材が弱い?かと思いました。

1人が参考にしています
2019-04-02
用途:
オートバイのメンテナンス作業時
対象商品:
40275401

スチール製からステンレス製へ交換し質感が向上、手軽なドレスアップ術としては最高です。

2025-04-01
用途:
六角穴の強度が弱い

六角穴の設計がいまいち(浅い?)なのか,23Nmのトルクで締めると六角穴が少し変形してしまう.純正の鉄ボルトだとそこは強度が確保されていて変形はしない.なめやすくなると思う.1緩めたら新品に交換するくらいのつもりで買ったほうが良い

2021-04-04
用途:
VMAX1200に使用
対象商品:
40275383

KTCの工具で締めましたが若干揺るいです。つまり六角穴の精度が悪いです。 しかしながら低価格やステンレスでサビないというのも魅力です。精度の悪さは覚悟していたのでオーバートルクに気を付けながら締めたので舐めることもなく装着できました。
※再使用不可
※低強度のネジロック剤をご使用下さい。またネジロック剤の付け過ぎにご注意下さい。
とのことです。ご注意を!!

2019-02-02
用途:
バイク整備と言うより美麗化
対象商品:
40275347

他の評価で六角レンチ部のなめる強度指摘もあったが気にせず装着してみた。基本的にナット側を廻し締めるので強度指摘のその心配はないと思われます。ナットは付属していないのでゆるみ止め仕様のものをHCで購入し使いました。車種は古くセピアZZフロントデスクブレーキ固定の3本を交換。

2017-04-12
用途:
NS50Fのブレーキディスクの取り付け
対象商品:
40275383

NS50Fのフロントディスクローター取り付けボルトが錆て見た目も悪かったので、どうせ交換するなら思い純正以外のボルトをとサイズを測定して探しておりました。モノタロウさんにて、こちらの商品にたどり着き購入。純正のボルトより軽くてドレスアップ効果も抜群です!