サーモプロテクトラップのレビュー

平均満足度 4.48 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
3,698 / 税込 4,068
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-11
用途:
過熱時の保護材として

耐熱1100℃と書いてあったので購入。弊社では600℃台までしか上げないんですが使用感が良かったです。

2025-04-01
用途:
バイクのメンテ

・マフラーと接近してるクラッチホース部に本品を巻き付けて使用しました。
熱によるチューブ変形なくなりました。
・切断部の編み込みが解けるので、何かいい止め方ないかな?

2024-05-13
用途:
車のExマニホールド
対象商品:
21238787

希望通りの作業簡易で性能も良いと思います。
他の車にも使います。

フカヤヤスヒロ 様2024-06-23
用途:
マフラーの修理
対象商品:
21238778

ちょっとした穴の補修に利用しました。あとは熱対策ですね。

2024-01-14
用途:
バイクのメンテナス
対象商品:
21238796

マフラーにクラッチホースが近接して熱でホースが膨らんだので、ホースを熱から守るため、プロテクトラップを使用しました。
両面テープと結束バンドを使用しましたが、熱に強い結束バンドを使えば良かったかな?

2022-04-29
用途:
排気管の断熱
対象商品:
21238814

ボートの排気管の断熱に使用しました。
柔らかく、質感もよく、簡単に巻き付けることができました。

1人が参考にしています
有限会社原自動車 様2021-08-18
用途:
車輛メンテナンス
対象商品:
21238778

他社メーカー・製品と比較しても、遜色ない製品だと思います。
遮熱性能は、まだ装着のみなので何とも言えませんが、装着方法、メンテナンス性は良いと思います。
また、購入したいと思っています。

2022-02-05
用途:
バイクのメンテ・改造に
対象商品:
21238823

お値段に比べて、思ったより小さかったので、少し残念。品質に偽りはなさそうです。耐久性はこれから見ます。

田中商会 様2020-12-04
用途:
マフラーサビ隠し
対象商品:
21238796

gb250のマフラーに使用しました
サビ隠しに良かったです

2019-09-09
用途:
薪ストーブの煙突に
対象商品:
21238805

タープ内で使用する薪ストーブの煙突に使用。ナイロンのタープなのでこれで結構煙突の熱を抑えられるので、一晩中燃やして暖を取れました。

ODD'S ART GRAPHICS FACTORY 様2018-12-29
用途:
FTR223
対象商品:
21238796

エキパイにまいてます。黒はすぐに白く色が抜けます。が自分はそれがまた気に入ってます。

4人が参考にしています
2018-04-17
用途:
カウル断熱対策
対象商品:
21238796

いわゆるバンテージでハサミでカンタンにカットができるので、作業性がよいと思います。シール剤が付いていないので、状況に応じて環境に応じた接着剤を用いることと、シートではないので限られた部分の断熱を考えるのが良いかと思います。

アルミテープが熱損したりグラスウールが熱損したりする場合の対策で使用しています。耐熱1100℃ということから、断熱素材が熱損することは考えにくいのかなという判断です。

2人が参考にしています
2018-03-19
用途:
ape100ウイルズウィン アップマフラーのエキパイに火傷等防止に装着
対象商品:
21238778

アップマフラーに改造した為、エキパイがもろに足部とパワーフィルターカバー(K&Nプリチャージャーカバー)に当たり、火傷・溶解するところ、このデイトナのバンテージを装着することにより、

【超高温熱対策】

になり、火傷やカバーの溶解を防ぐ事ができました。

更にはデイトナ社のうたう、

【エンジンのパワーアップ】

もできた為、大満足の商品でした。

『凄い』の一言です。

1人が参考にしています
2018-02-21
用途:
配管加温時の断熱
対象商品:
21238778

もう少し厚みがあった方が断熱性が高くなるのでは?と思いますが、施工性は損なわれるので一長一短です。
スパイラル形状で成形されていて、巻くだけで使えるタイプの物があると様々なパイプの径にも対応でき、かつ施工が楽になるのでは?、と思いました。

1人が参考にしています
2018-05-20
用途:
エキパイに巻き付け
対象商品:
21238805

曲がり角度がキツイ部分に巻く時は難しいけどそれ以外は作業し易い。

2018-03-31
用途:
2サイクルチャンバー使用
対象商品:
21238805

物もしっかりしているし、使いやすい今後も購入予定です

2017-04-13
用途:
薪ストーブの煙突に
対象商品:
21238805

キャンプ用の薪ストーブの断熱に使いました。断熱の効果は高く、テントが溶けることなく問題なく使用できました。

2017-04-12
用途:
船舶エンジン排気管の応急修理
対象商品:
21238805

ディーゼルターボエンジンの排気管の穴あきの応急修理に使用しました。タービン直後の排気管の為、適応する品がなかなかありませんでしたが本品は耐熱温度が高いので十分に役目を果たしています

aqua excursion 様2017-02-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36657792

スティード400のメンテナンスに使用いたしました。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
36657801

iiyo

3人が参考にしています