タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mmのレビュー

平均満足度 4.62 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
339 / 税込 373
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
36043156

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

2019-02-01
用途:
自作CNCルーターのステッピングモーターの同期のために使用しています。
対象商品:
36044303

アルミの切削用にCNCルーターを制作することにしまた。手元に非力なステッピングモーターしかありませんでしたのでダブルで使用することにし、ベルトでタイミングをとることにしました。大きなパワーを伝達するためではないので細めのベルトを使用することにしこの商品を選択しました。現在のところ短期間ではありますが順調に作動しています。自分としては少し強めのテンションをかけているつもりですが何の問題もありません。モーターの脱調が起こっても2個のモーターのタイミングは同じなので修正が格段に楽です。現在Y軸のみで使用していますがZ軸にも使用を拡大するために新たに注文することを考えています。

2017-12-20
用途:
ローバーにロータリーエンコーダーを取り付けるのに
対象商品:
36043113

以前にも買って使っていますが、伸びがなく、使いやすい製品です。まだ、そんなに長く使っていませんので、耐久性は未定です。

2017-09-15
用途:
動力伝達用
対象商品:
36042754

メーカー品なので安心。小型直流モーターと組み合わせて使用。良い感じです。寿命はこれから確認。

本田技研 様2017-03-16
用途:
カメラ AUTO SLIDERに使ってます
対象商品:
36044321

今まではプーリー側とベルト側の微妙な寸法ずれで”カクカク”してましたが、今回のベルトでその”カクカク”が無くなり満足してます。

有限会社ライト・スタッフ 様2015-06-13
用途:
3Dプリンター用パーツ
対象商品:
36044145

GT2ベルトの代用として購入。幅6.4mmなので、プーリー新規に用意が必要だが、強度的にはこっちのほうがいい感じ。

2020-03-06
用途:
ディスクドリルスタンドの駆動用に。
対象商品:
36042842

40年来使用してるホーザンのデスクドリルの駆動プーリー、ベルトの改良に使用。

1人が参考にしています
2015-03-03
用途:
趣味の模型製作
対象商品:
36042307

小型で耐久性もあるように感じた