スタビライザーリンクのレビュー

平均満足度 4.36 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタビライザーリンク GMB
GMB
1,698 / 税込 1,868
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
150件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-03-04
用途:
劣化品の交換
対象商品:
40309945

純正と劣らない性能だと思います。値段も安いうえに、ナットが最初からついていてお得です。

2021-01-19
用途:
車検整備
対象商品:
40309927

安いがやはりそれには理由がある。ダストブーツが交換してから2年後の車検を前にしてひび割れてきた。まだ破れてはいないので車検に通るが、次回の交換には純正品を使いたい。

1人が参考にしています
2017-03-02
用途:
マイカーの補修部品として
対象商品:
40310627

純正部品より安くて良いと思います。
GMBは他のものベアリング等もあるので
これからもつかっていきたいと思います。

2018-05-15
用途:
スタビリンク劣化の為交換
対象商品:
40309753

スタビリンク劣化の為交換しました。品質は純正のほうが良さそうです。
今のところ問題はありません。

1人が参考にしています
2018-05-10
用途:
車検
対象商品:
58459667

純正部品に比べ1/3の金額で部品入手できました。耐久性に期待です。

2020-09-23
用途:
車検整備
対象商品:
40310514

安かったので購入しました。ダストブーツがひび割れやすいです。部品交換してから車を乗る機会が無く2年後車検で見て見たらひび割れていました。ボールジョイントも同じタイミングで交換しましたがボールジョイントブーツはひび割れていません。ゴムの材質改善が求められる。

2人が参考にしています
2019-03-11
用途:
純正から交換
対象商品:
18923144

わずか半年でブッシュにひびが入り、見た目が5年使った純正品よりもひどい状態になりました。ブッシュの見た目以外は大丈夫そうなのですが、これで車検が通らない云々いわれても困るので次回は別の製品にしようと思います。

5人が参考にしています
2017-12-04
用途:
メンテナンス
対象商品:
58459651

まだ取りつけしてませんが純正品と遜色なくしっかりしています。耐久性については不明です。

1人が参考にしています
2018-04-09
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
40310182

純正品と遜色なく取り付けできました。後は、耐久性だと思います。

ヒヤマ、デンキサービス 様2020-05-01
用途:
ブッシュ亀裂にて交換
対象商品:
40310487

取り付けしてから、まだ数日しかたっておらづ、何とも言えないです。

2018-01-22
用途:
車検整備時
対象商品:
40310042

純正部品と比べても遜色ありません。車種の設定も豊富です。

2017-07-24
用途:
自動車のメンテナンス

取り付け後、今の所特に問題なし。
ただ一つ、対応車種等の把握がされていない。
問い合わせをしても純正意外無いと言われる。
直接メーカーに問い合わせをすると取り扱い品番が検索出来る。
在庫管理が出来ないのか、杜撰なのか…。

2017-07-01
用途:
DIY交換
対象商品:
40310514

ホビオターボ250000kmに使用。このようなものの交換は初めてです。作業に問題はありません。色は左右とも黒でした。
左右の製造誤差でリンクの硬さに違いがあり、付けたら動作範囲は生涯少しなので手でグルグル回してから付けてあげました。なんせゴムが切れると車検ダメですのでいずれ変えるなら早めに変えて快適走行を楽しみましょう。
純正との違いは、フランジボルトの受け側が純正より面積が小さい(経が小さい)ですね。ワッシャーを入れようかと思いましたがオフセットも変わるしやめました。
頑張って高速コーナー踏ん張ってもらいましょう。

2020-05-16
用途:
NDロードスター用に
対象商品:
40309771

35ミリダウンしたNDロードスター用に購入しましたが、1年も持たずにジョイント部のゴムブーツが破れてしまいました。

1人が参考にしています
2015-11-01
用途:
ゴム部分の破損・劣化時の交換
対象商品:
40310514

純正品を外してそのまま取り付け、しかもナットも付属しているので外した物を再利用しなくても良いのが安心できます。

2017-04-02
用途:
母の車の整備 JB5
対象商品:
40310566

左右セットで注文しましたが、箱の中身が違ってます。 色は黒とシルバー。またブッシュの形状も違う。それもそのはず左側の商品はホンダの純正品でした。 GMBの箱に純正部品が何故? ウレシイ誤算でしたが左右で色が違うって見た目がねぇぇ? 後で純正を黒で塗らなくっちゃ。得したのか複雑です。 品物自体は問題なくいい感じです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

カーライフ 様2017-11-05
用途:
自動車
対象商品:
40310182

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。

2017-11-01
用途:
メンテナンス時
対象商品:
58459642

安心の国内メーカー安くて助かります。納品も早い!!

2016-02-08
用途:
異音が出たので交換
対象商品:
40310514

交換しても異音解消しなかったので、他の原因がある。価格安かったので問題無し。

中部オートサービス 様2015-11-21
用途:
車両メンテナンス時交換しました。
対象商品:
40310042

価格も安価でクオリテイーも申し分ないです。