温度制御はんだこてのレビュー

平均満足度 4.88 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度制御はんだこて HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
6,398 / 税込 7,038
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。) 【用途】シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ジャパンマグネット 様2025-10-13
用途:
コイルの結線基板やセンサ基板に開発試作に使用

以前は同じHAKKOの廃盤になった温調本体部分とコテが別体のものを長く愛用していたのですが、作業場所が増えたのでこちらに変えました。作業内容でハンダ温度を変えるのでどうかなと思いましたが、ほぼ良い塩梅の温度設定が予め用意されていてダイヤルも紹介説明より回しやすく、スイッチは有りませんがむしろこちらの方がだいぶ使いやすいと感じました。必要十分です。しっかり温調のキャリブレーションダイヤルも用意されていて、管理が必要な製造現場でも使えます。何よりコンセントに挿してからこて先が必要な温度になるのが早いです。温度にあわせて対象のはんだ物が様々なので付属のコテ先以外も購入し付け替えて使用しています。

2023-10-10
用途:
パネル補修
対象商品:
40411777

温度調整もでき、ちょっとした穴開き・破れ補修に使いやすかった。

2022-01-20
用途:
鉄道模型製作(真鍮材料のはんだ付け等)
対象商品:
40411777

今まで100Wのこてを使っていたが、適温になるまで時間が掛かる上、実際にはんだ付けしてみないと適温かどうか分からなかった。このこては、LEDの点滅で適温まで上昇したことが分かる上、早い! また、熱量が必要な比較的大きな部材のはんだ付け、やり直し時のはんだ剥がしには苦労していたが、このこては最高温度540度まで昇温できるので、実に快適!!

2022-01-25
用途:
ステンレスのはんだ付け
対象商品:
40411777

ステンレスのはんだ付けに使用しました。標準こて先がT19-C65だったのでT18型も購入しておけば良かったと思いました。設定温度になったらLEDが点滅するので便利です。

1人が参考にしています
2021-11-17
用途:
無線機配線
対象商品:
40411786

速熱感が良いです。ケーブルの質が固く扱いが少し、つらいです。

2021-02-12
用途:
生産時の 半田付け作業
対象商品:
40411777

棒半田こてとしては この商品は小型のわりに パワーがあり
非常に使い易い商品です。
小さな部品の半田付けから 大きなターミナルへの半田付け迄
こて先と温度を変更するだけでこなせます。

2020-12-10
用途:
車のパーツでハンダを使用
対象商品:
40411777

自分用と、他の人用に購入していたのですが、無くしたのか?自分のを持っていかれて使用されるので、再度購入しました。
ハンダこての会社なので、どうして温度設定がこんなに多いのか?不思議です。
360°だけでいいのに。

2020-06-11
用途:
はんだづけ
対象商品:
40411777

手持ちのセラミック30W型では、デスクトップPCの電源回路等に組んである大型の電解コンデンサのはんだには歯がたたずとけなかった為、パワーのあるこちらを購入しました。
立ち上がりも早く、温度調節が出来、アイロンの様にランプの点灯具合で温度がわかるので大変満足しています。
少々値ははりますが初級を超える感じの方には特にオススメです。

2019-05-31
用途:
管球AUDIO製作時
対象商品:
40411786

リタイア後、自作AUDIO真空管AMPの内部配線、半田付け作業時、
アース線、電源トランス端子等、熱容量が大きく必要な際、容易に変更出来るので重宝致しております。

2018-05-22
用途:
半田付け
対象商品:
40411777

熱容量も十分で満足できる商品である。
オプションで小手先を交換できるのも良い。
エフェクターやアンプ製作では、半田ごては消耗品なので、
買い替えることが多いが、もし次に購入するときも同商品を購入するつもりだ。

ワタナベ自動車修理工場 様2017-01-23
用途:
仕事
対象商品:
40411777

今まではディスカウントストアで購入したコテを使っていましたが、温度調整が出来るということがこんなにも作業効率が上がるものだと思いもしませんでした。重宝しています。

1人が参考にしています
2014-11-13
用途:
銅・真鍮製品のハンダ付け
対象商品:
40411786

私はお神輿、山車、屋台などの飾り金具を作っています。使用材料が主に銅・真鍮で箱モノを作るときにハンダ作業をします。これまで、ガスコンロでハンダゴテを温めてハンダ付けをしていましたがこの冬に細かい先端作業が必要になりこの製品を購入。
先日別件で細かい作業がありテストを兼ね使用しましたのでレポート。
温度は早く上がって便利です。こて先も変えられるということですので、この先いくつか購入したいと思います。 ただ、今までコンロでハンダゴテを使っていたので電気ハンダゴテのメンテナスがわからないですね。 使用後拭き取るとかでいいのだろうか?それだけが気になるところです。
使用感は特に問題なく良い製品だと思います。

2人が参考にしています
2014-03-18
用途:
電子部品のハンダ付け
対象商品:
40411777

クーポン対象で秋葉原のショップ等よりも安価で購入できました。
FX-600への変換部品(B3730)も一緒に用意いただくと何かと便利
なように思います。
(T18規格の細いこて先をつけようとすると必要になります)
通勤圏内で秋葉原に寄れるので容易に購入できましたが、通販で
一緒に購入できた方が便利です。

3人が参考にしています
2019-08-12
用途:
ステンドグラスの作業に使う
対象商品:
40411777

フラックスを多く使用するので先カバー等が、さびやすくこてさき先のサイズをかえるときなど、さびついてしまって外れない時があるので
さびに強いカバーなどないでしょうか?毎回使用後に外すのも手間なので。

2018-02-14
用途:
鉄道模型と電子回路組み立て
対象商品:
40411786

品番に注意が必要です。
FX-601はFX-600とは別物です。発熱体の太さが全然違うので注意が必要です。

2人が参考にしています
2015-10-29
用途:
通常の半田付け
対象商品:
40411786

鉛フリーになってから温度調整機能のない半田ごての使いずらさに閉口していましたが、これを使ってから
「もっと早く使っていれば良かった」
と痛感しました。

2人が参考にしています