接点復活スプレーのレビュー

平均満足度 4.50 (179件のレビュー)
商品レビューを投稿する
接点復活スプレー モノタロウ
接点部分の接触不良を防止し、導電性を高めます。 接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、薄い被膜を形成する事で湿気による絶縁不良を回復させます。 細部に吹きかけやすいスプレータイプ。 【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、通信電話機器などの接点
179件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-07
用途:
日常の接点不良対策
対象商品:
40426102

接点復活材としては我が家ではあまり役に立たなかったです。
スプレー式がそもそも使い勝手が悪く、専ら刷毛塗りのタイプを愛用してました。
また、どこからか中身がにじみ出し、徐々に徐々に漏れていき、周りを油まみれにし、最後は空っぽになってました。
不良品だったんでしょうかね。

瀬戸興業 様2023-12-04
用途:
電動工具の修理に使用
対象商品:
40426102

小さいホームセンターでは入手できないので
ネットで安価に小売りで買えるのは助かります

2021-09-22
用途:
バイク、自動車の電装品
対象商品:
40426102

バイクのセルが動かなくなりました。
セルのスイッチの接触不良ではないかとスイッチの隙間から本製品を多めにスプレーしました。
少し時間をおいて試しところスイッチの接触が回復。
無事始動することが出来ました。
本製品がなければ、スイッチを取り出して分解しないとならず大変な手間がかかるところでした。
大変助かりました。

2021-05-30
用途:
バイクの接点復活
対象商品:
40426102

この安さは助かります、遠慮なく使える価格に満足です。

2021-10-21
用途:
ちょっとした時に。
対象商品:
40426102

もしかしたらと思い、この接点復活スプレーを吹きかけたら直ったことがありました。

岡田ブルーデンタルスタジオ 様2020-07-01
用途:
電気製品の接触回復
対象商品:
40426102

これは以前からよく使っている接点回復スプレーです3本目になります。便利なものです。

2019-10-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
40426102

同品種他社で売っているものがあればこれで十分使えると思う

2018-03-08
用途:
電気製品の修理
対象商品:
40426102

近所の販売店には在庫が無かった 注文の翌日に届き 価格も安い

2019-03-08
用途:
スクーターメンテ
対象商品:
40426102

ウインカーの点滅不良に使用しました。一発解決で楽でした。

2017-11-09
用途:
オーディオ機器のメインテナンス
対象商品:
40426102

古いオーディオ機器のボリュームとスイッチの接触不良が直りました。

1人が参考にしています
2017-09-06
用途:
自動車整備・電気関係全般整備
対象商品:
40426102

以前は容量が少なくて高価な定番のメーカー品しかなく、この分野の選択肢があまりなかったのですが、安価で高品質で助かっています。

2人が参考にしています
2017-07-30
用途:
モーターサイクル電気系
対象商品:
40426102

動作の渋かった電気系が見事に復活!
製造後35年経過したミニバイク。ギボシ・端子等を一旦外し、スプレー塗布した後に組み直し。数年間は安心でしょう。
他の製品に比べ格安でコスパ高し!です。

1人が参考にしています
2017-07-01
用途:
車・バイクの電気関係 AV機器のリモコン
対象商品:
40426102

以前よりラテン車の電気関係で多用していましたがバイクにも使い始めました☆
今回は丁度アンプのリモコンが作動しなくなったので分解して接点スプレーを試してみたところ復活しました!!
リモコンは保証対象外なので助かりました♪
4つ星にしたのはベタつきが気になったからです★

2人が参考にしています
2017-08-18
用途:
接点復活
対象商品:
40426102

電極の錆を除去後、接点復活スプレーを吹き付けて完了。
特に問題なく、結果良好です。

1人が参考にしています
2017-08-29
用途:
電子機器のメンテナンス時
対象商品:
40426102

現在使用している物を使ってしまったので購入しました。安価で購入出来て良かった。何の問題もなく接点復活できてます。

2017-06-28
用途:
オートバイの電装品の接続コネクター部分
対象商品:
40426102

古い車両に乗っているので、コネクターの接点部分が腐食して通電不良を起こしている部分が再使用できました。

2017-05-05
用途:
各種作業時
対象商品:
40426102

電源コネクターやオーディオジャックに使用しましたが
接触抵抗がなくなり良好に動作するようになりました。

2017-02-14
用途:
電子機器の修理
対象商品:
40426102

PCマウスの修理に使用。
マイクロスイッチは交換すれば良いが、
スクロール部の故障はなかなか対応が難しかったが、
この商品を吹きかけることによって処置することができた。
愛用しているマウスなので、とても助かった。

朝倉グリーンツーリズム協議会 様2017-04-04
用途:
電気機器の接点
対象商品:
40426102

接触が悪くなったところにつかえて便利です。接触が良くなりました。

2017-05-19
用途:
接点復活にはこれで十分
対象商品:
40426102

接点復活材はいろいろあるが、これで十分復活する。
高価な復活材でなくても効果があるので、満足。