アルファーⅡコンパクト シングルのレビュー

平均満足度 4.06 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワ
ミツバサンコーワ
1,998 / 税込 2,198
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。 【用途】二輪車・軽自動車
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-04
用途:
メンテナンス
対象商品:
40426233

軽自動車に装着されているあまりに貧相な音のホーンからの交換です。何度もリピートしていますが、品質に問題があったことはありません。今回もきちんと動作します。

2024-04-17
用途:
純正品との入れ替え
対象商品:
40426224

軽自動車の純正シングルホーンと交換、それなりにいい音します

2022-06-08
用途:
自家用車(日産リーフ)に取付
対象商品:
40426233

車格にに比べ量産車は50ccバイクのような音質でがっかりしていたが、取替後(低音用)はしっくりした落ち着きのある音で満足している。

2020-07-25
用途:
単車に使用
対象商品:
40426233

大きさも小さ目でスペースには苦労せず取付けできました。ただ高低の2連での使用が本来なので、シングルで使用すると間の抜けたような音になります。

1人が参考にしています
2021-03-22
用途:
純正ホーンからの交換
対象商品:
40426233

音が思っていたよりも小さいかなと思ったくらいで、特に不満な点は無し。

1人が参考にしています
株式会社 熊谷モータース 様2019-07-22
用途:
キャンピングカーのカムロードに取付
対象商品:
40426233

ノーマルに比べてかなり良い音になりました、耐久性は分からないので時々鳴らしてみます。

2018-12-23
用途:
バイクのホーン交換
対象商品:
40426224

愛車はスクータータイプ(軽二輪)なので取付スペースが限られていて付属していたステーそのものでは取付ることができなかった、そのため穴を再加工して取付した。最初からステーに複数穴があれば苦労がないのに・・・

1人が参考にしています
桃井ハイツ 様2018-11-13
用途:
バイクのホーンに
対象商品:
40426224

一度不良で交換してもらいました。無事に鳴りました。きれいな抜ける高音で大変満足です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
オートボデーサービスおいで 様2017-08-30
用途:
お客様の軽自動車(アルト)への取り付け
対象商品:
40426224

軽自動車の為あまりスペースがなかったのでシングルホーンで良い音の物を探しておりました。モノタロウさんに比較的に安くありましたので、購入させていただきました。高音タイプでお客様も満足しておられました。
ビーからフォンという感じに変わりました。

3人が参考にしています
2016-08-15
用途:
純正交換
対象商品:
40426233

軽トラにあってます。派手じゃなくて丁度いいかんじです。

2016-03-06
用途:
交換ホーン
対象商品:
40426224

シングルですがいい音でます

有限会社箕村モータース商会 様2019-03-02
用途:
アウディA1のホーンが壊れたので
対象商品:
40426224

アウディA1のホーンが壊れたので取り寄せて付けました。 
バンパーを外さずに配線加工して付けたのですが、ハーネスが付属してくることを
期待していましたが残念ながら入っていませんでした。
スペースが少ないのとちょうどハーネスの位置がブラケットに当たるので
微妙に付けずらかったですね。

2014-07-13
用途:
自家用車に取り付け
対象商品:
40426224

すごく大きな騒音ではなくしっかりとした音です。
私は高音タイプにして良かったと満足してます。

1人が参考にしています
桃井ハイツ 様2018-11-11
用途:
バイク用に
対象商品:
40426224

鳴らないホーンは悲しい。
届いたので喜び勇んで取り付けたら、鳴らない・・・
電圧が低いのか?と思って充電器に直接接続しても鳴らない・・・
どうしよう・・・・

2017-04-07
用途:
ホーン交換
対象商品:
40426233

軽自動車に取り付けましたが、コンパクトサイズで、その割に音は高級感あり頻繁に鳴らすものでは無いのが残念です。

1人が参考にしています
2016-04-14
用途:
オートバイ
対象商品:
40426224

SUZUKI BANDIT1250Fへの取付は厚みがありすぎて出来なかった。カウル付のバイクには使用できない機種が多いと思います。仕方なく知人に上げました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2014-07-29
用途:
HONDA WAVE125i (メットイン) (タイカブ)に装着
対象商品:
40426233

HONDA WAVE125i (メットイン) (タイカブ)のホーンを置き換えています。ホーンはフロントカウル内に入っているためクリアランスがあまりありませんが、いい感じに取り付けることができました。標準のホーンのステイに位置決めの穴が開いており(取り付けるステイ側に突起が出ていて、その突起に穴を通すことで位置が決まるようになっている)同じように付属のステイにφ6.5の穴を開ける必要がありますが、ドリルで開ければOKです。
肝心の音質は、安っぽいビーィって音からフォーンという低音でエアホーンのような音になりました。これは威圧感が少ないですね。通常走行ではホーンを使う機会はほとんどないですが、みんなでツーリングに行った時なんかの別れの挨拶とかに適していると思います。
フォーン,フォーン(またねェ~)って感じですか・・・