ウェイトローラーのレビュー
- 用途:
- ホンダ Dio メンテナンス交換
- 対象商品:
- 40491464
駆動系のメンテナンスに使用、スクーターベルトと一緒に交換しました。消耗品なのでお値段も手ごろです。
- 用途:
- スクーター駆動系セッティング
- 対象商品:
- 40490947
アドレスv100に使用しました。純正サイズは17×12ですが加速重視を狙い16×12を探していてこちらの品を購入しました。狙い通りランププレートが引っ込んだので出だし加速が良くなりました。最高速も17×12と変わらない感じでした。耐久性はまだ付けたばかりなので不明です。
- 用途:
- DIO系スクーターの駆動系セッティング用
- 対象商品:
- 40491421
エンジンやハイスピードプーリーを取り付けると、WRの再セッティングは必須です。
各重量を購入すれば細かな組み合わせでセッティングしています。
条件が確定すれば、お気に入りの本番用WRを購入します。
安価でありバラツキが無いのが魅力です。
もちろん、純正品との交換や重量が決まっているときは、一点買いで十分使えます。
- 用途:
- シグナスZに使用
- 対象商品:
- 40491367
9g~13.5g 位で考えていましたが、13gで街乗りなら満足です。
手元に届くのが早くてプーリー外して組上げに何日も掛かると思っていましたが助かりました。
- 用途:
- ホンダ タクティ用です。
- 対象商品:
- 40491604
ホンダのタクティ用に購入しました。
なかなか13グラムのウエイトローラーも少ないと思いますが、取り扱っていて助かりました。交換後、約2か月経ちましたが特に問題なく使用出来ています。
- 用途:
- スペイシー100のメンテナンス
- 対象商品:
- 40491543
使用した結果をご報告致します。先月バイクを廃車しましたが、ベルト交換時にウェイトローラーを同時交換して約二万km走行しました。クランクケースを開けて見たところ、ベルト幅は18mmで0.5mm減少、ウェイトローラーはプラスチックが磨耗して金属部分がむき出しでした。しかし燃費37㎞/L、最高速度90km/hでしたので二万km走行迄なら使えます。それ以上は絶対交換しないと故障の原因となります。安いのでベルト交換時に交換なら絶対お得です。
- 用途:
- レッツ4に
- 対象商品:
- 40490694
Vベルト交換のついでにウェイトローラーも交換しました。5.5g 6個に交換しましたが、交換前よりスムーズに変速、加速するようになりました。
- 用途:
- スクーターの駆動系のセッティング
- 対象商品:
- 40491157
クオリティは国産メーカーに比べれば劣りますが十分だと思います。価格も安く数を揃えてセッティング用に最適だと思います。
- 用途:
- バイクの消耗品パーツ交換
- 対象商品:
- 40491683
マロッシ 幅(mm) 17 外径(Φmm) 20 質量(g) 11
こちらの同じサイズで11.5gや12gなど
もう少し重いものは入荷されないのでしょうか?
ご検討よろしくお願いします。