ウェイトローラーのレビュー
- 用途:
- 通勤車両に使用するのに
- 対象商品:
- 40490764
この価値で購入できるのは本当にたすかります
細かく種類があるので好みのセッティングができ通勤時のスタートダッシュにストレスが解消されました
- 用途:
- スクーター駆動部のセッティング及びメンテナンス
- 対象商品:
- 40491507
この値段ですから複数の重さの異なる物を用意しておけばセッティングを詰めるのに良いですね。
耐久性が気になるならセッティング出した後で同じ重さで信頼できるメーカーの物に変えれば良いかと。
唯一にして最大の難点は外観から重さが全く分からないこと。
どれがどれか分からなくなったら実際に量って調べるしかない。
- 用途:
- 消耗した部品の交換
- 対象商品:
- 40491324
バイクを、毎日仕事に使用しているので定期的にローラーは替えていますが、その理由で今回試しに使う事にしました。金額も安いし別に不具合なく走れればいいのでこの商品は気に入りました。
- 用途:
- 純正ウエイトローラーから交換
- 対象商品:
- 40491071
初期ジョグポシェから交換しました。信号待ちからのダッシュが他の車と同じくらいのスピードになりました。交換して正解でした。ありがとうございました。
- 用途:
- 2輪車の修理時に使用
- 対象商品:
- 40491281
かなりの軽量ですが中低速を基本にしていますので見事にマッチ!低価格でも信頼性のあるメーカーです。今後も利用していく予定です。
- 用途:
- 原付スクーターのメンテナンス。
- 対象商品:
- 40490904
安価ですので多少の心配はありましたが、十分に使用できました。
ただし、装着して間もないので、耐久性についてはコメントなしです。
- 用途:
- トゥデイAF61に
- 対象商品:
- 40491412
キタコハイスピードプーリーと一緒に使用しています。
6.5g×3個と4.5g×3個の計33gの組み合わせで加速、最高速ともにとても良くなりました。
プーリーとローラー以外は全てノーマルですが、最高速はメーターを振り切るようになり、燃費は40km/l~45km/l走ります。
おすすめのセッティングです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 40491464
色々なウエイトローラーを試したところ、OKOが一番精度(重さ)が良かったです。安いので耐久性は気になりません。
- 用途:
- AF34ウエイトローラー交換
- 対象商品:
- 40491507
キタコのハイプリに入れて4000km快調に走りました。点検の為に開けてみたところ、特に片減りする事も無く均等に減っていました。
サーキットで90km/h走行するような使い方でよく4000kmノートラブルで走ってくれたと思います。
自分でWR点検・交換が出来る方にはオススメです。
- 用途:
- グランドアクシス100メンテ
- 対象商品:
- 40490737
グランドアクシスは18㎜なのですが、この17㎜を試してみようかと思いました。
まだ使用してませんが、安いので、こういった挑戦にうってつけです。