取替錠 Wロックシリーズのレビュー

平均満足度 4.00 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
取替錠 Wロックシリーズ アルファ
アルファ
4,998 / 税込 5,498
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SGEアサノ 様2025-11-19
用途:
錠交換

既設ドアにこの商品が取付してあったので交換しました。以前も誰かが壊れたのを交換したのだとわかりましたがトイレなので表示錠があると良いのですがこのタイプはシリンダー/サムターンしかないので残念。

2023-12-19
用途:
取り替え
対象商品:
40983467

既存型番が一致していたので、すぐに取り替え完了しました。ストライクは大きさが違っていて不可でした。

2022-01-14
用途:
自宅玄関の破損ノブ交換
対象商品:
40983476

比較的多数のビスピッチに対応してくれるのでニッチな我が家の玄関扉にもフィットしました。
注意点は右ノブ設計なので私のように左ノブに取り付けすると鍵穴が上に来てしまいます。
他、対応ビスピッチやラッチサイズなど型番ベースでメーカーページでの寸法表確認を推奨します。

1人が参考にしています
医療法人玉扇会 様2021-09-06
用途:
車庫のドアノブの故障し、交換のため
対象商品:
40983467

配送も迅速で、包装や内部の部品にも問題なく、交換できました。

2021-07-17
用途:
ドアノブの交換
対象商品:
40983467

元々ドアについていたものと、同一でしたので簡単に交換取り付けができました。

2020-08-18
用途:
ドアの取り換えに
対象商品:
40983467

ドアの製作をした時に使用したのですが思っていた通りの商品でした、Wロックは余計な仕事をしなくていいので楽です、満足しています。

2019-12-03
用途:
風呂の出入り時
対象商品:
40983467

ネットやDIY店を見て回ったのですが以外と高い値段でした。貴社が一番手頃な値段でしたので購入しました。取り付けも以外と簡単に取り付け出来ました。

1人が参考にしています
2019-03-05
用途:
風呂場のドアノブを故障の為交換
対象商品:
40983467

30年前のドアだったのでメーカーは同じでもうまく合うか不安でしたが、ピッタリでした。ただ、ネジで閉めない方のノブの取り付け方法の説明がもう少し詳しい方がよいと思います。ノブのドアにくっつく丸いものを閉める説明を詳しくお願いしたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-12-06
用途:
ドアノブ交換
対象商品:
40983467

ドアノブのラッチが磨耗してしまったので ついでに本体も交換しました。とても安価で配達も早く満足しています。有難うございました。

2020-04-30
用途:
勝手口ドアの交換
対象商品:
40983467

握球のガタつきが大きい。つまみが90度以上回る。少々心もとない。

原建築 様2018-12-04
用途:
トステムロンカラードアのノブ取替に
対象商品:
40983467

既存品と内側のボルト付けが違うけれど、取付け加工がいらず数分の作業で済むので良いのでは無いかな。

2023-09-07
用途:
シャワールームのドアノブ交換
対象商品:
40983467

他の方のレビューにあったとうりノブとセットプレートのねじが、全然あわず奥まで回せず途中で固くなったまま断念しました。

2018-03-28
用途:
30年前のアルミ扉の取っ手交換
対象商品:
40983467

工場内の扉の取っ手が壊れてしまったので取り替え様に購入しました。
穴ピッチが依然の物とは違っていたので、戸惑いましたが、扉の穴を少し大きくして対応しました。使用感は、とても良いです。
価格も安かったので良かったです。

2023-06-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
40983451

ネジのかみ合わせが非常に悪い。特にサムターン側の握り玉とその座とのネジのかみ合わせが全く合わなかった。何とか出来たが返品したいほどだった。

株式会社マルミ 様2022-08-04
用途:
玄関
対象商品:
40983451

説明書を見れば取り換えはできます。ただ鍵のタイプが分かりにくいので鍵の表記をもう少し分かりやすいといいです。

1人が参考にしています
大西順一 様2020-07-21
用途:
新しくドアを製作したため、その防犯用に
対象商品:
40983476

内側のサムターンノブのつまみが、力をいれすぎて外れてしまいました。
元に復元する方法がわからず困っています。
その部分のみの販売もされておらず、さらに追加して、1セットを購入して
そのノブを取り替えることになりました。つまみが収まっている図面があれば
修理が可能かと思います。

2018-06-14
用途:
取替錠
対象商品:
40983467

うん十年前のアルミ扉のラッチが折れたので一式交換しました。
古いせいか型番が同じでも多少形は違いましたが、無加工でそのまま交換出来ました。

有限会社トランスポート シズカ 様2017-06-27
用途:
ドアのぶの交換
対象商品:
40983467

鍵を無くしてしまい、鍵屋を呼ぶより交換したほうが、安くできました。スペアーキーも、3本付いていて便利です。

2017-05-04
用途:
勝手口のカギ交換
対象商品:
40983467

鍵の滑りがよくて交換してよかったです、開閉スムーズです。

2019-06-04
用途:
アルミドアの錠ケースが壊れたため購入
対象商品:
40983476

ドアに合う錠ケースがこれしか見当たらなかったため、購入したものの、最初に購入した商品は、握り玉のローズとセットプレートのネジ山があっておらず、どうしてもはまらないので、最後にはハンマーでたたき込んではめるという悲しい結果になったため、その旨レビューに書かせて頂き、本当なら返品したいと書いたところ、返品申し込みをしていないのに、突然運送会社が集荷に来て驚き、慌てて連絡を取って結局交換品を送ってもらうことに。届いた交換品はネジ山には問題がなくほっとしたが、いざ取り付ける段階になると、どうしてもネジが斜めにしか入らない状態に。試行錯誤の末セットプレートの取り付けビスを握り玉ががたつくくらいまで緩めると、ネジが正常に回ることがわかり、仕方なく、握り玉ががたつくままで使用することにした。ビスを最後まで締めると、セットプレート自体にゆがみがでてネジが合わなくなる様子。これまでは幸いにも不良品に当たることもなく、お店の対応も大変満足だったので、今回は運が悪かったと思う。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。