フリーホイールリムーバー シマノ HG式用のレビュー
- 用途:
- スプロケットを外すとき、軸を外すとき
ピッタリ収まる。安くてよい。純正じゃなくても使える。スパナを使って外す場合、浅いので抜けやい。ラチェットレンチ2/1サイズのものを使ったほうが、はずれずらい。
- 用途:
- 自転車のギア取り外し
モノタロウで自転車の特殊工具があるとは思っていませんでした。
購入して使用しましたが、ぴったりで、ギアが外せました。
自転車は、昔のBD-1です。ギアはシマノ製です。
価格も安く助かりました。
- 用途:
- 自転車整備
- 対象商品:
- 40966536
この画像ではわかりませんが、1/2sq.のソケットとして使うことができるようになっていますので、シマノの純正工具よりも場合によっては使いやすいかもしれません。
- 用途:
- 自転車整備 スプロケット交換
- 対象商品:
- 40966536
対面12.7mmのソケットハンドルが要りますが9.5でも良いかなと思います。適切な締付けならトルクレンチのレンジによっては変換不要合なので。固着していることも見越しているのかもですが笑
- 用途:
- 自転車のホイールのハブシャフト換装に使用
- 対象商品:
- 40966536
自転車の後輪をクイックリリース式からナット式に換装する為に買いました。ナットにしたため、中空シャフトではなくなったのですが、手持ちのリムーバーは中空シャフトに挿入する5mm位の棒がついているため、こちらを購入しました。ボスフリー抜きと似ているので買う時は間違えないように注意が必要です。
- 用途:
- クロスバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 40966536
使用頻度はあまりないし、商品としてはリーズナブルですが、使用は特に問題ございません。無事にスプロケットを外すことができました。
- 用途:
- カセットタイプフリーホイールの取り外し取り付け
- 対象商品:
- 40966536
ボスフリー用とは似ていますが、突起の深さが違い、カセットタイプには、こちらがやはり必要です。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 40966536
とてもしっかりしていてコスパは高いと思います。ラチェットハンドルやトルクレンチを直接付けられるため使い勝手もとても良いです。
- 用途:
- カセットスプロケットの脱着
- 対象商品:
- 40966536
MTBのカセットスプロケット脱着は初めてでしたが、1/2ラチェットに取付使用したところ、簡単に外れました。利用時にスプラインとのガタも少なく、安心して使えます。
- 用途:
- ハブ軸のあるカセットフリースプロケットの取り付け、取り外しに使用。
- 対象商品:
- 40966536
ハブ軸のあるカセットフリーで使える物が中々見つからず、助かりました。
また、しっかりした作りで、取り外しと取り付けが容易に出来た。
- 用途:
- 自転車後輪ハブOH メンテナスで使用
- 対象商品:
- 40966536
使った感じは、何の問題もなくスムーズに作業できました。
10年以上も載っている自転車のハブを始めてメンテナンスするので、
うまくできるか心配でしたが、専用工具を使うだけで、簡単に
作業ができました。
- 用途:
- 自転車整備
- 対象商品:
- 40966536
同梱でスプロケットも購入した。こちらの無知が最大の原因だが、「この工具では不適合ですよ」くらいの丁寧さがあると有難かった。
大変申し訳ございませんでした。
改善に努めてまいります。