大口径エアホースワンタッチカプラー付のレビュー

平均満足度 4.18 (247件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
247件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-16
用途:
エアブローや小型エアハンマーに使用
対象商品:
63369328

力こそパワー
カプラーとソケットで、普通のヤツとコレに付いてる大口径なヤツとで互換性があるから、そのへんを気にせずサイズアップしたホースが使える。
ホコリを吹き飛ばすのがラクになりました。

ガレージナガトモ 様2025-11-06
用途:
機械整備
対象商品:
40970824

使っていくとピンホールが多数出来る
肉厚を厚くする事で対処出来るかも?
使っているとひび割れが目立つ

2025-06-30
用途:
インパクトで使用

普段はDIYにて外形10内径6.5のホースを
タッカーやピンネイル等に使用してます。
折角だからスタッドレスの履き替えも
簡単にできる様、インパクトを購入し
いざ使ったら、トルクが無くナットが回らない。
色々調べたら、6.5では径が小さい様なので
此方の商品を購入して使用。
確りトルクも上がり、冬季のタイヤ交換も
楽になりました。

4人が参考にしています
株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
エアツール使用時

今使っているエアホースがエア漏れしてきたので購入。
適当に選んだら・・20mは長すぎました。
10mくらいにカットして2本で使用します。

1人が参考にしています
2025-06-23
用途:
切断作業
対象商品:
40970815

エアホースはプラズマ切断機での切断作業に使用していましたがホースの老朽化からエアー漏れが生じたためこちらに買い換えました。厚めの材料を試し切りしてみましたが問題なく綺麗に切断でき安心しました。

2025-05-14
用途:
機械のメンテナンス時

太いホースで大きなトルクが必要なツールに適している商品です。

1人が参考にしています
2025-05-04
用途:
機械のメンテナンス時

ちょうど良い長さでコンプレッサーに繋いで作業するのにとても気に入っています。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
車整備用、インパクトレンチ用、

ウレタン製なので耐久性には若干の不安があります、前回購入から8年間は持ちました。少しの傷からエアー漏れあり買い換えました、価格にはコスパ最高です。大口径なのでエアー圧は安定しています。

2人が参考にしています
塚越工業有限会社 様2025-09-13
用途:
工作機械用

価格がお手軽ですが、十分な製品で満足しております。

2024-07-13
用途:
農作業機のメンテナンス&掃除に
対象商品:
63369328

コンプレッサーと農作業機メンテナンス道具(グリスガン・エアーガン・トドルクドライバー等)を
接続するための使っています。30mの長さなのでホースリールとセットで使っています。建屋の外でも作業が出来るようになり重宝しています。コスパも良いです

2人が参考にしています
斉藤農園 様2024-09-30
用途:
車の整備一般

エア圧についても耐久性もいいと思いますーーーーーーーーー

2024-09-17
用途:
エアー工具の使用時

ホースが長い場合、内径Φ6.5と大きいので、圧力低下が少なくて良いです。
またホース自体も。

有限会社池田木型製作所 様2024-08-15
用途:
コンプレッサーと工作機械の接続に
対象商品:
63369312

出してすぐ、使用できる雄雌のカプラー付きなので、必要な長さのを選び、交換するだけ。リーズナブルでよいと思います。

2024-07-19
用途:
自動車整備
対象商品:
40970815

安くて使いやすく、色も鮮やかで気に入ってます。チャックが壊れないかそれだけ心配です。

1人が参考にしています
2023-12-09
用途:
車の整備
対象商品:
40970815

使用中のホース径が細いのでこれにしました。
まだ使用し始めたばかりで耐久性については分かりません。
コスパについては良いと思います。

3人が参考にしています
株式会社みかげ 様2023-12-31
用途:
アルミサッシ加工
対象商品:
40970815

太くて柔らかいホースです。エアー工具の性能をフルに出すにはやはりホースの太さが大事ですね

2人が参考にしています
2023-12-22
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
40970815

コスパが良い商品です。小さなエアコンプレッサでも、無駄なく空気圧が伝わり作業が快適です

2024-02-15
用途:
リピートです。
対象商品:
40970815

ホームセンターのホースだと細いし屋外使用すると1・2年で硬化しエア漏れしダメになります。材質は多分大丈夫そうなので2回目の購入。
まだこのホースの屋外耐久性は分かりませんが良さげです。

1人が参考にしています
レックストレーディングカンパニー 様2023-07-13
用途:
オフロードバイクの洗車後のブロアとタイヤ交換に
対象商品:
63369312

今までスパイラルの内径5mmを使っていましたが、チューブレスタイヤの交換時にはエア圧が不足して、ビードを上げるには工夫が必要でした。
これを使い、エアバルブを外してエアを入れるとスムースに上がるようになり、また洗車後に水気を飛ばすのも効率が上がりました。

2人が参考にしています
2023-08-09
用途:
自動車修理
対象商品:
40970815

ホースリールのホースが劣化してしまったので交換用に使用。太めのホースで安いのはこれだけだったので安価に修理できて助かりました。ホース色も偶然青系で揃ったので違和感なくてよかったです。

1人が参考にしています