充電式ラジオのレビュー
2015-05-30
- 用途:
- 家の中の片づけ時、とか今後、日曜大工の時に使用を予定です。
- 対象商品:
- 41415665
去年の12月にマキタ充電式インパクトドライバー(TD090)を購入しました。何度か使用しましたが、使わない時、バッテリーを遊ばせておくのがもったいないな。の気になっていた所にちょうどこのバッテリーを使って専用のラジオがあることがわかってMR051を購入することにしました。マキタ充電式ラジオは建築現場を何度か訪れた際良いい音で現場の中で響いているを聞いていたのでほしいなと思ってました。購入して正解でした。バッテリーの電圧が10.8Vのせいか?乾電池式のポータブルラジオより迫力もあり、音質も良くて気に入ってます。
3人が参考にしています
ケイ・ワークス 様2014-08-11
- 用途:
- 現場仕事の際
- 対象商品:
- 41415665
コンパクトなので買う気になった。
しかも、想像以上の安さに驚きすぐ購入。
しばらくして配達され、開梱してびっくり。
なんとバッテリーは別売りで、これはあくまでも本体のみ、これだけでは音は出ない。
仕方なく、すぐバッテリー、それと初めて使う10.8Vなので充電器も購入する羽目に…
このラジオはコンパクトなのにパワフル、それには満足。
この3点は決して安くはない。
ラジオを聞くのにこの3点を購入しなければならないを承知してたら、はたして買ったかどうか…
ちなみに、バッテリーは1日持たない為、休憩の際に充電が必要。
10人が参考にしています
2013-08-16
- 用途:
- 現場と自宅で寝る時に使用
- 対象商品:
- 41415665
小さいので音はそれなりと思いましたが、聴き易い音で満足です。
このタイプにもACアダプター様のジャックが欲しいです。そのままバッテリーも充電出来たら尚使い易いです。ストラップも安物で良いので付属して欲しいです。
1人が参考にしています