フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.38 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上) 【用途】機械、装置、メーター類のカバー取付
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-26
用途:
作業材料として
対象商品:
41459984

黒のみで無くシルバー施工もあり頭高が低いので場所によっては大変助かります

オートメンテナンス フカミ 様2025-03-03
用途:
アンダーガード取付

ラリー ダートトライアル 用アンダーガードの取付にバッチリです
リピート使用しています

2024-08-05
用途:
軽トラに
対象商品:
41459801

黒いフランジボルトが欲しかったので、ピッタリです。
頭の出っ張りも少なくてカッコイイ。

2024-03-21
用途:
バイクのカウル
対象商品:
41459792

黒染めの品質が良いと思います。ネジの精度も良かったです。

2023-09-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
41459993

イグニッションコイルの固定ボルトが経年の汚れでくすんでいたので、このボルトに交換しました、コイル本体が黒色なので同じ黒色で違和感はないです。経年で錆びるかもしれませんが、他の目的として通電する材質にしたかったこともあります

1人が参考にしています
2023-07-07
用途:
各種ホルダーを止める為
対象商品:
41459975

この手のボルトはシルバータイプと使い分けてステー等に使用しています それから軽自動車/バイクのナンバー固定に重宝しています。

2023-02-21
用途:
バイク用
対象商品:
41459957

バイクのちょっとしたカスタムで、ボルトを黒くしたかっのにちょうどよく、値段も手ごろでプチカスタムにもってこいでした。

2022-04-21
用途:
機械メンテ

近くのホームセンターにおいてないでありがたいです。
50個入が有るとありがたいです。

2021-11-25
用途:
車内ドリンクホルダー取付
対象商品:
41459905

黒内装の車だったので黒のボルトが必要でした。何より安い、屋内使用ならば問題無し。サビが嫌なら黒色クロメートを使えば良い訳で、もし赤錆が出て来たらサビチェンジャーを塗る予定です。

2021-12-18
用途:
バイク部品取付け
対象商品:
41459957

適度なつや消しで目立つこともなく見栄えに影響しなくて良かったです。

1人が参考にしています
2021-02-12
用途:
バイクに使用
対象商品:
41459957

ワッシャーが要らず、バイクに使用した場合にも見栄えが良い。

2021-09-10
用途:
ナンバープレートボルトに
対象商品:
41459984

用途を間違えた(^^)
あっという間に錆びちゃった
すぐにステンに交換したよ

2021-02-05
用途:
バイクの修理。
対象商品:
41459923

早々の対応で、たすかりました。
種類の多いのに、感動しました。
次回も発注します。

2021-01-27
用途:
マジェステイー250サイドカウルに使用しています
対象商品:
41460045

マジェステイー250サイドカウルが厚みがあるのでカラーを入れて止めてます問題ありません

2020-09-28
用途:
オフロードバイクの外装固定
対象商品:
41459957

頭が薄くて引っ掛かりがないのでバイクの外装固定に向いてます。フランジ付きでワッシャー無しで使っています。

1人が参考にしています
2020-05-12
用途:
クロモリですが皮膜ありで使いやすい
対象商品:
41459932

第二酸化鉄の皮膜をつけてあるクロモリですが、強度、しなやかさともに問題なく取り付けられます。
ステンレスよりリーズナブルで錆び始めたら取り替えればよいと思いこちらを選択。
使用用途的な長さ的に1ミリ短かったが、次は10mmを購入しようと思う。
フランジでしっかりつきます。
総合的には満足です。

2020-02-18
用途:
ある部品の保持
対象商品:
41459774

海外製品で何故かネジ通しで部品を挟み保持する設計でただのボタンタイプでは保持が弱くガタガタだった為、フランジタイプなら抑える面積が増えるのではと思いホームセンターには無いものだった為こちらで購入
結果上手くいきました。ありがとうございます。

2020-09-18
用途:
台車の車輪の固定
対象商品:
41460011

ネジ系よりも少し小さな下穴を開けて、これをねじ込むだけで固定できます。頭が大きいのでワッシャーもスプリングも入れていません。

1人が参考にしています
2020-04-22
用途:
バイク外装品の取り付け
対象商品:
41460115

別のマフラーの取り付けにつかいました。装着後部品の色にマッチして満足です。

2018-11-23
用途:
自家用車使用
対象商品:
41459871

低頭の ビスで ヘキサゴンを探していましたが ありました
サイズも色々あり とても便利に使用できました。
とても良い商品で満足しています。