極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)のレビュー
- 用途:
- コンパス固定の為
- 対象商品:
- 41489603
半球形のコンパス(方位磁石)を車体に取付ける為に購入しました。通常の六角穴付きボルトでも機能的には十分だったのですが、ネジの頭の上部のステーとの隙間がギリギリだったので、この製品付け替える予定です。
- 用途:
- 車の内装
普通の6角だとボルト同士干渉してしまう、プラスネジだと強度が不安な位置のステーを止めるのに極低頭ボルトがピッタリ。問題なしです
- 用途:
- 軽自動車のナンバープレートに使用
- 対象商品:
- 41489664
元々のボルトが味気ない六角ボルトだったので、スッキリさせたくて探した結果このボルトを見つけて購入しました。軽自動車なので、黄色いプレートに黒字という組み合わせにピッタリで、なんとなくしまった印象になりました。軽自動車オーナーは是非一度試してみてはいかがですか。
- 用途:
- 車両のエアロパーツ固定に
- 対象商品:
- 41489621
サーキット走行用車両のカナードウイングをフロントバンパーに固定するために購入しました。
あとから気づきましたが、他社の製品の方が安くて仕上がりが綺麗でした。見ないで購入した自分が悪いですが、他社製品を比較したりする企業努力もしてほしいかなと思います。
- 用途:
- 自転車のメンテナンスに
- 対象商品:
- 41489603
折り畳み式自転車の収納用コネクター作成時、クリアランスが狭い箇所のネジ止めに使用して上手くいきました。今回の様な使い方は稀だと思いますが、ボルト頭が出っ張らなく、ボールポイントの六角レンチも使えるので、狭い箇所のボルト止めに役立つと思います。気になった点は、ネジ頭の真下まではネジを切っていないので、薄物の固定には気を使います。
- 用途:
- レーシングカートのメンテナンス
- 対象商品:
- 41489664
ロードクリアランス確保のために買いました、
通常の六角ボルトでは路面と擦れて、交換時に難儀
してたので便利です。
- 用途:
- 自動車
- 対象商品:
- 41489576
量販店でもブラックのボルトを扱っている所が少なく、また黒いボディの部分にメッキのボルトだと目立ってしまうので、こういう商品が小口で買えるのはありがたいですね。品質は問題ありません。
- 用途:
- TO220タイプトランジスタにねじ止め
アルミケースに直接放熱するためTO220の穴にM5のタップを切って、本品でねじ止め固定してます(変則的な固定方法ですがケーススペース稼ぐため仕方なく)。
ねじ部が皿部まで切り込まれてないのでケース厚に合わず-1です。
ダイスでギリギリまで切りなおして対応。
- 用途:
- シャフトサポートの取り付け
- 対象商品:
- 41489621
普通のキャップは頭が高くてリニアベアリングが下まで動かないので
このキャップを使ってみました
可動域はしっかり増え、見た目もスッキリして大満足です
高いのは需要が少ないからかな?
もっと安いと嬉しいですね
- 用途:
- 車のナンバープレート固定に使用
- 対象商品:
- 41489664
もともとついているボルトは見た目にも錆の面でも決していいものとは思えませんが、このタイプに変更するとスッキリする上に一体感が増すような気がします。
- 用途:
- レーシングカートの組み立て
- 対象商品:
- 41489664
この極抵頭ボルトはなかなかほしいサイズが入手できないのですが、とても安く購入出来て助かりました。