六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)のレビュー

平均満足度 4.52 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂
大阪魂
269 / 税込 296
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-07
用途:
ステップバーの取付
対象商品:
41510594

バックステップのバー(フットペグ)に10mmのスペーサを噛ませるのに、元より長いボルトが必要だったので、同等品の長さ違いのボルトを探していてこの商品を選択しました。亜鉛黒メッキで耐食性も期待できますし、価格も安くて満足です。

2024-04-22
用途:
オートバイ、ブレーキキャリパーボルト
対象商品:
41510542

オートバイ、ブレーキキャリパーボルトをなめてしまい代わりのものを探していたが、ホームセンターにはぴったりのサイズのものがなくモノタロウで見つけた。
細かいサイズを選択できてよい

株式会社ベルデ 様2024-06-14
用途:
木工製品の組み立て
対象商品:
41510524

28mmという中途半端な長さのボルトが手に入って良かったです。

2024-01-30
用途:
排気管の補修
対象商品:
41510594

排気熱が加わる箇所なので今後どうなるか様子見です。

2023-07-15
用途:
加工JIGに使用
対象商品:
41509955

JIGに使用しますが、材料が明確に記載されているので計算が容易でした

2022-08-19
用途:
趣味車のサスペンションの組み付けに使用。
対象商品:
41510506

通常のボルトだとソケットが入るスペースが厳しかった為、こちらの6角穴付きボルトを使用。価格が安く品質も良さそうなので良かったです。

2021-06-22
用途:
スライドアームの固定ネジとして使用
対象商品:
41510481

8mmのヘックスなので、プラスドライバーとは異なり、締め付けがしっかりとできる。

1人が参考にしています
株式会社ART CRAFT 様2020-04-14
用途:
力のかかる部品の固定に
対象商品:
41510515

力のかかる部品の固定に高張力ボルトが必要で注文させていただきました。 低価格にもかかわらず、きちんと機能していますので、満足です。

2023-12-04
用途:
バイクの補修部品として
対象商品:
41510341

バイクの補修部品として使用しています。純正品は異常に値段が高いので・・・

2020-05-17
用途:
ねじ
対象商品:
41509876

ねじとして何の問題もありません。いつも購入しています。

2019-12-08
用途:
部品固定
対象商品:
41509307

ホームセンターではあまり取り扱いがないので大変助かります。

2019-01-19
用途:
スピーカーの固定
対象商品:
41510262

ちょうどよい寸法のものが見つかり満足しています。
出来もよいようです。

2019-05-13
用途:
錆びたボルトと交換
対象商品:
41510515

メッキがしっかりしており錆びづらそうで期待しています。

2018-07-31
用途:
機械部品のメンテ後の組み立て時
対象商品:
41509797

ホームセンターで購入できるボルト長が限られるので、モノタロウの品ぞろえの多さには助かっています。

株式会社オフィストクヒロ 様2018-04-23
用途:
古いバイクのレストアに。
対象商品:
41510235

ふつう6角ボルトから雰囲気を変えたかったことと、ボルトのリニューアルのために使用しました。自転車用のL型6角レンチのイメージにとらわれずに、ボディーの太いヘックスビットを使用して、それなりのトルクをかけることができます。省スペース性を生かした、6角ボルトとは違った使い勝手があると同時に、デザイン的に、先進性も兼ね備えているようです。

2018-04-05
用途:
車のホイールセンターキャップ用
対象商品:
41510235

黒ホイールのセンターキャップカバー用
ホームセンターで売っている黒ボルトを簡易的に使用したが速攻でサビつきました。なかなかサビにくい材質の黒六角穴ボルトが売っていなく、
こちらで購入でき助かりました。

2018-02-04
用途:
バイクのレストア
対象商品:
41510524

近くのホームセンターにもありますが、一緒に注文したので送料を抑えられ、結果安く手に入って良かった。

2022-10-11
用途:
ブレーキキャリパー
対象商品:
41510542

表面のメッキがはがれている箇所が多数有り商品になるとは思えないレベルの品物でした
特にネジ部が酷くて既定のトルクが掛かるか不安ですので使用を見合わせにしました

2018-06-11
用途:
機械
対象商品:
41509745

ホームセンターにはなかなか無い種類のネジが入手できて助かりました。また、利用したいと思います。

JOYO 様2017-05-06
用途:
バイクの整備時
対象商品:
41510226

ステンレスボルトでは浮いてしまう時に
使ってます
錆びにくいし純正の雰囲気を壊さないので
いいと思います

1人が参考にしています