端子ハウジング オスメスセット 110型のレビュー

平均満足度 4.02 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ
モノタロウ
149 / 税込 164
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。 【用途】車両配線の補修に
93件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-21
用途:
バッテリー充電のためのコネクター
対象商品:
41452056

安くていいですね。MonotaROブランドですが、問題なく使えます。
バイクすべてのバッテリーにつけて、外部から簡単に充電できるようにしています。

1人が参考にしています
2018-08-30
用途:
オーディオ配線
対象商品:
41452065

はめた時の勘合が強すぎて、外すことが大変です。ロックされるので、勘合の噛み合わせを再検討してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2017-05-22
用途:
アマチュア無線機器と電源(乾電池)との接続
対象商品:
41452056

わかりきってはいるが、一応金属端子の入れる方向を図示したほうがより親切かと思います。

1人が参考にしています
2015-07-22
用途:
バイクの配線
対象商品:
41452056

この価格で、端子とコネクタのセットは安い。さらに自社製品の特価のときに購入したのでさらに安い。
セットでの使用より、端子の交換用として使う予定です。

1人が参考にしています
2018-06-11
用途:
配線作業
対象商品:
41452056

特に問題なく使用できそうです。コスパ良しです。おすすめ。

2018-03-09
用途:
電装系
対象商品:
41452056

車のドアに電装品を取り付けるために使用しました。
ドア内張をはがすために配線を切り離せるよう、カプラーを仕込みました。
市販品にはないコスパ良好の製品です。

2020-06-12
用途:
模型の配線
対象商品:
41452065

オス側端子の板厚が厚くカシメ作業が大変でした。もう少し薄くても良いのでは。

2020-07-04
用途:
機械内新規配線
対象商品:
41452056

コネクタの抜き差しがとても固く、最初に接続する際は壊れるかと思うほどの力が必要でした。その後も固い状態です。頻繁に抜き差しする場所には向きません。

2人が参考にしています
2015-03-20
用途:
自動車LEDコネクト用
対象商品:
41452056

DIYにてLED取り付け用として購入。
何といっても、安い!
防水タイプのモノタローブランドも出して欲しいかな?

2021-03-14
用途:
配線接続時
対象商品:
41452056

コネクターハウジングが硬いのか、はめにくく外しにくい。

2019-05-27
用途:
自動車の電装品の補修
対象商品:
41452056

古くなって爪が折れたコネクタを交換。エンジンルーム内の熱に耐えられるか分からないので、車内のみで利用。安価なので、まとめて交換。

2017-07-02
用途:
コンポのスピーカー配線に使用
対象商品:
41452056

コンポのスピーカーを本体より離して設置する際に配線の途中で使用しました。配線時にいくつかの端子を圧着するのに失敗してしまい、予備で購入した分の端子を使い果たしました。この110型の端子は通常の平型端子よりも小さく、端子単品では、近所のホームセンターでは入手できなかったので、端子だけ50とか100セット入りの物を販売してくれると有り難いです。普段使う物よりもサイズが小さいので圧着に失敗する事が多くて、現在、セットの端子だけ使い果たし、ハーネス部分だけ残っている物が3セットくらいありますが、また端子セットで購入するのも抵抗があります。品物は特に接触不良もなく良品だと思います。

2014-02-10
用途:
自動車用中継コネクタ
対象商品:
41452065

購入時に必要な極数が選べて便利です。

2017-06-02
用途:
整備の利便性向上のため
対象商品:
41452056

安価で使い易いのは良いのだが、3セット注文したうちの1セットは袋が溶着されておらず圧着端子が無くなっていた。問い合わせをするとすぐに代替品を送ってもらえたが、商品をピックアップする人は判らなかったのだろうかと思った。事故品の返送に余計な手間が掛かった分不満が残りました。商品管理の徹底をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品管理の品質向上に努めて参ります。

パワーハウス 様2017-11-07
用途:
バイク整備
対象商品:
41452056

安いので他の商品と送料無料になるように少数ずつ注文しています。

2017-09-30
用途:
コネクタ製作
対象商品:
41452065

以前より使用していますが問題ありません
一流品と比べると手直し等必要なこともあります。

2018-06-03
用途:
自動車配線加工
対象商品:
41452056

自動車の配線加工で2極のカプラーが必要でモノタロウブランドを発見しましたので発注 到着後に開封して端子をカプラーに仮ではめ込みをテストしましたが精度が悪くてはまらない感じがします。

1人が参考にしています
2017-02-10
用途:
自動車整備
対象商品:
41452056

某メーカー品のと比べても、遜色ありません。安くて品質も良いので、モノタロウブランドの方が良いでしょう。古くなって硬化してしまったカプラーはモノタロウブランドで購入して交換しています。

1人が参考にしています
C-FJ 様2016-09-29
用途:
車、バイクの配線、ハーネスの製作
対象商品:
41452056

ブランドの物と何ら変わらずコストが良くリピートしますね。

2017-11-23
用途:
バイク修理
対象商品:
41452065

プラ部品の精度が低く、オスとメスが嵌らない。1時間ほどがんばったが結局使えず、部品代だけでなく時間工賃も含め、お金を捨てたようなもん。PB商品だとしてもひどい。メーカー品にすればよかった。

2人が参考にしています