端子ハウジング オスメスセット 110型のレビュー

平均満足度 4.02 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ
モノタロウ
149 / 税込 164
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。 【用途】車両配線の補修に
93件中 81~93件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-21
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
41452065

問題なく使用可能です
価格も安く、次回も購入予定です。

2016-01-13
用途:
ヒーターの接続端子
対象商品:
41452056

コスパに優れていてよいです

2017-06-08
用途:
自動車電装品の配線作業

奥までカプラーを押し込むと外せない。
破壊して確認してみると端子に問題あり。 
オス端子の穴とメス端子の凸がはまっているのは良いが素手では外すことが出来ないぐらいに硬く嵌っている。4セット購入したが全て同じ状態だった。改善を望む。

1人が参考にしています
2015-07-01
用途:
後々脱着する可能性があるケーブルの接続
対象商品:
41452056

十分耐久性も有り、精度もしっかりしていると思います。

2016-12-14
用途:
バイクの配線修理に。
対象商品:
41452065

値段は安くて良いのですが、コネクター一度はめると硬くて外すのが大変でした。
端子の予備が無いので失敗すると全部が使えなくなるので、端子だけも売ってほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
今後の参考にさせて頂きます。

松原商会 様2013-11-10
用途:
自動車パーツ配線の取り付け
対象商品:
41452065

ギボシを使っていたが、こちらの方がしっかり接続でき安心。普通に使える商品なので、これからもリピートします。

2015-01-15
用途:
車やバイクへのアフターパーツ取り付け
対象商品:
41452056

品質に問題ありません。純正使用しているものとの違いは感じられませんでした。

1人が参考にしています
2013-09-19
用途:
車両電気配線に使用
対象商品:
41452056

非常に扱いやすい商品で助かっているのですが、1個単位の販売ではCPの高さが感じられません。
せめて10個や20個単位のセット販売で僅かにも単価を下げていただけないか以降、ご検討願います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-06-13
用途:
車の配線
対象商品:
41452056

価格が安いので不安だったが、何の問題も無く使える。また購入したい。

2014-03-16
用途:
オートバイ・自動車の配線処理に

エーモン製へのコストダウン商品として紹介されていたので今回購入してみました。
外観等は全く遜色ない作りで満足です。
ツメもしっかりしていて節度感のある接続ができます
・できれば白単色だけではなく赤・青・黄・緑etc,,カラーバリエーションがあると助かります。
・2ピン&6ピンだけではなく、4ピン仕様もあるともっと小回りの効く製品になるかと思います。
・他の方もコメントしておりますが、20ヶセットとか色違いで10ヶセットとかあると他社製から切り替える動機になります。
・必要数しか端子が入っていないので、失敗した際や付け替える際などの為に端子の単体での販売もあると嬉しいです。
使ってみて気がつきましたが、一点最大の難点がありました。
「メス側の端子形状がエーモン製と違う為共用が出来ない」(オス側は問題なく使用出来る、)
エーモン製=大きい、モノタロウ製=小さいので、
エーモンカプラーにモノタロウ端子は入るけど中でぐらぐらする
モノタロウカプラーにエーモン端子はそもそも入らない
すでに材料箱のエーモン製端子とと混ぜてしまったので使用時に選別しないといけなくなりました。
モノタロウ製単体で運用する場合には全く問題無いのですが、他社製と混用するときや切り替える際にはちょっと注意が必要かと。。。
対抗商品として紹介するのなら端子の違いを記載して貰って居たら、、、っと思います(涙)

13人が参考にしています
HSPC 様2013-06-03
用途:
装置内部の配線
対象商品:
41452056

カシメを失敗した時のために、端子の別売りが欲しいと思います。製品化をご検討下さい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
端子の別売りに関しましては検討させて頂きます。

2012-12-22
用途:
バイク配線
対象商品:
41452056

ハザードのON/OFFスイッチ配線を本線に接続するために購入。
半田付けだとメンテナンス性が悪いので、カプラーで結合することにしました。

2012-12-03
用途:
ソーラーパネルの接続部分
対象商品:
41452056

写真で見ただけだったので、届いた現物をみて、思いのほか端子が小さいことに驚いてしまった。二種類あるので、大きなものの方がかしめやすかった。