フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)のレビュー
- 用途:
- 自動車整備
セレートなしがいいですね。相手側(ボディーなど)の塗装などを痛めつけにくいですし。あると助かります。
- 用途:
- トラックの整備
- 対象商品:
- 42108647
整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。
錆がひどいナットの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。
- 用途:
- バイクの腰上のナットなど
- 対象商品:
- 42108647
設置面が平たくなっているので、バイクに使用することができました。
ホームセンターには売っていないのでありがたいです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 42108647
セパレート無しがホームセンター等で手に入らないので助かりました。
精度は問題ないですが、クロメートのムラがあるので星-1にしました。
- 用途:
- なめったナットの交換用に
- 対象商品:
- 42108647
HA36Sアルトワークス純正のレカロシートの裏側にある、シートレールとアダプターの取り付けに使われいるナットをなめってしまったので購入しました。今のところ、全く問題なく使用できています。
- 用途:
- 二輪車等に使用
- 対象商品:
- 42108647
フランジナット (材質 S45C、クロメート)は二輪車等にも使用可能のため、本品(M8 材質 S45C(H) ねじピッチ 1.25 )は重宝してます。M10 ねじピッチ 1.25(材質 S45C)も取り揃えて頂けると大変助かります。
- 用途:
- 市販では見つからない
- 対象商品:
- 42108647
市販でセレート無しのフランジナットはなかなかお目に掛かれないので、カタログで見つけ購入しましたが、何の問題もなく使用しており、純正品と変わらずコスパに優れていると思います。
- 用途:
- 制御盤内機器取付
- 対象商品:
- 42108647
フランジナットのセレートなしは、ホームセンターに置いてないので非常に助かる。
サビに強いクロメートなのも良い。
サイズ5ミリ・6ミリなども販売してほしい。
- 用途:
- 自動車整備時
- 対象商品:
- 42108647
トラック以外(要は乗用車)に使用するフランジナットは大半がセレート無しです。セレート無しで問題ない場合も結構多いのですが、あまり数が出ないようで単価はかなり高く感じます。もう少し安いと更に使いやすくなると思います。
- 用途:
- 車のマフラー取り付けに使用。
- 対象商品:
- 42108647
ホームセンターでは売っていませんでした。性能的には、満足しています。メッキの種類をもう少し選べたら言うことなしです。