フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)のレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密
冨士精密
449 / 税込 494
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-30
用途:
除雪機交換部品に適合

赤い家庭用除雪機のオーガブレードを固定しているロックナットと同型でした。
塗装の為車体から外すときに、緩まずメガネをかけてハンマーで叩いたので、外れたけどナットがダメになりましたサイズ厚み外したナットと比較しても全て一致していました助かりました。

2023-05-27
用途:
バイクのリアアクスルシャフトのロックナットの小型化に使用

バイクのリアサスを交換したが、流用したショックの自由長がSTDよりも
2cm程長くなった。
その為、スイングアームが沈み込んだ際にマフラーと先端のアクスルナットが
接触する恐れがあったため、ナットの2面幅の小さい本品はうってつけでした。
中々このサイズのバラ売りは他では購入できず、とても助かりました。
結果的にこの小さい2面幅のおかげで、マフラーとのクリアランスも保たれて
結果オーライ。構想通り、狙い通りで良い買い物でした。

3人が参考にしています
2022-06-24
用途:
外れ止めようナットとして
対象商品:
42108954

いったん無理してはずしたので、新しく購入し使用しました。しっかりと締め付けました。戻ることはないです。普通のナットと違うのでかなり価格が高かった。

秦 様2021-06-23
用途:
クルマ
対象商品:
42108954

ショックのナットを紛失して困っておりました、また何処も細めのピッチはありませんでした
問題なく取り付けることができました。

2人が参考にしています
2020-06-01
用途:
自動車の足周りの同種ナットの取り替え
対象商品:
42108945

ロック機構が付いていて、抜け落ちる心配がない。12Mの細目ナットだが、外径もスリムで丁度よい。

1人が参考にしています
2019-04-08
用途:
バイクのミラー固定用
対象商品:
42108936

メッキ処理もキレイで見た感じから品質は良い商品だと思います。

2018-05-19
用途:
CBR250RR MC51 ドライブスプロケットナット
対象商品:
42108936

CBR250RR MC51 ドライブスプロケットナットに使用。
頻繁に脱着するので定期的に新品に交換しますが
頭のサイズが純正17mmに対し14mmですので
便利です。
セレーションなしなので母材も傷付けません。

3人が参考にしています
2017-06-12
用途:
アドレスV125G フロントアクスルナットとして。
対象商品:
42108936

アドレスV125G フロントアクスルナットとして購入しました。何の問題もなく取り付けできました。近所のホームセンターでは手に入りませんでしたが外す度に交換できそうです。

2017-08-29
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
42108936

M10で14mmになっているものがホームセンターでは手に入りません
助かりました

2016-08-28
用途:
重要部品の締め付けに
対象商品:
42108945

一度組みつけてしまうと後からの増し締めが困難な場所に使用しています。可も無く不可も無く、至って普通です。強いて言うならもう少し値段が下がるとありがたいです。

2016-08-10
用途:
原付の整備で
対象商品:
42108954

見た目、原付(MOTOCOMPO)の後輪軸ナットと同型のようです

3人が参考にしています
2016-04-27
用途:
バイクの再生
対象商品:
42108936

私もホームセンターで探しましたが見つけることができずバイクショップも面倒で此処で注文しました。画像よりとても綺麗で満足しています。小分けで販売してることも魅力です。

1人が参考にしています
2016-12-12
用途:
振動のある機械
対象商品:
42108936

安価で良いのですが、少しナットの肉厚が薄いのが残念です。

2014-08-15
用途:
L600Sムーヴのスタビライザーブッシュ取付
対象商品:
42108945

ホームセンターにはなかなか無いサイズ(ピッチが細かい)でしたが、ピッタリです。
純正品を注文するのも面倒で高くつくので助かりました。
緩み止め効果もありそうです。