銅パッキン(管用)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.62 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂
大阪魂
529 / 税込 582
電気導電性と熱伝導度が優れている。 【用途】パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-20
用途:
油圧ジャッキのパッキンとして使用

油圧ジャッキの圧力抜けがあり、ゴムパッキンでは耐久性がなかったので
銅パッキンに交換した

2026-02-05
用途:
自動車整備

エンジンからタービンへのオイル供給パイプのバンジョーボルトに使用。径さえ合っていれば問題なく使用できます。

2025-06-02
用途:
オートバイ用

K1200RもCRF250L(MD47)もドレンナットはM16
アルミと比較しても差は感じないが良いと思う。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
整備

海外工場で生産された銅パッキンに あまり満足できなかったのでこちらの製品を購入しました。綺麗な造りで品質は合格レベルかと思います。また必要になった時はこちらから買おうと思える品質です。

2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
対象商品:
42163581

一般的なサイズの無いバイクのオイルドレンパッキンとして使用しました。種類が多く小分けで入手できるため助かります。

2024-06-02
用途:
点火プラグ装着時のシム
対象商品:
42163581

厚さ1.5mmと1.0mmを使い分けています。寸法精度が良いので、安心して使えます。

あづま工芸有限会社 様2023-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
42163563

必要なサイズが見つかり、オイルラインのメンテナンスに使用。

2023-03-19
用途:
フロントフォークのオイルドレンパッキン
対象商品:
42163545

バイクのフロントフォークのオイルドレンパッキンとして購入しました。精度も良く厚みも十分なので純正互換用として満足いくレベルです。年2回交換しても4年持ちますのでコスパ良いですね。

3人が参考にしています
2023-06-20
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
42163554

バイクのオイル交換時に、ドレンボルトのパッキンとして使用してます。オイル交換毎にパッキンを交換しても、単価が安いので惜しみなく使ってます。

2人が参考にしています
2023-05-15
用途:
バイクのドレンパッキンとして。

バイクのオイル交換時にドレンボルトの交換用パッキンとして購入。
使用上何ら問題ありません。

1人が参考にしています
2023-06-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
42163597

パワステポンプの交換でバンジョーボルト部分のシールワッシャとして使用しました。
このサイズはなかなか無いので助かりました。

1人が参考にしています
2022-07-14
用途:
バイクのオイル交換用に購入
対象商品:
42163624

問題なく使えました。オイル漏れなどもありません。できれば、22×30×1.0があれば嬉しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

DME 様2022-06-01
用途:
オイルシール
対象商品:
42163597

ローバーミニのオイルパンに使用しました。ドレンボルトがインチねじで、径が一般的な現行国産車よりも太いため、安価な適合品は少ない状況です。大量の仕入や量産が考えられない時に、これは使えます。

2人が参考にしています
2021-11-30
用途:
車体制作時に
対象商品:
42163563

複数の車体制作時に銅ワッシャーを都度新品に交換する安心感は万が一の二度手間を防げます。2、3回は潰しが効くのは解ってはおりますが私は毎回新品に換えます。

1人が参考にしています
2022-05-21
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
42163624

このサイズのパッキンがなかなか無いので、こちらで購入。
ドレンパッキンとして使用。

1人が参考にしています
2022-05-10
用途:
一般整備
対象商品:
42163624

このサイズのパッキンは店頭販売していないので助かります。
耐久性はまだわかりません

2021-04-25
用途:
ブレーキのシールパッキンに
対象商品:
42163563

バイクや車のブレーキ整備用にストックしてます。バイク用品店で買うより激安で助かります。

1人が参考にしています
2021-04-08
用途:
オイル交換時の定期交換

純正部品ではコストがかかりすぎるので
こちらの商品を代替品として使っています
寸法が合ったものを使用すれば全く問題なく使用できます

レポートホンの極み屋 様2020-12-03
用途:
平ワッシャとして使います
対象商品:
42163554

アルミ板に部品を取り付ける際、滑るのでいろいろ試しました。バネ座金、菊座金でも滑り、真鍮板を噛ますと滑りにくいことが分かりましたが平座金に真鍮のものがなく、あっても外径が大きく、真鍮でなく銅ですがこれで解決しました。目的外使用ですので、同じように悩んでおられる方の参考になればと思います。

2人が参考にしています
2021-01-26
用途:
車のドレンパッキン交換
対象商品:
42163572

まだ使用してないので、星4つにしています。使用してオイル漏れ等が無ければ、コストも安く星5つです。