ペン型温度計のレビュー

平均満足度 3.98 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペン型温度計 モノタロウ
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(40分) 【用途】液体、半固体などの温度測定に。
61件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-15
用途:
水温調整時
対象商品:
45113345

洗浄剤希釈用の水温調整に使用。
ポットに浸すが、表示部が反対側に向いてしまうので見にくいのが欠点。

2018-11-19
用途:
小学生を対象にしたおもしろ実験教室の温度測定器具として
対象商品:
45113345

何より安価であることが助かります。温度も割と正確で、子どもが扱うにはこれで十分だと思います。

2018-10-27
用途:
地温の測定
対象商品:
45113345

プラスチックの地温計が刺さらなかった粘土質の硬い地面にも問題なく刺さり、測定できました。

2018-09-21
用途:
日常作業
対象商品:
45113345

付属のホルダーがとても便利で助かります。
温度の正確さについては分かりませんが、
それなりに問題無く使用出来ています

2018-09-02
用途:
エアコンの冷風温度管理
対象商品:
45113345

面倒な操作が無くとても使いやすい。
その反面、先端のケースを紛失しやすいので注意が必要。

株式会社イチマル 様2018-08-02
用途:
生コンクリート温度測定
対象商品:
45113345

これで十分だと思います。
なんの不便もありませんでしたし、他の温度計と同じ結果を測定していました。

2018-06-11
用途:
温度のモニター用
対象商品:
45113345

価格が安かった割には測定範囲も広いので満足しています。後は本体の耐久性若しくは測定精度次第で継続するか検討します。
欲を言えばもう少し電源ボタンを大きくして防水機能がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2018-07-26
用途:
油温、水温の測定用
対象商品:
45113345

正確に測定出来て重宝しています。
安価なので予備に数本購入しました。

2018-07-25
用途:
科学実験
対象商品:
45113345

温度がダイレクトに表示されるので分かりやすいし、アナログ型の温度計のように割れる心配がないので使いやすい。

2018-06-24
用途:
コンクリート温度の測定
対象商品:
45113345

製品本来の使い方では無いでしょうが今のところ問題なく使用中です。
価格が安いので壊れても気がねなく使えるのが良い。

2018-07-16
用途:
エアコンの温度測定
対象商品:
45113345

値段的に期待していませんでしたが十分満足
測定値も正確です

2018-09-19
用途:
コンクリート温度測定
対象商品:
45113345

・値段が安い。
・画面が見やすい。
・ユーザーの評判が良かった。

ゆとり 様2018-06-04
用途:
科学実験を行う際
対象商品:
45113345

持ち運びやすくて使いやすいです。
また、ペン型なので場所を取らなくて良いです。

合同会社Forest 様2018-03-11
用途:
部品洗浄
対象商品:
45113345

洗浄液の温度を測るのに使用しました。
普通に使えて、とても良かったです。

2017-12-17
用途:
水温の計測に使用。
対象商品:
45113345

サーモスタットの動作テストをするためにお湯の温度を知るために使いました。
沸騰させたお湯で100度ちょうどを表示していました。300度まで計測できるようですが、
誤差については分かりませんがセンサー棒部分が長いので使いやすかったです。
この価格でこの性能なら十分かなと思います。
一つ気に入らない点は、キャップがただ差し込むだけでスポスポ抜けるのでひねると固定されるなどの工夫が欲しかったですね。

2018-01-24
用途:
釣りでの水温測定
対象商品:
45113345

今までは放射型測定してましたが、誤差も少なく測定時の反応が早く重宝しそうです。

特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様2017-11-29
用途:
ボイラーの温度測定
対象商品:
45113345

300度まで測定可能であるが、約100度のボイラー排気管の測定を据え置きでしていると、検知部分の根元が変形して全体が曲がった。何か1枚のシリコンシートでも挟んでおけば問題ないかと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

ジーケーサービス 様2017-08-30
用途:
カーエアコンの温度確認
対象商品:
45113345

温度をみるだけなので、この値段でこのクオリティなら十分満足できます!
ひとつ難点を言うなら、私の使い方の場合、運転席に座り中央の吹き出し口にこの温度計を刺すので、表示を見る際に上下が逆になることくらいですね(^^;)
たいして問題は無いのでいいのですが(^^;)

2017-11-29
用途:
整備での温度管理の基準として
対象商品:
45113345

カーエアコンの温度を計ったり、水圧転写用の水の温度を管理しています。特にずれもなく、安くて助かります。

有薗建築設計事務所 様2017-11-29
用途:
給水温度の測定
対象商品:
45113345

容器に差してして立てて測定できるので、うっかり水没させてしまう心配がないのが強みです。