圧接形中継コネクタのレビュー
- 用途:
- 車用。
- 対象商品:
- 45332953
キボシ作業と比べると簡単スピーディー。お値段も他社から比べると最安。
本体が黒しかないので、カラーバリエーションがあると信号線、その他などの色分けができるので助かるカモ。
- 用途:
- 車の配線で使用
- 対象商品:
- 45332953
0.5スケアならギボシでもよいのですが0.3スケアの細線の時に重宝します。細線からこのコネクタで0.5スケアに変換するというような使い方もしています。圧着部分が透けているのでコードが奥まで入っているのを確認しながら圧着できるので安心して作業できる点も気に入っています。
また価格がカーショップに置いてある商品より安いのも大変うれしいです。
- 用途:
- 各種配線作業 白熱電球LED化
- 対象商品:
- 45332953
細い配線を接続するにも普通のプライヤーだけでワンタッチです。
特に極性のあるLEDの場合、簡単にプラスとマイナス側を逆に繋ぐことが可能です。金額的にもエーモンの商品より断然安くつき助かります。
- 用途:
- 自動車内配線接続
- 対象商品:
- 45332953
オスメス兼用なのがいい。また、連結して2極、3極と自由に使えるのでこれだけ用意しておけば省電力配線に関しては困ることはない。
- 用途:
- 家庭内での遊び
- 対象商品:
- 45332953
車のアクセサリーの配線には助かりました。
AC100で7~10A程度にも許容出来れば言う事は無かったのですが...
- 用途:
- 機器の接続
- 対象商品:
- 87080393
試験的に使っていますが、撚り線(硬めのものであれば)でも問題なく使える様です。
このコネクタのみで、複数の端子を並列に纏めることが出来るので案外重宝します。
やはり、端子の製造元のものという事で安心できます。
エーモンの商品を先に購入したのですが、刻印を確認した感じではニチフ製の様ですね。
まとめ買いでもう少し安くならないでしょうか?
- 用途:
- 自家用車の整備
- 対象商品:
- 45332953
近年の車両は配線が細くなってきたので、
この中継コネクタで接続している。
エーモン社の物は高くて買う気がしないが、
ニチフのコネクタは近隣の店舗に置いていないので、
通販で安く購入できるのはとても助かる。
可能であれば、このような小型の商品だけでも、
メール便などで送料安価で送って頂ける設定があると助かります。
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
- 45332953
エーモンのものと同じだと思います
エーモンのコネクタと普通に接続できました
0.3SQのヨリ線、問題なく普通に使えます
たくさん使うので もう少し安ければうれしいんですが
- 用途:
- 自動車配線用
- 対象商品:
- 45332953
まだ使用していないので満足度は☆三つにしておきます。
最近の電装品は細い配線が多いのでギボシ等は使い難いのですが、この商品なら細い配線にももってこいだと思います。
それから、エーモンからも同様の商品が販売されていますが、それよりもかなり安いと思います。
エーモンと同等なら大満足な品になるでしょう。
- 用途:
- ドラレコ用
- 対象商品:
- 45332953
車のドラレコを、ヒューズボックス直結で使用しました。
シガーライターからの取り回しが、雑に感じたからです。ギボシより簡単に接続できます。しかし構造状、防水性に欠けます。あらゆる環境ではお奨めはできません。
- 用途:
- diy
- 対象商品:
- 45332953
趣味でledなどを照明などに使用する際にとても重宝しています、単体でのメンテナンス時など圧着ですと一度配線を
切ってからでなければいけない これだとワンタッチで脱着が可、これだけで オスとメスの兼用端子となるのが凄い!!
スリム感は良いが、(5~6mm角)端子同士を繋ぐと配線の余裕をギリギリでみても5cmちょっと位のスペースは必要
配線1本の繋ぎで2個、+と-で計4つ使うのですくに無くなってしまうので 60個 とか 100個入りのもので販売して欲しいです。