オイラーのレビュー

平均満足度 4.52 (165件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイラー モノタロウ
モノタロウ
   
165件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-12-06
用途:
スクーターのギヤオイル交換時に使用
対象商品:
45494976

目盛も結構正確です。
ノズル先端を、熱で少し曲げて使ってます。とても便利です。

2019-10-02
用途:
ギアオイル等の注入に
対象商品:
45494976

価格も手頃で、使いやすいです。もっと細かな目盛りがあれば満点ですが、これでもじゅうぶん使えます。

2020-06-12
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
45494976

バイクのギアオイル交換用に使用するのに購入しました。使用した感想は普通で、この容量でキャップがついていればなおよかったです。

2019-08-14
用途:
オイル交換時
対象商品:
45494976

先端からの垂れもなく使い勝手は良かったです。性質上耐久性が気になりますが今のところ問題ないです

2019-06-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45494994

廉価で使用上特に問題も無く使用させっていただいております。改善点として、保管上注ぎ口にキャップがあれば良いと感じました。

2019-06-26
用途:
コンパウンド入れ
対象商品:
45494976

コンパウンド入れに使用してみました、品質には問題ありませんがキャップ付きを買った方が良いと思います

2019-05-09
用途:
日用品の必需品
対象商品:
45494976

安価に購入でき満足しています。車やバイクのエンジンオイルが中途半端に余った足りした時に、そのオイルを本品に入れ、様々な用途に使用しています。何本あっても使い方は無限に広がる製品です。

モール工業 様2020-03-29
用途:
ボーリング作業
対象商品:
45494994

ほかの商品と、変わりなく普通に使えます。満足です。

2020-03-26
用途:
バイクの整備
対象商品:
45494976

価格が安いが、製品の品質は問題無い。消耗品なので助かります。

2019-04-27
用途:
純正ストラットのフォークオイル交換
対象商品:
45494994

DA62Vエブリィの純正ストラットにM6のメンテナンスホールを空ける加工を施したのですが、給油にピッタリのサイズでした。
フォークオイルの交換がスムーズに出来ます。

柴田木芸社 様2019-01-27
用途:
機械メンテナンス。
対象商品:
45494976

角形になれていたので丸型(筒型)に慣れが必要。物は悪くないです。

2022-02-09
用途:
オイル交換
対象商品:
45494994

小機械のオイル交換時、400Lの量の確認がしたくて使用。
本体の口がもう少し大きくないと本体に入れるのが少し大変

2019-01-20
用途:
ブレーキオイルの補充用
対象商品:
45494976

普通のオイラーでした。
100均で買うより安いので助かります。
別売でキャップが買えると良いと思います。

2018-11-11
用途:
信じようが信じまいが、私はオイラー。
対象商品:
45494994

ドライタイプの潤滑オイル入れとして使用。
可もなく不可もなく正常に使用できます。

2018-10-06
用途:
自動車整備
対象商品:
45494976

ブレーキフルード交換に使用。リザーブタンク内のフルードを抜く際、本体を潰しスポイトの様に吸い取り出来て便利です。

2019-01-04
用途:
原付のギアオイル交換時
対象商品:
45494976

100で購入出来て目盛りもわかりやすい。今使っているものが劣化したらまた購入します。

有限会社久保田オート商会 様2018-09-15
用途:
色々な機械の注油
対象商品:
45494985

仕事柄色々な機械を使うのと色々なオイルも必要で、数本購入しましたが、キャップが無いのが不満です。上向きなので少なからずとも埃が侵入します。自分はストレートで購入したゴム製のキャップ(本来はエアー配管等を塞ぐ部品)をして保管してます。他メーカーでは実在しているので同じ値段でキャップ付きにして欲しい。紛失防止に本体とつながったタイプがベスト

1人が参考にしています
2019-06-22
用途:
現場作業
対象商品:
45494985

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

2018-10-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
45494994

梱包が非常に丁寧だった。
もう少しやわらかくてもいい

2018-08-03
用途:
機械、工具の注油など
対象商品:
45494994

安かったので買いました。予備としてもっと買えばよかったかな(笑)