オイルシールのレビュー

平均満足度 4.50 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール NOK
NOK
169 / 税込 186
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-25
用途:
車の整備

旧車のアクセルスロットルベンチュリーのサブスロットルシャフトオイルシール交換に使用。

2024-06-29
用途:
バイク修理
対象商品:
45986893

バイクの純正部品が古くて調べられず原寸大で購入しました。別ウインドウで構わないので使用用途、材質、回転数なんかが分かると良いですね。

1人が参考にしています
菱沼商会 様2023-08-02
用途:
オートバイ修理
対象商品:
45988284

オイルシールはモノタロウさんが、品番又は、内外径、セット幅が判れば探せるし、在庫も略有りますので、安く早く入手できます。メーカー廃番品も内外径、セット幅が判れば探せたりしますよ

2023-11-06
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
45987453

NOK社製なので安心して使用しています。純正パーツ同等品ですね。

2021-03-24
用途:
バイク
対象商品:
45988905

w1saのフロントハブに使用。特に問題なく使えました

4人が参考にしています
2021-12-26
用途:
ポンプ 修理
対象商品:
45987733

迅速な対応ありがとうございます。価格も安く、今後もよろしくお願いします。

カズ自動車 様2021-01-04
用途:
バイクのフロントホイールベアリング交換時
対象商品:
45987961

フロントホイールベアリング交換に同時交換しました 純正よりも全然安くてよかったです

2017-11-25
用途:
バイク
対象商品:
45987121

純正以外のホイールに交換で純正のオイルーシールが使えず、測定でこれをチョイス、ピッタリで最高です

井澤農場 様2018-06-28
用途:
機械の修理
対象商品:
45988494

耕耘軸からのオイル漏れ修理のために買いました。5軸に両側2個、計10個、純正の袋に入ってると、とても高いので、型番号で調べていただき買うことが出来ました。感謝感謝です。

1人が参考にしています
2017-09-14
用途:
アンカーウインチ
対象商品:
45988065

工進のアンカーウインチ(RES-2012H)に使用しました。メーカーから取り寄せるより安価です。

2017-02-02
用途:
スカイウェイブのフロントホィールベアリングのシールとして、
対象商品:
45988056

純正品の代替品として購入、交換しました。もちろん問題があるはずがありません。安く済み、助かります。(互換情報があれば・・贅沢すぎですね・・)

2020-10-28
用途:
農機修理
対象商品:
45988801

農機をばらしての型番確認ただし厚みの表示がなく薄めの厚みで予備に購入。

2017-07-12
用途:
バイクの整備に NSR250 MC21
対象商品:
45988336

NSR250 MC21のマグホイールのダストシール(91254-KV3-721)、30x45x5がメーカー廃盤の為、此方の商品で代用しています。厚みが1mm厚いですが、使用には問題有りません。

6人が参考にしています
2017-12-19
用途:
スイッチのシール材として
対象商品:
45986586

画像レビューと全然物が違いました。
代表画像ではなく商品自体の画像がないと意味がない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
画像を確認するように致します。

2018-05-17
用途:
トラクタ修理
対象商品:
45989221

メーカー純正部品も同じNOKでしたので何の問題もありません。

2017-01-05
用途:
電動動噴用小型ユニフローポンプの修理
対象商品:
45987767

グリスがモーター側に漏れていたので交換修理しました。
先に付いていたオイルシールには型番が刻印されていたので、それを手掛かりにして今回注文することができました。今回のシールは、小袋には型番の記載されたシールが貼ってありますが、オイルシール本体には型番とは関係のない数字が刻印されています、なぜでしょう。

2014-06-23
用途:
ベルトコンベアのローラー部品
対象商品:
45987006

さほど精密な箇所での使用ではないので全く問題ないです。とにかく安い!コンベア関係の部品を購入しているメーカーから買うと恐らく2~3倍の価格はするかと思われるのでいい買い物です。ただ納期が長い。いろいろなサイズを注文するので物によっては欠品の物もあり納期1ヶ月との回答がありキャンセルした事もありました。全てのサイズが即納出来たら申し分ないのですが・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-04-25
用途:
レース用、前後ホイールに使用
対象商品:
45988171

☆レースに使用しての追加評価ですが、シングルリップですので純正のWリップよりもスタート時の抵抗がかなり減っていますリップの締め付けも少ないです。過酷なシビアコンディションでも十分つかえるのでストリートでの使用にも十分使えるのではと考えます。価格も純正を購入するよりお得ですし、強くお勧めします!

1人が参考にしています
Garege Gespann 様2016-01-28
用途:
バイクのベアリングエンド
対象商品:
45986884

良好

有限会社ラムス 様2017-08-31
用途:
シール
対象商品:
45986595

交換部品としてチョイス。使用にあたっては、全く問題ございません。