バッテリーチェッカー(リチウム対応)のレビュー

平均満足度 3.88 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝
東芝
2,198 / 税込 2,418
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-30
用途:
一次電池と二次電池の残量のチェック
対象商品:
46764252

残量の表示が三段階なのであるが、表示を5段階以上に細分化してもらえると有り難い。その他は特に問題ない。

2022-05-03
用途:
乾電池の状態確認
対象商品:
46764252

蓋が開いて電源スイッチがONになってしまうのを防止するためにゴムバンドが付属しているが、親切な配慮と思える反面、劣化したり紛失してしまう心配があるので、こんなものが無くても大丈夫なような設計になっているとなお良いと思う。

2021-01-19
用途:
電池管理
対象商品:
46764252

光って、使用可能を知らせくれる優れものです。アンペアが計れる同様のものがあればなあと思っています。

1人が参考にしています
2020-05-22
用途:
農業機械のリモコン使用時
対象商品:
46764252

ポケットに入り持ち運びが出来るので便利に使わせてもらっています

2018-03-13
用途:
古いバッテリーの使用状況確認
対象商品:
46764252

殆どの電池の確認ができ、また簡単にバッテリー残量の判断が解る。

山陽女学園中等部・高等部 様2018-09-25
用途:
理科実験用
対象商品:
46764252

使用できるインジケーターが できないを含めて3段階なので 物足りなさを感じています。

株式会社白晃 様2017-11-10
用途:
使用した電池の状況確認に使用
対象商品:
46764252

三つのお知らせ表示だけではちょっと不安、数字で確認出来ると自分の判断もし易いと思いました。色々な電池をチェック出来るので便利商品です。

2019-01-25
用途:
事業用車両キーレス電池確認用 他
対象商品:
46764252

全車両の電池確認に度々使用しています。問題ありません。

2017-06-15
用途:
電気工事
対象商品:
46764252

電気工事等で携帯照明器具や絶縁測定器等の測定器で乾電池を良く使用していますが、本当に使用できないかどうか確認をせずに交換していたので今回どんな電池でも測定できるバッテリーチェッカーを購入し再利用できるかどうか確認して電池交換をする様にしたので経費節減になると思います。。

2022-06-22
用途:
2CR5のバッテリーチェック
対象商品:
46764252

負荷電流の加減により電圧が測定できないならば、電圧表示があれば少しは判断がつきます。テスターのほうが役に立つような。

2017-03-22
用途:
電池の使用確認
対象商品:
46764252

キャンプでの電池の使用確認として重宝しています。
フルに使用する事がないので、チェッカー本体のON・OFFがあれば良かったのです。

2022-02-23
用途:
マウスやキーボードの電源チェック
対象商品:
46764252

やはり、デジタル表示も欲しいね。アナログだけでは不十分。

TOYO TIRE株式会社 様2016-11-07
用途:
使用中バッテリーの電圧チェック
対象商品:
46764252

操作が簡単で、誰にでも手軽に使用出来る所が好ましいです。ただ、電圧数値が表示出来る物があれば、もっと好ましいです。

2020-11-24
用途:
家庭用電池の残量把握。デジタルカメラの電池で使えなくなったも
対象商品:
46764252

デジタルカメラの電池で使えなくなったもものをチェックしたら、全ての電池が使用可能との表示となった。また、相当前の年数の経った電池も使用可能の表示が出た。性能か心配である。

有限会社バイオフューチャー大阪支店 様2013-10-09
用途:
あらゆる電子機器の動作するには電池が必要です、電気容量が分からないとごちゃ混ぜの電池用意量が分かりません、
対象商品:
46764252

電池容量を調べるとき、テスターは無負荷で電圧を測ります、負荷を掛けると電流が流れ電圧降下が生じて実際の電圧は下がり使えない場合があります。そのため電圧測定をする場合、電池の能力に合わせた負荷抵抗を繋ぎ、電圧がどの程度ドロップするのかを計測して電池の残量を理解します、一つの測定器では、あちらこちらで使うとき、数個必要になります、前記のテスターは高額です、たかだか電池を計るのに万円テスターを購入するのは、バカらしい、二千円程度であれば2個買っても知れていること、測定が簡単である事、これから使ってみて信頼があるのか評価したい、
それぞれの商品の性能は使ってみないと分からない、今回の製品は負荷抵抗を入れているのか?分かりませんが、簡単に測定できました、電極棒がいらないので便利です、表示もシンプルです、消耗品ではないので3個もあれば次の購入はしないでしょう、

2人が参考にしています
2013-12-28
用途:
機械記録機器 点検用
対象商品:
46764252

確認作業が簡単、コンパクト、多機能に使用出来る。

1人が参考にしています