リトラクタブルナイフのレビュー
- 用途:
- 開梱時、段ボール解体など
- 対象商品:
- 47323841
プライベートで使っていて良いと思ったので仕事用に会社で購入したが
明らかに品質が悪くなっていると思いました。
スライドロック部分のガタが大きくて切っているときにロックが外れて刃の長さ調整が勝手に動いたりスライドロックが中の溝に入らずロックがされていない時があります。
ひとつ買ってそうゆうロットだったと思ってもう一つ買いましたが同じでした。
惜しい買い物でした。
- 用途:
- 厚物の切断時に
- 対象商品:
- 47323841
ブレードはこのタイプで良く使われる、台形のタイプのものです。切断力はありますが、刃を出す手間とスムーズさに欠け、本体も重くて思ったほどは使い勝手が良くなかったです。結局、最近はお蔵入りとなっています。
- 用途:
- カッターナイフの代用
- 対象商品:
- 47323841
刃も本体もカッターナイフより頑丈で、良いのですがもう少し刃がしっかりと固定されると良いと思います。頑丈なので力を入れられる分、刃のガタつきが気になります。
- 用途:
- 開封など。
- 対象商品:
- 47323841
私が買った物だけの問題かも知れませんが、付属の刃が全く切れなかった。
刃の表面全体に細かい傷が有り、片側の先端部は欠けている。刃全体にも細かい刃こぼれ多数。
構造上、使用させることが無い中央部も切れないので、使用済みの刃が紛れ込んだ訳でも無さそうです。
同時に買った替刃の方は全く問題は有りませんでした。
本体は、使う作業次第ですが使い勝手はとても良好です。
持ちやすいサイズ。片手で簡単確実に出し入れできる刃。
本体を開かなくても簡単に交換できる刃。と、良くできています…が。
本体内蔵の替刃がとにかく使いにくいです。嵌めにくく、外し難い。
せっかく、本体を開かなくても刃を交換出来るのが台無し。
替刃は、別に置いた方が良さそうです。
それでも、本体の使い勝手そのものは非常に良好です。内蔵の替刃ホルダーは無い物と思えば★5で良いかも知れません。
あと、替刃にも本体内部にもグリス塗りすぎ…。
- 用途:
- 開梱等の雑用に
- 対象商品:
- 47323841
収納状態で長さ17cmと大きめ。左手持ちでも大丈夫なデザインです。
刃の交換は簡単で、最大位置まで出してからノブを横方向に倒すと、刃先の方向に引っこ抜くことができます。磁石で仮固定されているので、落ちることはありません。
刃の出方は8, 17, 27mm程度の3段階。動作は特に問題ありませんでした(開けたらグリスがあらぬところに盛ってあり、スライドする部分に移しました)
左右で隙間があるとか替刃の収納方法が今一歩とか細かいことは気にしなければ、良い製品。
旧型につき特価なのか、安くなっていたので星5つです。
- 用途:
- 作業用工具
- 対象商品:
- 47323841
このナイフ2個めですが、以前のものは良かったけど、今度のはスライドが引っ掛かり、使いにくいです。
これでは、次は注文しにくいです。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます