エアーダスター ノンフロンのレビュー

平均満足度 4.26 (822件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーダスター ノンフロン モノタロウ
環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。 【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
822件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-08
用途:
エンジン回り清掃
対象商品:
48792606

現在使用している物よりエアーの勢いが良いです。今度からこちらを使用していきたいと思います。

2022-10-14
用途:
シェーバー清掃に使用
対象商品:
48792606

パナソニックシェーバーの清掃時、細かなゴミの吹き飛ばしに使用すれば、
切れ味が、ハケ掃除よりも良いです。
この商品は、ジェットの勢いが強くて良いと思います。

2022-09-13
用途:
ミシン内部のメンテナンス時
対象商品:
48792606

とても良い商品だと思います。誤射しないように、蓋もついているので、間違って子供が押しても出てこなくて安心です。値段も良心的なので、またなくなったらお願いしたいです!

2022-09-07
用途:
機器部品のメンテナンス
対象商品:
48792606

環境に配慮されていて、エア圧が高く、狭いところの機械や狭い部品間のゴミホコリを飛ばせ、どんな角度でも噴射出来きる。安価で容量もあるのでとても便利に使っている。

2022-12-08
用途:
カメラのレンズ、ボディー、パソコン本体内部のホコリ、パソコンのキーボードのキーの隙間等!
対象商品:
48792606

吹き出しの圧力も強く、逆さ使用も出来て都合が良い。

2022-12-01
用途:
キーボードの掃除
対象商品:
48792606

気になるキーボードの間のホコリ。ひと吹きでスッキリ!

2022-11-28
用途:
様々な掃除
対象商品:
19062794

細かい所、電動工具の隙間等の掃除に使用してます。満足です

2022-11-21
用途:
機器部品のメンテナンス
対象商品:
19062794

品質も特に問題なく価格も安いので、モノタロウブランド全品OFFの日に箱買いしています。

月虹株式会社 様2022-08-08
用途:
エアコンのフィルター掃除に
対象商品:
48792606

なにかと大変なフィルター掃除。
友人にエアダスターが便利と聞き、さそく購入。びっくりする噴射力で埃が飛んでいきました。便利です。

2人が参考にしています
T's BAR 様2022-11-13
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
48792606

普段から使用頻度が高いので値段も安く重宝しています。

2022-09-03
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
48792606

低価格で 持ち運びに 便利ですし 気軽に使用しております

2022-08-18
用途:
パソコンのメンテナンス
対象商品:
48792606

精密機械には欠かせないアイテムである。価格が手ごろである。

2022-07-29
用途:
コードレス掃除機のフィルター掃除に使っています。
対象商品:
48792606

安価で反射力もあり、大満足です。
曲げられるノズルがあればもっと便利なんですが!

2022-09-30
用途:
車のメンテナンス時のブロアーに
対象商品:
48792606

車のメンテナンス時のブロアーにしようしています。 コンプレッサーをきどうしなくてもすぐにつかえるので助かります。

2022-08-16
用途:
バイクの清掃
対象商品:
48792606

エア圧が高く、狭いところのゴミを飛ばしてくれます。いい商品だと思います!

2022-08-26
用途:
掃除機のフィルター掃除
対象商品:
48792606

容量があって長く使え、圧力もあり フィルター掃除にうってつけ。

有限会社山形映電 様2022-06-30
用途:
紙折機のセンサー清掃でいつも使用してます。
対象商品:
48792606

OA機器等センサー清掃とか、印刷機等に手が入らない時にいつも使用してます。
価格等も安いので大変助かります。

2022-07-04
用途:
製品の出荷準備時の清掃に使用
対象商品:
19062794

毎度お世話になってます。
安価ながら機能的に申し分なく、愛用しております。

2022-05-30
用途:
刈払機キャブレター整備
対象商品:
48792606

コンプレッサーの代用として、使ってます。キャブクリナー+歯ブラシ+荷札+この商品+交換部品(ダイヤフラム ガスケット外)でエンジン刈払機のキャブレターオーバーホール可能ですね。

2022-09-28
用途:
パソコンのダスト取り
対象商品:
48792606

ノンフロンがありがたい
逆さまでも出てくれる
いいね
定番になりそう