なめたネジはずしビットのレビュー

平均満足度 4.39 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
なめたネジはずしビット TRUSCO
TRUSCO
1,998 / 税込 2,198
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-04
用途:
水栓金具のシングルレバー止めネジの救出に

先端がプラスの止ねじがなめてしまい、
困り果てていました。
そこでこの商品を購入。
ネジはSUSのため難削材です。
ドリル先端に付属の切削油をたらし穴をあけました。
その後逆ねじのビットに変更して回してみると、
あれほど緩まなかった止ねじが緩みました。

クラシック 様2025-06-30
用途:
なめたねじ

手でやっても折れる・・・・ドリルよりもネジ外しの方が折れます。全部折れました。折れた硬い先端部がビスに残り穴もあけられなくなり状況悪化すること多々あり。最初の方は使えていたので金属疲労がたまると折れるのかと思います。

株式会社アイゼネラル 様2022-10-06
用途:
車の部品取外し時
対象商品:
48923926

外れましたが、最初に穴あけするドリルが短すぎてしっかりと噛まなかったので、別のドリルで下穴を空けて使用しました。
それが無ければ満足の商品です。

1人が参考にしています
2021-10-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
48923926

M4の鍋ビスがなめたため,これを用いて取り外しを試みました.下穴は,ボール盤を使って垂直に空けるように気をつけました.付属のハンドルでビット回しましたが,カチッと音がしてスムースに取り外すことができました.電動ドライバーを使って下穴を空ける際には,角度に気をつけることが重要のように思います.また,あらかじめ数日前からラスペネで潤滑しておきました.やり直しが利きにくいので,想定できる方法で念入りに作戦を練ることをお勧めします.

3人が参考にしています
2021-02-03
用途:
ドアーの隙間調整時
対象商品:
48923926

寝室のドアー、湿度の有無で開閉に狂いが出てきます。夏場に合わせた隙間、冬場のいまでは狂いが生じて異音が出ます。かれこれ調整ネジをいじくったら+の頭にガタが発生。
いくつかのコメントを拝見すると、一家に必需品との言葉に押され頼み使用しました。大当たりでした! +ネジ簡単に取り外すことができました。

2020-06-11
用途:
床下収納の取っ手交換 ねじが、どうしても 回らず ねじをなめてしまいました 修復に
対象商品:
48923926

いやあ ねじが、回らないというのは、泣きますね 今回は、床下収納の取っ手のもくねじ これが、どこで さび付いたのか 回らない ダメもとで 購入 見事成功しました お値段は、少々高いのですが、DIY として 次回以降に生かせそうなので 買いました M4 のねじと思われ そちら用を 使いました なお、つかう方だけの先端をつけて 電動ドライバーに刺す方が、いいと思います また 下穴は、深めに掘る方が、いいと思います 今回は、5mm くらい掘りました 下穴は、電動 ドライバーでいいと思いますが、外しは、手で 慎重に 回した方が、いいと思います 当然 下穴とは、逆回転ですよ 添付スパナを 使います

2人が参考にしています
有限会社 天 様2018-10-31
用途:
なめたネジ外し
対象商品:
48923917

安い物があるが、ビットがすぐにダメになりセットごと買いなおしていた。利用頻度の高いサイズは決まっているので、非常に便利。特に小経の物は使いやすい。

2018-10-26
用途:
なめたネジはずし
対象商品:
48923926

ネジ山の潰れたやつを取り外すのに購入しました。なかなかの優れモノですよ。

2023-07-06
用途:
折れたネジ外し
対象商品:
48923926

取扱が難しく、私には成功率1/5位で、無理すると折れます。

2018-06-12
用途:
下穴開け

下穴を開けるのに丁度いい。細いドリルは折れやすいが、これは刃が短いので折れにくい。また、ネジに穴を開けるだけあって強力です。替刃も買えるので重宝してます。

2017-10-08
用途:
ネジを外すため
対象商品:
48923917

ビスのプラス部分が、壊れたりした場合にそのネジを外すのに、ペンチや釘抜きなどでは外れない。
そして古くなった既設のねじを取り替えるときによくねじ山が壊れます。こうした場合にTRUSCOなめたネジはずしビッドを初めて使用しました。いやいや、まさに夢のように外れました。DIYを楽しまれる方はもちろんのことですが一家に一つは持っておきたい必需品に思います。多くの方がまだまだ知っておられません。私は口込みで皆様に伝えております。買った人から喜ばれております。

早川産機株式会社 様2017-07-10
用途:
機材メンテナンス
対象商品:
48923926

なめたネジは確実に外せます。
ペンチが入らない箇所に使用できます。

2016-04-19
用途:
古く、塗料が重なっているビスの撤去
対象商品:
48923917

思っていたよりスムーズに、又、比較的簡単にビスの撤去作業ができました。

株式会社山上商店 様2015-05-20
用途:
なめたネジの外し
対象商品:
48923917

思っていたよりも強く外せないかもと思っていたが、外せたのはちょっとびっくり

2016-07-05
用途:
ネジはずし
対象商品:
48923917

ドリルビットが切れないです。結局、別途、ドリルの刃先を購入して穴あけしました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

2016-01-04
用途:
工具
対象商品:
48923926

商品はとても良いのですが、もう少し安価だと助かります。。。

2015-05-31
用途:
窓枠固着ネジの取り外し
対象商品:
48923926

スムースに外せた

1人が参考にしています
2014-11-14
用途:
なめた木ねじはずし
対象商品:
48923926

今までどうしようも無かったネジが簡単にぬけるのにははビックリです。

1人が参考にしています