スプレー用ロングノズル PP製のレビュー

平均満足度 4.49 (89件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO
TRUSCO
279 / 税込 307
30cmのPP製替えノズルです。 【用途】細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
89件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-11
用途:
旧車のレストアに
対象商品:
48919175

袋部分の防錆塗料塗布時に使用してます。エアーガンでは入らないので助かります。

3人が参考にしています
2021-08-19
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
48919175

缶を立てた状態で噴霧できるので重宝しています。もう少し長くても良かった。

2021-01-23
用途:
普段使い
対象商品:
48919175

鳥害スプレイに付け替えて使います。元のスプレイにはノズル部が無く、噴霧しても広がってしまうのも、これによって、多少は近寄って、集中的に噴霧できました。

2020-11-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
48919175

エンジンコンディショナーやパーツクリーナーに付属のノズルが、ちょおっと短いので、これが活躍します。ようやく狙った箇所に届きます。値も手ごろなので、樹脂が痛んできたら買い替えです。

有限会社鈴木 様2021-05-06
用途:
ワコーズのエンジンコンディショナー用に
対象商品:
48919175

ユーチューブで調べていた時に、付属品のノズルは短くて使いずらいという書き込みがあり
購入。
シグナスに使用しましたが確かに付属品のノズルでは短いですね。
これは長くて下死点まで下げた下げたピストンヘッドにも余裕で届きました。
ただ径が細いので噴霧が付属のノズルより時間が掛かりますね。
近くスカイウェイブにも使用しようと思います。(DOHCヘッドなのでかなり深いのでこれでないと確実に届きませんので)

1人が参考にしています
2020-03-15
用途:
旧車のメンテ
対象商品:
48919175

他の方も言っているようにとにかく便利です。狭いところ等に十分届きます。私はCRC5-56のスプレー缶の先端を付け替えエンジンルーム下部のねじに塗布しました。確実に少量で塗布できます。おすすめです。

2人が参考にしています
オートショップムラヤマ 様2021-08-12
用途:
もーちょい長いノズルがほしい時に
対象商品:
48919175

直角には曲がらないが、軽くしなる程度のPP製。真横に噴出させたい場合は細いチューブを。

2020-12-19
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
48919175

シリコン、防錆オイル、グリースなどのスプレー缶付属のノズルでは短くて届かない場所が多くて困っていましが、このロングノズルで問題はほぼ解決しました。欠点はノズルが長いので、スプレー缶に装着したまま保管しているうちに、自重で徐々にノズルが曲がっていくことです。また柔らかいので、ノズルの先端が結構振れ、遠くの場所にピンポイントでスプレーしたい場合には狙いを定めるのが結構難しかったりします。

2020-05-05
用途:
車メンテ
対象商品:
48919175

手の届かない所に噴射したい場合大変重宝し、ほとんどのスプレー缶に使用出来ます。

2020-01-09
用途:
ホンダの原付4スト、スクーターのメンテナンス作業に非常に役に立ちました。
対象商品:
48919175

使いやすく作業が捗りました。できれば梱包時のビニールのパッケージに再使用後の保管にも使えるチャック袋にしていただけたなさらに便利になります。

2019-11-20
用途:
モーターのメンテナンスの時
対象商品:
48919175

ノズルが長いため、作業効率が良く、これからも使い続けると思います。品質も良い。長いと便利と思うユーザーにはおすすめです。

2020-10-03
用途:
呉エンジンコンディショナーに使いました。

バイクのプラグを外して呉エンジンコンディショナー付属のノズルだと短すぎて、長いノズルがモノタロウに売ってたので購入しましたが、ノズルの穴径がもう少し大きかったら良かったです。
ですが使えました!

2020-02-02
用途:
空調室外機ファンの潤滑
対象商品:
48919175

室外機の外からファンの軸まで届くので役に立ちました。

2020-04-15
用途:
車のメンテ
対象商品:
48919175

車の狭いエンジンルームでパーツクリーナーを使うために購入しました。スプレー缶は広い空間に置いておき、ノズルを目的の場所まで這わせて噴射、そんな使い方をしようと考えていたんですが、ちょっとノズルが短過ぎるかも。あと30cm以上は長さが欲しいですね。

2019-05-29
用途:
バイク車メンテ
対象商品:
48919175

あると便利。届きにくい車のエンジン周りに使ってます。

田中自動車 様2020-05-21
用途:
エンジン内部
対象商品:
48919175

エンジン内部の狭いところに使用するのにとても便利です。
もう少し長いのも取り扱いをお願いします

1人が参考にしています
2019-05-05
用途:
車のメンテ
対象商品:
48919175

ピンポイントでスプレーするために購入。うまくいきました。

2019-08-05
用途:
車のシャシー用
対象商品:
48919175

曲げたままの状態に保持できると、
なおさら、良いと思います。

2018-11-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
48919175

届かない箇所へスプレー出来ます。パーツクリーナーの缶自体が大きいので便利に使えます。

2019-12-20
用途:
自動車の溶接作業後
対象商品:
48919175

自動車の溶接作業や鈑金作業後に、そのパネルの裏側に防錆剤を塗布するために使用。この商品よりもう少し内径の大きいノズルがあるとなおいいですね。