チューブカッターのレビュー

平均満足度 4.70 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブカッター TRUSCO
TRUSCO
1,998 / 税込 2,198
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。 【用途】銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ライフ坂口 様2025-06-16
用途:
給湯設備の狭い場所での銅管の切断に使用

通常のパイプカッターでは、狭くて切断できない場所で使用します。問題なく使用しています。

2022-01-19
用途:
φ9.52の温水用銅管の切断に使用
対象商品:
48927435

切れ味が鋭く、4回ほど締め付けるだけで軽く切れました。軽いので、回転させやすく、切断面も綺麗です。

ワールドパーツ 様2021-08-03
用途:
ペアコイル切断
対象商品:
48927435

流石にメーカー品です!
力が掛かる場所は掴みやすく
洗練されています。

1人が参考にしています
2021-10-28
用途:
既設銅管のアレンジ
対象商品:
48927435

手に馴染みが良く、切れ味も良いです。何より信頼感があってとても気に入りました。

2021-04-14
用途:
真鍮パイプのカット
対象商品:
48927435

今まで糸鋸で切っていたものをこれを使うことで小口をきれいにしかも素早く切れるようになりました

登坂 建装 様2020-08-24
用途:
狭い場所での20A銅管カット(温水暖房ボイラー)
対象商品:
48927435

簡単にまっすぐ20A銅管カット出来ました!
バリは多少出ますが少ない方です
狭い場所には最適です
2か所しか切断していないので刃の耐久性は比較できませんが・・・
たまにしか使わないなら替刃も買えるしこれで十分かと

野田山堂 様2020-07-24
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
48927435

良い。小型なので選んだ。軽い。
デザインもお気に入り。持った時の質感も良い。室外機横の狭い場所でもとりまわせる。少しずつ刃を切り込んでいかないとバリがでて、斜めになる。ゆっくりすれば問題なし。
自動送り付きと悩んだがコスパでこちら。

2020-06-30
用途:
ルームエアコン取り付けや解体
対象商品:
48927435

ルームエアコン取り付けは勿論、長い配管機器の撤去の時にも威力を発揮します。とても小型なのでスペースの狭い所での配管カットのは重宝でした。

フォト アーツ ケルビン 様2019-12-26
用途:
小ぶりすぎ
対象商品:
48927435

カットはちゃんとできますけど。ものが小さいので5回転や6回転ぐらいでは切れないですね。

阿部自動車 様2019-07-25
用途:
給湯パイプ・燃料パイプの切断
対象商品:
48927435

本体がコンパクトなため、狭い場所でも作業できる。
柄のグリップ部分にスペアの替刃が付いているのも◎。

2018-12-28
用途:
エアコン配管
対象商品:
48927435

重量感も有り小さく狭い場所で使えます
あとは刃の耐久性ですね。

2018-07-31
用途:
エアコン取り付け時
対象商品:
48927435

安いですがしっかり切れます。
小さいので使い勝手はいいです!

2017-12-21
用途:
8mmアルミ管のカットに使用しました。
対象商品:
48927435

今回、初めてのチューブカッターの購入でしたが、こんなにもスパッと切れることに感動しました。他の商品も機能的には多分同様に使えるはずですが、本商品のデザインが気にいったことが購入の決め手です。黒とオレンジがキレイです。

1人が参考にしています
2017-05-12
用途:
ステンレス管の切断
対象商品:
48927435

ステンレス管を切断する必要があり購入しました。切断方法は他にも考えられたのですが、以前からチューブカッターを使ってみたいと思っていたこともあり。
使用感、切断面の仕上がり共に満足できました。使用頻度が多くないため、大げさな(高額な)工具も持ちたくなかったので、値頃感も適当だったと思います。

2018-05-28
用途:
エアコン 銅管のカット
対象商品:
48927435

小さくてエアコン配管の切断には使い勝手がいいです。
切れ味、位置ずれもなく満足しています。

2016-12-23
用途:
給湯用の銅管切断・燃料パイプの切断
対象商品:
48927435

手のひらに入るほどのサイズで、狭いところでの作業性がとても良かった
今回、太い給湯用銅管や8ミリの燃料パイプ(ボイラ用灯油タンク用)の
切断に使用したが、ブレーキパイプの製作など細いものにも使い易そう。
結構、数本切断しましたが、中々の切れ味で、替え刃はまだまだ買わなく
とも済みそうです。

2017-03-29
用途:
空調工事
対象商品:
48927435

切れ味も良く使いやすいし、狭い場所での作業に最適でした。

松原商会 様2017-03-25
用途:
コンプレッサーエアー配管交換に。
対象商品:
48927435

見るからに丈夫そうで切れが良さそうなので購入を決めました。使ってみると良く切れ小型で取り回しが良い。

2017-03-21
用途:
銅管のカット
対象商品:
48927435

さすがTRUSCO製です。サイズは小さいですが、よく切れます。必要にして十分です。

2015-10-20
用途:
銅管の切断
対象商品:
48927435

銅管切断専用に購入しました。
安い割に簡単に切れますのでコスパはいいと思います。