防水型温度計のレビュー
2021-09-09
- 用途:
- 食品を冷凍・解凍した際にその温度を測る為。
- 対象商品:
- 48916971
まだ使用回数が少ないのでなんとも言えませんが、シンプルで使いやすいかと思います。
1人が参考にしています
2020-07-03
- 用途:
- 舗装工事
- 対象商品:
- 48916971
画面が大きく、デジタル表示も見えやすいので気に入ってます。写真にも数値は鮮明に写ってました。
本体はゴムクッションみたいな感じのカバーがあるので衝撃には強いと思います。
1人が参考にしています
2019-01-21
- 用途:
- 製造時
- 対象商品:
- 48916971
他社の同性能のものに比べ、安価に感じます。Gショックのように外周のプロテクターが盛り上がっているので、落下時の液晶面の破損が少なくなりそうです。耐久性はまだわかりませんが期待しています。
株式会社城山 様2016-04-22
- 用途:
- 温度恒温槽の温度分布の測定に使用
- 対象商品:
- 48916971
温度表示が安定しているし、最小表示が0.1℃で上昇方向時と下降方向時の温度表示差が少なくて良い。熱電対の接続コネクターの角度合せマークが有れば良いけれど、差し込みにくいです。
1人が参考にしています
2014-11-19
- 用途:
- ヒーターの温度測定
- 対象商品:
- 48916971
センサーを接続しないと電源が入らないのは、無駄な電池消耗にいい。
センサー部も、先端の1~2cm位の所の温度測定で希望通りだった。
2人が参考にしています