ハンドスプレー PEボトルのレビュー
- 用途:
- 洗剤の噴射
- 対象商品:
- 57839013
あまりにも寿命が短いですね!分解してみると、黒いシールの様なものが解けて無くなっています!ユーザー目線で考えてほしいものです!、
- 用途:
- 掃除
- 対象商品:
- 55471246
モノタロウの弱アルカリ洗剤用に購入しましたが、最初に充填した500mlを使い切らないうちにヘッド部がダメになってしまいました。ハズレ個体の可能性はありますが他のレビューからそういった物は多いようなので不良率は下げてほしいところです。
- 用途:
- 農薬散布
- 対象商品:
- 55471264
使用初日で壊れました。
1000mlの大容量のボトルは100均には売っていないので、こちらで見つけて安さのあまり即購入。
商品が届き、農薬(オーソサイド水和剤)を満タンに入れ散布開始。
500mlほど散布し終えたころ、「バキッ」という音と共にレバーが外れました(´・ω・`)
よく見ると、赤いレバーの支点の周囲の白いプラスチック部分が破断していました。
この部分は力がかかる場所なのに肉厚が薄すぎる印象を受けました。
地面に落としたり等の衝撃を与えたことはないので、
まぁハズレを引いてしまったということでしょうか・・・・
1000ml入れられるボトル部分は問題無いので、
ヘッド部分だけを100均のものと交換して使うことを考えています。
本商品ですが、使用可能な液体が水の為、農薬をご使用の場合は有機溶剤用タイプのスプレーボトルをご使用ください。
例:注文コード 18442516、54066408、57886492
- 用途:
- 次亜塩素酸水を入れて。
- 対象商品:
- 57839022
3個購入し、次亜塩素酸水を入れて使ってました。
中身が減って、斜めにすると出ないタイプなのは知っていたので真っ直ぐに吹きかけるか、ちょこちょこ液を足すかして使ってました。
3ヶ月で1つ、壊れました。
当たり外れがあるのかもですが、値段も安価ですしまた注文しました。
今、実店舗で売ってないので助かります。
- 用途:
- フローリング清掃
- 対象商品:
- 57839022
買い足していって3つ目になります。今回はハズレをひきました。
内部の圧力をかける部分が破損しているのでしょうね。
普通だったら、前回使った水が出口近くまで残ってて、それでレバーを引くと押し出されてくるものだと思っていますが…。
毎回使用はじめに3~10回程度レバーを引いて、それから水が出ます。
その後数秒置くと、また圧力が0になったり水が戻ったりするのか、3~10回レバーを引いてからのやり直し。犬が床を汚してすぐ使いたい状態で待たされるとか、もう!
- 用途:
- 除草剤散布
- 対象商品:
- 57839022
除草剤を水で希釈する際、目盛りが便利だと思って購入しましたが、350mlには目盛りがありませんでした。商品説明が足りません。またスプレーの調子が悪く、液が充分残っていても途中で全く吸い上げなくなることがありイライラします。不良品でしょうか。
除草剤が商品の中のパッキンを痛めますのでご使用できません。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 57839022
タイヤ交換時のビードルーブ液を使用する為に購入しました
ノズルを調整すれば、ストレートとワイドの中間でちょうどいい具合に使用できました。
- 用途:
- キッチンハイターを入れて使用
- 対象商品:
- 55471264
3本購入して 1本目がハズレ。キッチンハイターを入れて噴射。中から茶色の液体が!あれっと思ったらレバーがきかなく押せない。安いから仕方ないけど
- 用途:
- シートクリーナー
- 対象商品:
- 55471246
在庫なしで 3ヶ月かかって送ってきて 忘れてました。
洗剤入れて 不良で使えませんでした。安いので仕方がないかと思います。
- 用途:
- 果実の艶出し吹き付けに使用
- 対象商品:
- 57839013
今まで使用していた専用のものが故障し、色々なスプレーを試したのですが目詰まりをおこす物が多かったのですが、この商品は安価にも関わらず
目詰まりもなく役立ちました。今季、一つは持ち手が破損してしまいましたが、予備に購入しても安価なので来年も購入します。
- 用途:
- 注油
- 対象商品:
- 57839013
トリガーの壊れている物が多い。
安いけどそれなり。
不良品はいつも仕方なく捨てているが
年間で集めたらそれなりの数になる。
不良を見越したこの価格で買わなければいけない?
対策をお願いしたい。
都度100円前後のものを何十個も貯まるまで保管するのが大変。