タイトボンド オリジナル木工用接着剤のレビュー

平均満足度 4.60 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン
木材そのものよりも強度が出るような製法で開発されており、研磨性に優れ塗料の上塗りに影響されません。 耐熱性、耐溶剤性そして防カビ性に優れています。 広葉樹と針葉樹のどちらにも適し、なおかつその他のほとんどの多孔質素材にも適しています。 使用法が簡単で、非毒性、無溶剤そして水で拭き取ることができます。
65件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
こだま工房 様2017-06-21
用途:
木工の接着
対象商品:
58114341

圧着5分で接着。接着強度も満足。
ただし1分以内にセッティング・圧着。水に濡らさない場所限定?

2017-03-28
用途:
日用大工
対象商品:
58114341

粘度も使用するのにちょうど良く、乾燥も早く接着力も申分ありません。
ボトルのキャップも脱着式ではないので、紛失する心配もありません。

矢敷塾 様2017-06-14
用途:
クラシックギター
対象商品:
58114341

一般の木工ボンドと全く違い、
クラシックギターの製作には欠かせない商品です。

藤原社会福祉士事務所 様2017-01-26
用途:
家具の製作
対象商品:
58114341

他のレビューにもあるように、日本の木工用ボンドとは少々異なりますね。ただ、こういうものだと割り切って使うのであれば問題ないと思います。価格的には十分満足で、強度はたしかに高いと思います。

2017-04-06
用途:
木の接着は新修理
対象商品:
58114323

乾燥が早めなので作業を手早くしないといけませんね。接着強度はいいです。

2017-11-08
用途:
楽器修復・木製治具製作等
対象商品:
58114332

製品については、クランピング時間も短く、硬化後の強度・硬度ともに問題ないのですが、
使用期限が約10ヶ月の物が届きました。
タイトボンドを扱っている販売店の多くは1年以上の使用期限のものを扱っている中で、工業用製品専門のMonotaROで、使用期限が1年以内の物が届きとても残念でした。
他店で注文した、タイトボンドGENUINE Hide Glue(液体にかわ)は1年半以上ありました。
元々、タイトボンドは使用期限が2年以内の製品ですので、取り扱いに際して、
使用期限も考慮していただきたいと思います。

また、液体にかわタイプ等、フランクリン製の他のタイプのタイトボンドの取扱もあると選択の幅が広がると思いました。

2人が参考にしています
2017-02-10
用途:
木工で木と木の接着時
対象商品:
58114341

定番の木工用ボンドです。接着力は強力で何時も愛用しています。

2016-11-08
用途:
木材の接着

サンディングが出来るというレビューを見て購入。
普通のボンドに比べるとサンディングがしやすいことは確かですが、パテのようにサクサクという感じではありませんでした。

2016-11-08
用途:
木材の接着

サンディングが出来るというレビューを見て購入。
普通のボンドに比べるとサンディングがしやすいことは確かですが、パテのようにサクサクという感じではありませんでした。

2016-10-29
用途:
木工に使用
対象商品:
58114341

接着力が強く、木工に最適。タイトボンド3の方が強いんですが・・。タイトボンド3より硬化後のボンド自体の硬さはこちらの方が有ります。耐水を求めないので有ればこのオリジナルで十分です。

2017-01-01
用途:
木工作業
対象商品:
58114323

接着能力に不満は無いが、もう少し速乾性があると良いと思う。
個人的にはノズル形状に馴染めない。

右近木型製作所 様2016-08-16
用途:
木の接着
対象商品:
58114341

伸びが良く使用後の扱いもらくにできた。

1人が参考にしています
2016-08-17
用途:
クラシックギターの製作
対象商品:
58114341

感想も早いし、硬いのでペーパー掛けがやりやすい

2016-08-16
用途:
木工
対象商品:
58114341

タイトボンド3使ってます
用途で使い分けしたいので購入しました
良いです

2016-07-14
用途:
木工で木と木の接着時
対象商品:
58114341

木工での接着にはずっと愛用しています。接着時間は10~30分と比較的長いため、複数の接着には効率的に作業が出来ます。

2016-04-11
用途:
木材の接着
対象商品:
58114332

クローズタイムが、ノーマルの方が短いが、作業時間短縮には、使い易いです。スペックより早めに動かなくなるようなので、てきぱきと作業できます。仕上がりも白ボンドより強力です。色は若干黄色っぽい。

2016-05-24
用途:
模型製作
対象商品:
58114332

速乾、高強度、文句なし。
但し、出口の密閉度には若干難あり。

株式会社須藤オルガン工房 様2016-02-10
用途:
楽器製作
対象商品:
58114341

初期接着力がはやく始まる、位置決めが楽(圧締時にずれにくい)、固化後のクリープがない。
扱いやすい接着剤です。楽器工芸家の多くが使っています。

2016-04-19
用途:
自作スピーカーの木材接着
対象商品:
58114332

非常に協力で満足しています。

2016-01-14
用途:
家具の組み立て
対象商品:
58114341

短時間で、接着します。よくできたボンドです。

1人が参考にしています