AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)のレビュー

平均満足度 4.43 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) エーゼット
エーゼット
999 / 税込 1,099
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。 【用途】刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
79件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-05
用途:
草刈機の混合燃料

安い混合オイルを使用してエンジンが焼き付いたので購入をしてみました。
まだ使用していませんが容器が小さいので高価なんだと感じました色も青いように感じました、25:1で使用する予定です。

2025-01-31
用途:
チェーンソー・草刈り機

50:1で使用してます。
今までは他メーカーのオイルを使用してましたが、今回は当商品を使用してみました。チェーンソーは今までと変わらず高回転もスムーズ回り満足してます。

2025-04-22
用途:
混合液作成

2気筒用のエンジンオイルとして、色付きは見分けがつき、非常に良いです。

2024-12-20
用途:
草刈り時

確かに煙も少なくなりエンジンのかかりも良くなった気がします
気持ちですけどね

1人が参考にしています
宗教法人 白山神社 様2024-09-17
用途:
草刈り作業 刈払機に使います

専用オイルとの事で、従前ガソリンスタンドで合わせてもらっていたものから替えてみました。エンジンの掛かりがスムーズになりました。

2024-06-21
用途:
ブロアー
対象商品:
58412191

混合ガソリンを作る為に購入した。
2サイクル用オイルにも種類があるのをこの作業を始めて知った。

2023-12-24
用途:
エンジンチェーンソーに
対象商品:
58412173

エンジンチェーンソーに使用してます。25:1,50:1の両方で使用してますが、このオイルですと薄い50:1だけで問題なしです。

1人が参考にしています
2023-06-16
用途:
農作業の草刈り機や耕運機に使用
対象商品:
58412191

これを使い始めてからエンジン快調です。リピートでずーと購入しています。

1人が参考にしています
2023-04-19
用途:
農機具用
対象商品:
58412191

リピです。50:1で使用。動噴に使用してます。問題なく使用できます。煙の量は機械によると思います。

2022-11-27
用途:
刈払機、チェンソーで使用
対象商品:
58412173

煙もほとんどなく、このオイルを使い始めてから、機械の調子はいですよ。私の定番になっています。

2023-02-18
用途:
庭掃除
対象商品:
58412182

チェンソーの混合燃料用に購入しました。使用量が少ないので、ちょうど良い良です。

2022-10-30
用途:
定期補充
対象商品:
58412191

農繁期に使う頻度が高いので、価格とのバランも丁良い。

2022-07-07
用途:
草刈り機・自走式斜面草刈り機・動力噴粒機などに利用
対象商品:
58412191

ガソリンと50倍の混合油作成のため、購入しました。 注ぎ口が絞られていてこぼれることなく使えます。 この注ぎ口には大変満足しています。

2022-02-03
用途:
チェーンソー、草刈機の50:1混合燃料に
対象商品:
58412191

チェーンソーを使う際には必ずこれを使用しています。FD規格で「50:1対応が明記されている」事が大きいです。チェーンソーメーカー純正指定の50:1対応オイルよりも格段に安いのも助かります。FB規格の25:1混合燃料と比較すると本当に排気煙が少なくなるので、草刈機などにも50:1で使用しています。
なお「25:1指定の機械」に「50:1の混合燃料を使用する」のは問題ありません。排気煙が少なくなり、カーボンも堆積しにくくなります。逆に、「50:1指定の機械」に「25:1の混合燃料を使用する」のも特に問題はありません。煙が多くなってカーボンで排気孔が詰まりやすくなりますが。
しかし、「50:1対応が明記されていないオイル(バイク用のオイルのほとんど)」で「50:1の混合燃料を作成する」のは余り宜しくありません。草刈機やブロワー程度であればいいのですが、チェーンソーで最大回転・最大負荷掛けると伐採中にエンジン壊す事があります。AZの農機用2サイクルオイルはこのFDとFC(スモークレス)は50:1対応が明記されていますが、FB(赤色)は50:1対応とは記載されていない事に注意が必要です。

13人が参考にしています
2021-11-05
用途:
背負動力噴霧器で使用
対象商品:
58412182

2サイクルの背負動力噴霧器で、混合用として使いました。
今まではホームセンターブランドのオイルで、同様の規格を50対1で使ってました。排気系統が目詰まりして、修理をしたので、もう少しまともなオイルを使おうと思い購入しました。
今のところ不調はないです。エンジン音だけみるとフケ上がりが良くなっかな~と感じます。
しばらく使ってみてどうなるかですね。

2021-08-18
用途:
草刈機の混合燃料を作るために
対象商品:
58412173

いつもはホームセンターで売られてる混合燃料を使ってましたがそれと変わらないくらい安心して使えると思います
もっと早くこれにすれば良かったと思います

1人が参考にしています
2021-05-11
用途:
混合燃料作成
対象商品:
58412173

2サイクルエンジン25:1で使用。
注ぎ口も細く液だれがなく使用できて良い。
煙りや、排油の飛び散りは少ないがやっぱり
排気ガスの臭いがキツイ。
やさしい臭いの2サイクルオイルがあれば良いと
思う。

2021-08-13
用途:
2サイクル燃料
対象商品:
58412191

以前より使っているので続いて混合燃料を造って使っています。

2021-05-05
用途:
混合油作成時に
対象商品:
58412191

草払い機、チエンソー、背負い動噴などの混合油を作成してます。
特に問題なく利用してます。

山中秀運送 様2021-09-03
用途:
草刈
対象商品:
58412173

安価でこのグレードは、大変満足してます。
使用に関しても問題なくリピート品ですね