AZ混合計量タンク デラックスのレビュー

平均満足度 4.26 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AZ混合計量タンク デラックス エーゼット
エーゼット
1,098 / 税込 1,208
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。 【用途】混合燃料などの混合に
91件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-06
用途:
草刈機の燃料(混合ガソリン)の作成
対象商品:
58412304

目盛が大きく見やすく、使いやすい。
部品として、キャップとパキンを別途供給してほしい

4人が参考にしています
2023-12-24
用途:
混合油製作
対象商品:
58412304

主にチェーンソー、ブロアー、トリマー、草刈り機の混合油製造に使用してます。使い勝手が凄く良いです。

1人が参考にしています
2023-07-04
用途:
刈払機の混合油作成
対象商品:
58412304

他の商品よりジャバラのノズルの保ちが良いので、毎回これにしています。

1人が参考にしています
2023-05-17
用途:
混合油の使用の機械用油の混合に使用
対象商品:
58412304

オイルとガソリンの混合に使用するが、 オイルの量 1:50・1:25など ガソリンの1L・2L に対して オイル量が 配合に対して分かるようになっていて 便利です。
混合油の注ぎ口のキャップ(ねじ込み式)がホース本体に接続されているが 、破損しやすいので、 キャップは 注ぎホースに別取り付けにしたら いいと思う。キャップは 注ぎ口のホースに 取り付けされていることが 必要なので。

Mio preferito 様2023-07-11
用途:
燃料作り
対象商品:
58412304

扱いやすいサイズですが、燃料を入れる際の燃料こぼし防止の工夫があるといいなと思います。

2023-03-06
用途:
レース用ばいくの混合ガソリン作り
対象商品:
58412313

色々な計量タンクを使いましたが、間違いなく一番耐久性が高いです。リピート買いになっています。

1人が参考にしています
旭高珠算塾 様2022-11-06
用途:
NC50用
対象商品:
58412304

混合仕様にしたバイク用に購入しました使い勝手が良いです、シャッフルする時は蓋は強めに絞めないと燃料がにじんでくるので注意

2人が参考にしています
2023-10-31
用途:
草刈り機の給油
対象商品:
58412304

お得に購入できて助かりました。
継続して購入しようと思います。

2022-08-13
用途:
草刈り機の混合ガソリン
対象商品:
58412304

混合ガソリンが作りやすく持ち運びしやすく非常に便利です。

2022-06-06
用途:
混合油製造
対象商品:
58412304

昨年まではガソリンスタンドで混合油を購入していましたが、自分で混合油を作ったほうが安価だし、高性能オイルを使えば満足度も高いことから、混合油を作ることにしました。
あっけないほど簡単に混合油が作れるので、必要都度必要量作れば無駄がなくなります。もっと早く使うべきだったです。

2022-03-08
用途:
混合油を作るとき
対象商品:
58412304

表面に混合比の割合表が記載されており便利です。剥げたり消えないようにテーピングなどすると安心です。
オイル側に規定量入れた後、ガソリン側と混ぜるときに、両方の蓋をしっかり占めてガシガシ振るかしないとなかなかオイルがきれいに混ざりません。
オイルを先に入れてガソリン側に移した後、ガソリンを追加で注ぐか、、、、、等素人の私には今いち効率のいい混合の仕方が分かりませんでした。

2022-04-21
用途:
刈り払い機の混合油づくりに
対象商品:
58412304

なぜもっと早くから導入しなかったのか。とても便利で目から鱗です。モノもしっかりしているので長持ちしそうです。

2022-04-16
用途:
2スト草刈り機の燃料を作ってます。

買うと高い草刈り機燃料。このタンクを使って、オイルとガソリン混ぜるだけで燃料代が安くなりました。あっという間にもとがとれます。タンクで作り過ぎてしまった混合燃料は、捨てずに取っておいた専用缶に入れて保管しています。

岡西技工所 様2022-01-06
用途:
農作業
対象商品:
58412313

今までは目分量で混ぜていましたが、これなら簡単に正確な割合で適量を作ることができて、そのまま保管できるので便利です。

2021-08-18
用途:
草刈機の混合燃料を作る時
対象商品:
58412304

しっかりした作りで使い勝手も良く大変助かります
草刈りを頻繁にされる方は大きい方を選んだ方がいいかもしれませんね

2021-07-11
用途:
草刈り作業時
対象商品:
58412304

管理敷地周辺の草刈り作業で草刈機やチェンソーの混合油作成にガソリンとオイルの計量がわかりやすので重宝しています。

堀越畳店 様2021-04-20
用途:
燃料の混合
対象商品:
58412313

使っていたタンクが 傷んできたので 探していたら オイルは そのままの量で見やすい25たい1
が簡単にできます、おすすめです。

1人が参考にしています
倫's ラボラトリー 様2021-06-19
用途:
ベスパ の混合ガソリン(5%)を作る
対象商品:
58412313

今まではタンク内で混合するのに、スティックで掻き混ぜたり 車体を揺すったり大変でしたが、簡単に混合することが出来るので給油時のストレスが無くなりました。

山中秀運送 様2021-03-28
用途:
除草作業に
対象商品:
58412304

標準レベルだと思いますね。コンパクトサイズが欲しかったので購入しました

2021-10-01
用途:
農作業用 混合に
対象商品:
58412304

サイズ感も文字の表示も大きく、使用勝手が用意商品です。
常時、日が当たらないよう軽トラに積む状態です。