ハンマーオイルのレビュー

平均満足度 4.77 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンマーオイル エーゼット
エーゼット
399 / 税込 439
潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。 【用途】ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-12
用途:
模型飛行機のエンジン

模型飛行機のガソリンエンジンに使用して居ますキャブレターから直接2~3滴垂らすだけで圧縮が上がりスローが非常に安定します、エンジンが小さいだけに効果が顕著に表れます。

2025-05-05
用途:
ダイハツS210Pに使用

お守り程度に考えていましたが明らかに効果を感じました。
中速からのトルク感が良い。
1リッターで6回強の交換が出来るので一回当たり400円なら負担にもならないので非常に満足しています。

植熊 様2025-08-04
用途:
エンジンオイル添加剤として

軽自動車のエンジンオイル添加剤として、オイル交換の際に50ccほど注入しています。最初は半信半疑でしたが、実際にメカニカルノイズがはっきり分かるくらいに静かになったので驚きました。ただ、これを入れるとオイルが真っ黒になりますので、ちゃんと走行距離を見ての定期的な交換を忘れない事です。

ことぶき整膚院 様2025-03-17
用途:
エンジンオイルの添加剤として使用

初めてエンジンオイルの添加剤として使用。
オイル量の数パーセント入れましたが、高回転域でエンジン音が静かになった感じ。
もう1台の車に入れる予定。

2024-11-06
用途:
自動車用エンジンオイル添加剤の代用として

【使用については自己責任で】軽自動車のオイル交換時にモリブデン添加材の代用として使用(2.4L中100ml程度添加)。エンジン音が静かになり回転もスムーズになったように感じる、たぶん燃費も用なっていると思う。また他レビューのようなエンブレの効きの弱まりは自分はあまり感じない(判らない)。安価にモリブデン系添加剤として使えるので大変気に入りました、次は17万キロ強走行している普通車にも添加してみるつもりです。

2人が参考にしています
2022-10-12
用途:
ハンマードリルメンテ
対象商品:
58414194

部品調達でき 自分でメンテナンスができるので助かります。

1人が参考にしています
2025-03-28
用途:
潤滑剤に使用
対象商品:
58414194

潤滑剤として工具等に使用しています。特に問題なく使用できますの

久野興業 様2022-05-20
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58414255

スクーターのエンジンとファイナルギヤのオイルに数パーセント添加したところ、燃費が向上、振動低下、レスポンスが向上した。コスパも最高の添加剤だと思う。

4人が参考にしています
2021-10-02
用途:
エンジンオイル添加剤や自転車のメンテ用として

最近モリブデン系添加剤は液体モリブデンが多い中、この商品は古典的な二硫化モリブデン。
やはりベアリング効果や滑性はこちらの方が上。
エンジン音が静かになり今まで聞えなかったエアクリーナーの吸気音が聞こえるようになりました。
MTBで泥だらけになっても変速はスムーズです。
この性能でこのお値段、間違い無く買いですね。

3人が参考にしています
2021-11-02
用途:
水道工事
対象商品:
58414194

コンクリートはつり用に中古電動ハンマーを購入したので補給用に購入です。本職でないので100mlの物がちょうど良いです。

2人が参考にしています
2021-06-17
用途:
ハンマードリル用
対象商品:
58414255

ちょうどよい量だと思います。
注文後、3日後に他の部品と一緒に、届き、特に問題なく使用しております。

1人が参考にしています
2020-09-05
用途:
オイル添加剤に・・・
対象商品:
58414194

本来と違う使い方ですが二硫化モリブデンはオイルにごく少量入っておりそれをブーストすることによりエンジンのスムーズさが向上します。
ただエンジンオイル用ではないので自己責任です。
私は軽トラに入れましたが高回転でのロスが減り振動が減ってガンガン回せるようになりました。

10人が参考にしています
2019-07-14
用途:
エンジンオイルに添加
対象商品:
58414255

エンジンオイルに添加して使っています。ガソリンでもディーゼルも両方大丈夫です。完全なる民間療法ですから自己責任で実施して下さい。100mlも入れなくても効果が体感でき、驚きの滑らかさが実現します。標準的には5%の量を鉱物油に添加します。全合成油や部分合成油は鉱物油ですからOKです。

1人が参考にしています
コスモソリューション 様2020-06-02
用途:
工具の手入れ
対象商品:
58414194

工具の潤滑剤として使っています。特に問題ありません。

2人が参考にしています
2020-06-02
用途:
日曜大工に使います。
対象商品:
58414255

具合は良いようです。値段も他で売っているものと同じくらいかと思います。

2019-01-26
用途:
オイル添加に使用
対象商品:
58414255

オイル添加に使用、エンジン、ミッションに使用したが共に少量で良好になってきた。ミッションは時とともに入りやすくなった。

1人が参考にしています
2019-06-04
用途:
ハンマードリル
対象商品:
58414255

ハンマードリル等の補給用に購入しました。
整備用品の消耗品なので全体的に設定価格が安価なものを選びましたが問題ありません
またなくなりましたら注文します。

2018-05-25
用途:
メンテナンスに使用
対象商品:
58414255

書き込みなど見て試しに買ってみました。エンジンノイズがちょっと気になっていたのですが多少静かになったかもしれません。

2025-05-06
用途:
社用車のミライースに使用

グループⅢベースオイルとの相性が良いとの事から試験的に使用。
今のところアイドリング時のゴロゴロ音が低減されています。
オイルの設計バランスを壊さない様に注意深く添加しました。

2018-01-11
用途:
エンジンオイルの添加に
対象商品:
58414194

スーパカブのエンジンオイルに15ccほど添加エンジン音が若干静かになった気がします。ギアの入りはあまり変わらないのであと10cc添加してみようと思います。