2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルのレビュー

平均満足度 4.47 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星
三ツ星
2,198 / 税込 2,418
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。 【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
30件中 21~30件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-15
用途:
屋外水道ポンプの電源引込線に使用
対象商品:
58761114

とても柔らかく作業しやすい、思った以上にケーブル線の太さもあり、丈夫そうで良い品だと思う。耐久性は分からないけれど。

2017-10-17
用途:
庭園灯用
対象商品:
58760992

標準灯具の延長と特殊灯具の増設用として採用 過去に使用し信頼できるメーカと判断し今回も購入した

県民交流広場 様2017-09-17
用途:
電源ケーブル
対象商品:
58761787

期待していた製品であり5mの短い規格の購入ができて満足。

2017-03-31
用途:
舞台用機器に
対象商品:
58761211

三ツ星なら舞台で使う上でも安心です。急な小規模の注文にもこのかかくで応えていただけるので助かります。

2014-07-03
用途:
魚探の電源コード延長用
対象商品:
58761227

ボート上での使用と言うことで耐候性を重視して選びました。ホームセンターでは取り扱いがなく、又三ツ星製と言うことで注文しました。
長さも5mで丁度使い切れる長さもよかったです。ただ納期がもう少し短いと言うことなしですね

有限会社緑進 様2014-02-23
用途:
トラック電気系統配線作業
対象商品:
58761245

ゴム質がちょうど良い堅さで使用する場所をこだわらないで作業出来る。
コーナーとかも余り気にせずに取り回し配線出来る。
価格も良い価格で単線配線するより簡単で綺麗な作業が確実に出来る。

1人が参考にしています
ユーシン 様2018-10-30
用途:
自社工場のホイスト用
対象商品:
50838926

ホイスト用としての使用で扱いは柔らかさが有り取り付けはスムーズでしたが10芯の色分けが分かりにくく結線に苦労した。

ユーシン 様2018-10-30
用途:
自社工場のホイスト用
対象商品:
50838926

ホイスト用としての使用で扱いは柔らかさが有り取り付けはスムーズでしたが10芯の色分けが分かりにくく結線に苦労した。

ルミア株式会社 様2016-07-15
用途:
屋外、耐熱性を求めるところで使用
対象商品:
58761141

2PNCTを探すと三つ星になりますね。

2017-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
58761315

注意してください。当社埼玉県5月28日朝から千葉県の現場仕事で使う予定で、4日出荷のこの商品といくつかの商品を5月20日に発注しました。おそらく22日受付となり26日出荷、27日着で現場に持っていける計画でした。予想通り出荷予定は26日までと連絡が入り更に26日出荷済みと表示がされて大丈夫かと思っておりました。しかし27日になり同じ条件の他の商品はネコポスで届きましたがこの商品が遅かったので、佐川に確認してみると27日11時に受付しましたとのこと、28日の仕事はこの部品を使用できないことが決定しました。計画に無理があったのですが、納期を期待して、この商品を注文するのは、やめたほうが良いかと思います。私も無茶をしてしまったと反省しております。

1人が参考にしています