液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAYのレビュー

平均満足度 3.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔
オフィス・翔
2,398 / 税込 2,638
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454) 【用途】金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社日本化学研究所 様2024-12-06
用途:
作業用

効いているのかさびないのかまだわからないけど信じます

若菜産業 様2024-10-24
用途:
薬液タンク水漏れ修理

タンク水漏れ修理に使用しましたが、水漏れを止める事が出来ませんでした。いまいちでした。

ゼンコウ製作所 様2021-12-03
用途:
板金
対象商品:
60847245

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

angler 様2019-01-20
用途:
カッパの補修
対象商品:
60847245

漁師カッパの補修に使いますが、吸着力が良くて防水効果もあり良いです。
防寒着のズボンの尻部分に試したことがありますが、今でも効果はそのままで非常に助かります。
使い方にもよると思いますが、非常にいい製品です。

7人が参考にしています
2019-04-22
用途:
グリップUPと保護
対象商品:
60847245

もう少し耐久性は欲しいと思うところではありますが、グリップは良くなって満足しています。

2015-10-29
用途:
FRP蓄湯槽の漏水対策
対象商品:
60847245

付着力は良好だが、下地ケレン掛けもれで浮いた塗料部分は容易に切れて落ちるので、ヒビやクラックを架け渡して覆うような引っ張り強度は無いようだ。予じめMOS8(コニシ)で充填処理して硬化した上から吹いた。強烈な匂いで、掃除機で槽内の換気を図りながら作業してもクラクラする。色は漆黒ではなく薄い半透明色。耐熱耐久の性能評価は今後を見ないと判らない。

4人が参考にしています
株式会社千成会 様2015-10-28
用途:
FRP蓄湯槽の内面の漏水対策
対象商品:
60847245

付着力は良好だが、下地ケレン掛け不足で浮いた塗料の部分は簡単に切れてしまいましたので、案外と引っ張り強度は無いようです。ヒビを架け渡して被覆できるような引っ張り強度もないと思われ、ヒビ、クラック部分は予じめMOS8(コニシ)を擦り込み充填しておいて、硬化後その上からPROTを吹きました。かなりヒドい匂いで、掃除機で槽内の換気を図ってもクラクラしてきます。色は2分近く充分に振って使っても半透明で随分うすい。

2人が参考にしています
株式会社YKK AP沖縄 様2015-09-10
用途:
製品のキズ防止
対象商品:
60847245

かなり満足しました。

2014-11-03
用途:
傷んだゴム部品のコーティング、補修。絶縁。
対象商品:
60847245

同様の商品がいくつかあります。この商品は、少し薄めの印象ですが、それゆえに、きれいに仕上がりますし、再使用時のスプレーノズルの目詰まりもおこしにくいです。仕上がりのゴムの被膜も破れにくいです。お値段が、1500円くらいなら言うことないのですが・・・。

7人が参考にしています