汎用圧力計(スターゲージ) Φ60のレビュー

平均満足度 4.70 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造
右下精器製造
1,398 / 税込 1,538
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
東海物産株式会社 様2026-03-12
用途:
灌水圧、目視用

使用するには全く問題ないが
ロットによってなのか、ネジ部に保護キャップが付属しているものと無いものがあることに気づき本体についても、よく見ると表示板のデザインも異なっていて、1現場に混在させれない。

2026-01-26
用途:
DIY

外径サイズの割に、表示が見やすく満足です。
針の色が、文字色と違えば更に見易いと思います。

2025-01-23
用途:
保全作業の油圧計測に使用

お客様の下で油圧を通して異常がないか検査するために使用している。
何度も吟味しただけあって、しっかり使える。
衝撃に弱いそうなので、持ち運びに気を付けているがほかの道具と一緒に
できないので専用の箱などを用意したいと考えている。
満足している。

大嶋クリップ 様2023-09-04
用途:
空気圧
対象商品:
60996634

エアチャックガンについている圧力計測定値を信じられないので、別途空気圧測定だけに購入。自分好みの目盛位置/範囲となる種類を選択できる品揃えの豊富さが良かった。

株式会社五十島商店 様2021-05-03
用途:
配管の耐圧確認
対象商品:
60996616

微小漏れの配管を補修する方法を試行錯誤していたが ヒントを教えられ微妙な圧力を調整しながらの作業に最適

2人が参考にしています
2021-05-05
用途:
配管用。
対象商品:
60996616

町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。

1人が参考にしています
2020-05-21
用途:
コンプレッサーの修理
対象商品:
60996661

コンプレッサーのタンク圧力を測定するために,新規導入しました.製品としては問題なく使用できています.

1人が参考にしています
2020-04-20
用途:
水道設備の検査ゲージ用
対象商品:
60996677

検査機器のゲージ交換用に購入しました。
安定した数値で問題なく使用できております。

2020-04-12
用途:
車両の状態確認
対象商品:
60996607

1/8で接続できるものを探していましたが、
価格との折り合いで選択しました。

2020-03-16
用途:
旧車の燃料圧力測定
対象商品:
60996643

特に問題無く使用しています。あとは耐久性がどうかです。

2019-11-22
用途:
エアーコンプレッサーに取り付け
対象商品:
60996661

エアーコンプレッサーの圧力計交換時はいつもこれを使っています。値段も手頃で気に入っています。
発送も迅速で助かります。

有限会社アサヒ商会 様2019-06-19
用途:
機械修理
対象商品:
60996695

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

2019-02-20
用途:
機械水圧表示
対象商品:
60996607

性能には満足です。他の製品で業者の見積もりは8,000円でしたので。価格を比べてもお得です。

2018-12-03
用途:
イワタのエアトランスホーマの交換用ゲージとして使用。
対象商品:
60996652

イワタのエアトランスホーマの交換用ゲージとして使用。
納期も早くて助かりました。
視認性も良くゲージの誤差がなくなり設備の整備に大活躍です。

2018-04-24
用途:
水圧試験時
対象商品:
60996677

水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。

2017-09-11
用途:
エア配管の圧力確認用に
対象商品:
60996661

常時0.69~0.78MPa程度かかっている配管に、MonotaROさんの圧力計を複数購入し使用していたのですが、1年程で指示値がおかしくなり、圧を抜いてみると指針が0に戻らなくなっていました。今後この商品に取り替えていきたいと思います。まだ耐久性はどの程度かわかりませんが、1.6MPaフルスケールのものにしましたので、すぐに壊れてしまうことは無いと思います。

渕瀬 牧場 様2017-08-16
用途:
エアーコンプレッサー配管減圧弁調整用
対象商品:
60996661

安価ですが必要十分です。何の問題もなく利用してます。耐久性はまだ解りません。

2017-06-13
用途:
水槽の酸素用
対象商品:
60996591

十分使えましたが、あまりにも高級すぎましたけど、お値打ち価格でしたので良かったです。

2016-02-29
用途:
エアーコンプレッサー
対象商品:
60996661

コンプレッサーのゲージが壊れたので交換用に使いました。十分使えます。

2014-11-28
用途:
コンプレッサー圧力計交換
対象商品:
60996677

三相200Vレシプロコンプレッサーの圧力計が故障したため、交換用で購入。他のメーカーのものが純正として付いていましたが、低価格なこちらを選択。平行ネジ仕様の方がさらに廉価だったのですが、元のものに合わせてテーパネジ仕様にしました。作りも価格に対してしっかりしていて、正確に計測してくれています。コストパフォーマンス良です。

1人が参考にしています